Grove - 拇指摇杆
![]()
Grove - 拇指摇杆是一款与Grove兼容的模块,非常类似于PS2(PlayStation 2)控制器上的“模拟”摇杆。X轴和Y轴是两个约10k的电位器,通过生成模拟信号来控制二维运动。摇杆还配备了一个按键,可用于特殊应用。当模块处于工作模式时,它将输出两个模拟值,分别代表两个方向。与普通摇杆相比,其输出值限制在较小范围内(即200~800),只有在按下时,X值才会设置为1023,MCU可以检测到按下的动作。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - 拇指摇杆 V1.1 | 初始版本 | 2016年10月 |
规格
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| 输出模拟值(X坐标) | 206 | 516 | 798 | \ |
| 输出模拟值(Y坐标) | 203 | 507 | 797 | \ |
关于Grove模块的更多详情,请参考 Grove 系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为Arduino平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的MCU平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
入门指南
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。
使用 Arduino
演示
Grove - 拇指摇杆是一种模拟设备,输出范围为 0 到 1023 的模拟信号。这需要我们使用 Arduino 的模拟端口来读取数据。
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Seeeduino V4.2 | 基础扩展板 | Grove - 拇指摇杆 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 使用 4 针 Grove 电缆将模块连接到 Grove 基础扩展板的
A0/A1端口。 - 步骤 3. 将 Grove 基础扩展板插入 Seeeduino。
- 步骤 4. 使用 USB 电缆将 Seeeduino 连接到 PC。
![]()
如果没有 Grove 基础扩展板,我们也可以直接将 Grove - 拇指摇杆连接到 Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - 拇指摇杆 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
A1 | 白色 |
A0 | 黄色 |
软件
- 步骤 1. 将以下代码复制并粘贴到一个新的 Arduino 草图中。
/*
拇指摇杆演示 v1.0
作者:https://www.seeedstudio.com
将模块连接到 A0 和 A1 端口使用;
*/
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int sensorValue1 = analogRead(A0);
int sensorValue2 = analogRead(A1);
Serial.print("X 和 Y 坐标是:");
Serial.print(sensorValue1, DEC);
Serial.print(",");
Serial.println(sensorValue2, DEC);
Serial.println(" ");
delay(200);
}
- 步骤 2. 打开串行监视器,查看输出的模拟信号值。
![]()
Arduino 模拟端口的输出值可以通过以下公式转换为相应的电阻值:R=(float)(1023-sensorValue)*10/sensorValue。
使用 Codecraft
硬件
步骤 1. 将 Grove - 拇指摇杆连接到基础扩展板的 A0 端口。
步骤 2. 将基础扩展板插入您的 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 使用 USB 电缆将 Seeeduino/Arduino 连接到您的 PC。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖到工作区。
如果这是您第一次使用 Codecraft,请参阅 使用 Arduino 的 Codecraft 指南。
步骤 2. 按下图拖动模块或打开页面底部提供的 cdc 文件。
![]()
将程序上传到您的 Arduino/Seeeduino。
代码上传完成后,您将在串行监视器中看到 X 和 Y 坐标。
使用 Raspberry Pi (配备 Grove 基础扩展帽)
硬件
- 步骤 1. 本项目使用的物品:
| Raspberry Pi | Grove 基础扩展帽 | Grove - 拇指摇杆 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 Grove 基础扩展帽插入 Raspberry Pi。
- 步骤 3. 将拇指摇杆连接到基础扩展帽的
A0端口。 - 步骤 4. 使用 USB 电缆将 Raspberry Pi 连接到 PC。
![]()
在步骤 3 中,您可以将拇指摇杆连接到 任何模拟端口,但请确保您在命令中使用相应的端口号。
软件
如果您使用的是 Raspberry Pi 且 Raspberry Pi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 执行以下命令。
- 步骤 1. 按照 软件设置 配置开发环境。
- 步骤 2. 克隆 grove.py 库以下载源文件。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- 步骤 3. 执行以下命令运行代码。
cd grove.py/grove
python3 grove_thumb_joystick.py 0
您可以使用 ++python grove_thumb_joystick.py pin++ 执行程序,其中 pin 可以是 ADC 组中的 6,并将设备连接到相应的插槽 A6。
以下是 grove_thumb_joystick.py 的代码。
import math
import sys
import time
from grove.adc import ADC
class GroveThumbJoystick:
def __init__(self, channelX, channelY):
self.channelX = channelX
self.channelY = channelY
self.adc = ADC()
@property
def value(self):
return self.adc.read(self.channelX), self.adc.read(self.channelY)
Grove = GroveThumbJoystick
def main():
from grove.helper import SlotHelper
sh = SlotHelper(SlotHelper.ADC)
pin = sh.argv2pin()
sensor = GroveThumbJoystick(int(pin), int(pin + 1))
while True:
x, y = sensor.value
if x > 900:
print('摇杆被按下')
print("X, Y = {0} {1}".format(x, y))
time.sleep(.2)
if __name__ == '__main__':
main()
:::提示 如果一切正常,您将能够看到以下结果: :::
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_thumb_joystick.py 0
Hat Name = 'Grove Base Hat RPi'
X, Y = 506 484
X, Y = 484 484
X, Y = 506 484
X, Y = 506 487
Joystick Pressed
X, Y = 999 485
X, Y = 310 736
X, Y = 681 484
Joystick Pressed
X, Y = 999 277
Joystick Pressed
X, Y = 999 487
X, Y = 506 484
X, Y = 501 486
X, Y = 509 484
X, Y = 511 486
X, Y = 510 485
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_thumb_joystick.py", line 69, in <module>
main()
File "grove_thumb_joystick.py", line 66, in main
time.sleep(.2)
KeyboardInterrupt
您可以通过简单地按下 ++ctrl+c++ 来退出此程序。
:::注意
您可能已经注意到,对于模拟端口,丝印上的引脚编号类似于 A1、A0,然而在命令中我们使用参数 0 和 1,与数字端口相同。因此,请确保将模块插入正确的端口,否则可能会发生引脚冲突。
:::
使用 Raspberry Pi(搭配 GrovePi_Plus)
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Raspberry pi | GrovePi_Plus | Grove - Thumb Joystick |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
- 步骤 2. 将 GrovePi_Plus 插入 Raspberry。
- 步骤 3. 将 Grove-Thumb Joystick 连接到 GrovePi_Plus 的
A0端口。 - 步骤 4. 通过 USB 数据线将 Raspberry 连接到 PC。
![]()
软件
:::注意 如果您使用的是 Raspberry Pi 且 Raspberrypi OS >= Bullseye,您必须仅使用 Python3 来运行此命令。 :::
- 步骤 1. 导航到示例代码的目录:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
- 步骤 2. 查看代码
nano grove_thumb_joystick.py # 按 "Ctrl+x" 退出 #
import time
import grovepi
# 将 Grove Thumb Joystick 连接到模拟端口 A0
# GrovePi 端口 A0 使用 Arduino 引脚 0 和 1
# GrovePi 端口 A1 使用 Arduino 引脚 1 和 2
# 不要将任何使用引脚 1 的设备插入端口 A1
# 大多数 Grove 传感器仅使用其 4 个引脚中的 3 个,这就是为什么 GrovePi 在相邻端口之间共享 Arduino 引脚
# 如果传感器的引脚定义为 SIG,NC,VCC,GND,则第二个(白色)引脚未连接到任何东西
# 如果您希望连接两个摇杆,请使用端口 A0 和 A2(跳过 A1)
# 使用两个引脚 - 一个用于 X 轴,一个用于 Y 轴
# 此配置表示您正在使用端口 A0
xPin = 0
yPin = 1
grovepi.pinMode(xPin,"INPUT")
grovepi.pinMode(yPin,"INPUT")
# Grove Thumb Joystick 是一个模拟设备,输出范围为 0 到 1023 的模拟信号
# X 和 Y 轴是两个约 10k 的电位器,以及一个短路 X 轴的瞬时按钮
# 我的摇杆产生的结果与上述 URL 中的规格略有不同
# 我在这里列出了两者:
# 规格
# 最小 典型 最大 点击
# X 206 516 798 1023
# Y 203 507 797
# 我的摇杆
# 最小 典型 最大 点击
# X 253 513 766 1020-1023
# Y 250 505 769
while True:
try:
# 获取 X/Y 坐标
x = grovepi.analogRead(xPin)
y = grovepi.analogRead(yPin)
# 计算 X/Y 电阻
Rx = (float)(1023 - x) * 10 / x
Ry = (float)(1023 - y) * 10 / y
# 是否在 X 轴检测到点击?
click = 1 if x >= 1020 else 0
print "x =", x, " y =", y, " Rx =", Rx, " Ry =", Ry, " click =", click
time.sleep(.5)
except IOError:
print "Error"
- 步骤 3. 运行示例。
sudo python3 grove_thumb_joystick.py
- 步骤 4. 我们将在终端上看到如下输出显示。
|
原理图在线查看器
资源
- [Eagle] Grove-Thumb Joystick 原理图
- [Datasheet] 模拟摇杆数据手册
- [PDF] 摇杆原理图 PDF 文件
- [Codecraft] CDC 文件
项目
Raspberry Pi 音乐服务器:Raspberry Pi 项目的第一步。
制作一个定制的 Minecraft 控制器:使用 GrovePi 制作一个定制的 Minecraft 控制器。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。