Grove - 玩具套件
Grove 玩具套件为您提供了一种简单的方式来改装和升级玩具,使其符合您的个性。它为普通玩具增加了许多酷炫功能,如人体运动感应、听觉能力、运动检测、OLED显示等等。感谢玩具改装比赛的参与者们,下面列出了六个精彩的项目,展示了您可以用Grove玩具套件做什么。
Grove 玩具套件包含:
版本跟踪
| 版本 | 描述 | 发布 |
|---|---|---|
| GROVE - 玩具套件 | V0.9b版本发布 | 2011年11月23日 |
让您的玩具变得敏感
为了让您的玩具变得敏感,我们在这个套件中为您准备了一些传感器。
PIR_Motion_Sensor:对人体运动敏感
如何让您的玩具在您靠近时说"你好"?使用PIR传感器,您的玩具可以检测到人类进入传感器检测范围时的运动。您可以通过调节两个电位器来调整玩具的检测范围和保持时间。
[
]
声音传感器:听,有声音!
使用声音传感器,您的玩具可以对环境噪音敏感。Grove - 声音传感器是一个简单的麦克风。基于功率放大器LM386和驻极体麦克风,它可以用来检测环境的声音强度。输出值可以通过电位器调节。
[
]
3轴加速度计:运动检测
使用I2C 3轴加速度计,您的玩具现在可以检测其加速度;也就是说,如果您的孩子用力摇晃他/她的娃娃,娃娃可能会说:"嘿,小家伙!你比上次摇我的时候更有力气了!"

I2C触摸传感器:让您的玩具对触摸敏感。
I2C触摸传感器已被用来让您的玩具(如小熊维尼)对您手指的触摸敏感。它包括一个控制器和4个触角,使您的玩具能够通过4个通道感受到人类手指的触摸或接近。此外,如果您制作或从Seeed Studio购买触角,最多可以添加4个额外的通道。
[
]
让你的玩具变得互动
酷炫的OLED显示屏:Grove - OLED显示屏 128*64
LED 128×64显示模块是一个OLED单色128×64点阵显示模块,带有Grove 4针I2C接口。该显示模块的特点是高亮度、自发光、高对比度、超薄外形、宽视角、宽温度范围和低功耗。它拥有更大的屏幕,并使用SSD1308芯片的所有列,因此可以比OLED 96×16显示更多内容。
这款非常酷炫的OLED显示屏带有Grove 4针I2C接口,具有高亮度、自发光、高对比度、超薄外形、宽视角、宽温度范围和低功耗特性。将它集成到你的玩具或任何你喜欢的东西中都相当精彩。
[
]
用你喜欢的任何颜色闪烁:可变色LED
这个可变色LED由一个8mm RGB LED和3个电位器组成。你可以通过调节3个电位器获得任何你喜欢的颜色,并控制LED的开关。现在,随心所欲地改变小熊维尼眼睛的颜色,让它们像星星一样闪烁吧~!
[
]
录音和回放:录音器
录音器可以用来录制声音然后回放。你的玩具可以用你的声音提醒你的孩子:"嗨,宝贝,该睡觉了"
但很抱歉告诉你,录音器的芯片已经停产,所以我们没有将它放入玩具套件的包装清单中。Seeed研发团队正在努力寻找其他芯片来让录音器重新工作,我们不会让你等太久!
]
制作你自己的音乐:压电蜂鸣器Grove
这个压电蜂鸣器可以连接到模拟脉宽调制输出,以产生各种音调和效果。
使用方法
玩具套件与Arduino或Seeeduino开发板以及Grove扩展板系列配合使用
以下是一些由Seeed客户设计的应用示例。
1. Adrian的自动化火车站
这个项目是关于自动化铁路系统的。基本思路是使用Grove玩具套件来确定时间,当火车到达车站时播放相应的声音,并知道火车何时到达道岔。

如果你想进行这个项目,你可能还需要:
-
一个Seeeduino或Arduino
-
一个Grove - RTC
资源:
2. Wendell的吠叫桌面看门狗
吠叫桌面看门狗会对任何试图移动它面前物体的人吠叫。当你不在身边时,你可以把它放在桌面上,当有人靠近你的位置(也许在你的工作场所)并试图从你的桌子上拿东西时,它会提醒你所有的同事。

如果你想进行这个项目,你可能还需要:
-
一个Seeeduino或Arduino
-
一个Grove - I2C触摸传感器
资源:
3. Javier的宜家机器人灯
这个项目是关于改造宜家灯具的。通过添加传感器、灯光、声音和运动,普通产品变成了机器人灯,更加有趣。
[[Image:IKEA Robot Lamp.jpg}550px]]
如果你想进行这个项目,你可能还需要:
- 一个Seeeduino或Arduino
资源:
4. Severin(新车间)的招财猫改装
当你走过上海时,有一样东西你会在许多商店、餐厅和其他地方看到:招财猫,也被称为招手猫。它们大多数都有一个机制,让它们的一只手臂(通常是左臂)不停地来回摆动。这个项目基本上是用Grove组件改装它的摆动手臂。

如果你想进行这个项目,你可能还需要:
- 一个Seeeduino或Arduino
资源:
5. Matthew的gRover机器人平台
这个项目是将你可以在二手商店轻松找到的遥控车重新改造成使用Seeed Studio的Grove玩具套件控制的Arduino机器人。

如果你想进行这个项目,你可能还需要:
-
一个Seeeduino或Arduino
-
一个Grove - I2C触摸传感器
-
一个电池包
-
一个Grove - 80cm红外接近传感器
-
一个Grove - I2C集线器
-
一个Grove - I2C电机驱动器
-
一个Grove - 振动器
资源:
6. Alex 的 Eyeclop
Eyeclop 是一个演示使用触摸传感器改变眼睛形状以及闪烁 RGB LED、播放声音旋律和振动的项目。Eyeclop 是一个敏感的独眼巨人,显示在单色 OLED 128x64 像素屏幕上。触摸传感器、RGB LED 和其他电子元件都是 Seeed Studio 创建的 Grove 玩具套件的一部分。

如果您想进行这个项目,您可能还需要:
-
一个 Seeeduino 或 Arduino
-
一个 Grove - I2C 触摸传感器
资源:
支持
如果您有问题或其他更好的设计想法,您可以访问我们的 论坛
另请参阅
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。