Grove - 紫外线传感器

Grove – 紫外线传感器用于检测入射紫外线(UV)辐射的强度。这种形式的电磁辐射的波长比可见光辐射更短。Grove - 紫外线传感器基于 GUVA-S12D 传感器,具有 200nm-400nm 的宽光谱范围。该模块输出随紫外线强度变化的电信号,为您提供今天是否适合去海滩的建议。
特性
- 高稳定性
- 良好的灵敏度
- 低功耗
- 肖特基型光电二极管传感器
- 宽响应范围
- Grove 接口
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
规格参数
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 3.0 | 5.0 | 5.1 | VDC |
| 电流 | 0.31 | mA | ||
| 输出电压 | mV | |||
| 响应波长 | 240 | ~ | 370 | nm |
| 工作温度 | -30 | ~ | 85 | ℃ |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台是/是该模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
应用想法
- 紫外线传感器用于许多不同的应用,包括制药、汽车和机器人技术。
- 紫外线传感器也用于印刷行业的溶剂处理和染色工艺。
- 此外,紫外线传感器还用于化学工业的化学品生产、储存和运输。
紫外线传感器的原理是:在阳光下,紫外线指数和光电流呈线性关系。

关于我们的 Grove - 紫外线传感器,我们已经将光电流转换为 Arduino/Seeeduino 采集的相应电压值。输出电压和紫外线指数呈线性关系:
照射强度 = 307 * Vsig
Vsig 是从 Grove 接口的 SIG 引脚测量的电压值,单位 V。 照射强度单位:mW/m2,适用于波长范围 240nm~370nm 的紫外线组合强度
要计算紫外线指数值,请参考 美国环保署。很难说这个传感器的测量值可以转换为 EPA 标准紫外线指数,但可以粗略估计。
紫外线指数 = 照射强度 / 200
入门指南
本章基于 Win10 和 Arduino IDE 1.6.9
我们将通过一个简单的演示向您展示这个 Grove - 紫外线传感器是如何工作的。首先,您需要准备以下物品:
| Seeeduino V4 | Grove - 紫外线传感器 | Base Shield |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 |
连接
得益于Grove系列模块的优势,您无需进行焊接或使用面包板,只需将模块连接到底板扩展板的正确端口即可。对于此演示,我们只需要一个Grove模块。
- 将Grove UV传感器连接到Grove - 底板扩展板的A0端口。
- 将Grove - 底板扩展板插入Arduino/Seeeduino,并使用USB线将它们连接到PC。
- 演示代码如下所示。

将代码上传到Arduino并打开串口监视器查看数据
// modified by Victor
// to calculate UV index directly
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int sensorValue;
long sum=0;
for(int i=0;i<1024;i++)// accumulate readings for 1024 times
{
sensorValue=analogRead(A0);
sum=sensorValue+sum;
delay(2);
}
long meanVal = sum/1024; // get mean value
Serial.print("The current UV index is:");
Serial.print((meanVal*1000/4.3-83)/21);// get a detailed calculating expression for UV index in schematic files.
Serial.print("\n");
delay(20);
}
资源
- Grove - UV传感器 v1.1 PCB和原理图(当前版本) Eagle格式
- Grove - UV传感器 v1.1 PCB(当前版本) PDF格式
- Grove - UV传感器 v1.1 原理图(当前版本) PDF格式
- Grove - UV传感器 v1.1 传感器数据手册(当前版本)
- 美国EPA关于紫外线辐射的建议
- Grove - UV传感器 v1.0 原理图和数据手册(旧版本)
技术支持与产品讨论
可升级为工业传感器
通过SenseCAP S2110控制器和S2100数据记录器,您可以轻松将Grove转换为LoRaWAN®传感器。Seeed不仅帮助您进行原型设计,还为您提供了通过SenseCAP系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66外壳、蓝牙配置、与全球LoRaWAN®网络的兼容性、内置19 Ah电池以及APP的强大支持,使SenseCAP S210x成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、CO2、EC传感器以及8合1气象站。为您下一个成功的工业项目尝试最新的SenseCAP S210x。