Grove - 可变颜色 LED

此 Grove 模块包含一个 8mm RGB LED,工作电压为 5V DC。当 SIG 引脚为逻辑高电平时,RGB LED 将点亮。它非常适合用于 Seeeduino 的数字输出,也可以通过脉宽调制进行控制。模块使用三个可调电阻来改变 RGB LED 的颜色。
特点
- Grove 兼容
- 可调颜色
tip
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
应用场景
- 玩具
- 装饰
caution
调节 R、G 和 B 可调电阻时请轻柔操作,以免过度旋转。
规格
| 项目 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|
| 工作电压 | 5.0 | VDC |
| 工作电流 | 20 | mA |
| 可变电阻 | <1 | KΩ |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
caution
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。我们通常仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
使用方法
模块上的三个电阻 RED、GREEN 和 BLUE 分别控制 R、G 和 B 通道。通过调节三个可调电阻,可以实现颜色变化。然而需要注意的是,调节可调电阻时请轻柔操作。
以下代码演示了一个简单的亮度控制应用。如下面的图片所示,可变颜色 LED 连接到 Grove - Base Shield 的数字端口 9。硬件安装如下:

- 将以下代码复制并粘贴到一个新的 Arduino 草图中。
示例代码如下:
int ledPin = 9; // LED 连接到数字引脚 9
void setup() {
// setup 中没有任何操作
}
void loop() {
// 从最小值到最大值以 5 点递增淡入:
for(int fadeValue = 0?; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {
// 设置值(范围从 0 到 255):
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// 等待 30 毫秒以观察渐变效果
delay(30);
}
// 从最大值到最小值以 5 点递减淡出:
for(int fadeValue = 255?; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
// 设置值(范围从 0 到 255):
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// 等待 30 毫秒以观察渐变效果
delay(30);
}
}
- 上传代码。调节三个可调电阻,我相信你会喜欢它。试试看吧!
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时拥有顺畅的体验。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。