Grove - 振动传感器(SW-420)

Grove - 振动传感器 (SW-420) 是一个高灵敏度的无方向性振动传感器。当模块处于稳定状态时,电路导通,输出为高电平。当发生移动或振动时,电路会短暂断开并输出低电平。同时,您还可以根据自己的需要调节灵敏度。
总而言之,这是一个完美的振动或倾斜传感器模块。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove - 振动传感器 (SW-420) | 初始版本 | 2018年9月 |
特性
- 无方向性
- 高灵敏度
- 响应振动、倾斜
- 防水
- 抗压
规格参数
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3V / 5V |
| 接口 | 数字 |
| 尺寸 | 长: 40mm 宽: 20mm 高: 10mm |
| 重量 | 4.3g |
| 包装尺寸 | 长: 140mm 宽: 85mm 高: 10mm |
| 毛重 | 10g |
应用
- 汽车、自行车、摩托车防盗报警器
- 游戏控制
- 振动检测
硬件概述
引脚图

原理图

首先,让我们从左下角的 SW1 开始。实际上,SW1 就是振动模块 SW-420。当模块处于稳定状态时,模块导通。U1A 的 Pin2 通过 SW1 连接到 GND。
VR1 是电位器,电位器的 Pin2 连接到 U1A 的 Pin3
U1A 是一个比较器。对于比较器,输出行为遵循以下逻辑:
Vout = 低电平 当 V+ < V-
V+ 连接到 Pin3,V- 连接到 Pin2,Vout 连接到 Pin1。
对于 V+,您可以通过旋转电位器来调节它,例如,我们可以将其设置为 VCC/2。
对于 V-,它取决于 SW1(SW-420):
- 如果此模块处于稳定状态,SW1 导通,U1A 的 Pin2 通过 SW1 连接到 GND。此时:
V+ = VCC/2
因此: Vout = 高电平
- 如果模块振动或倾斜,SW1 将断开,V- 的电压将通过 R1 被 VCC 拉高。一旦 V- 高于 VCC/2,那么:
V+ = VCC/2
因此: Vout = 低电平
现在您可以设置 V+ 来调节灵敏度,只需记住:V+ 的电压越低,灵敏度越高😆
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
上面提到的支持平台表示该模块的软件或理论兼容性。我们在大多数情况下只为Arduino平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
入门指南
与Arduino一起使用
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - 振动传感器 | Grove - 蜂鸣器 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤1. 将Grove - 振动传感器 (SW-420) 连接到Base Shield的D2端口。
-
步骤2. 将Grove - 蜂鸣器连接到Base Shield的D3端口。
-
步骤3. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino。
-
步骤4. 通过USB线将Seeeduino连接到PC。
如果我们没有Grove Base Shield,我们也可以直接将此模块连接到Seeeduino,如下所示。
| Seeeduino | Grove - 振动传感器 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| NC | 白色 |
| D2 | 黄色 |
| Seeeduino | Grove - 蜂鸣器 |
|---|---|
| 5V | 红色 |
| GND | 黑色 |
| NC | 白色 |
| D3 | 黄色 |
软件
如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前先查看Arduino入门指南。
-
步骤1. 打开您的Arduino IDE,开始一个新的草图。
-
步骤2. 复制下面的所有代码,或者您可以点击代码块右上角的图标
将以下代码复制到新草图中。
// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin
const int buzzer = 3; // the number of the buzzer pin
// variables will change:
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
void setup() {
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(buzzer, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop() {
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED on:
digitalWrite(buzzer, LOW);
} else {
// turn LED off:
digitalWrite(buzzer, HIGH);
}
}
- 步骤 3. 上传演示程序。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
如果一切顺利,每次您移动、摇晃或倾斜Grove - 振动传感器时,Grove - 蜂鸣器都会响起。
使用 Codecraft
硬件
步骤 1. 将Grove - 振动传感器连接到底板的 D2 端口,将Grove - 蜂鸣器连接到底板的 D3 端口。
步骤 2. 将底板插入您的 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 通过 USB 线将 Seeeduino/Arduino 连接到您的电脑。
软件
步骤 1. 打开Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖到工作区域。
如果这是您第一次使用 Codecraft,请参阅使用 Arduino 的 Codecraft 指南。
步骤 2. 按照下图拖拽代码块,或打开可在本页面末尾下载的 cdc 文件。

将程序上传到您的 Arduino/Seeeduino。
代码上传完成后,当振动传感器检测到振动时,蜂鸣器会发出蜂鸣声。
原理图在线查看器
资源
- [Zip] Grove - 振动传感器 (SW-420) eagle 文件
- [Codecraft] CDC 文件
项目
这是本产品的介绍视频,包含简单的演示,您可以尝试一下。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。