Grove - 水雾化

Grove - 水雾化是一款优秀的 Grove 模块,可帮助您轻松开发雾化器或雾化模块。通过几个简单的步骤,您就可以快速制作一个雾化器原型。它具有 Grove 接口,使其能够轻松应用于众多场景。加湿器是一个基本应用,您还可以利用数字气味技术以及任何需要雾化的场景开发更高级、有趣的项目。
特点
- 超声波加热。
- 轻松制作新应用原型。
- 广泛适用于各种应用场景。
- 可用于各种有趣、智能和时尚的应用。
更多关于 Grove 模块的详细信息,请参考 Grove 系统
应用创意
- 加湿器。
- 不同场景中的气味发射器。
- 智能家居应用。
- 消费电子产品上的智能设备。
规格参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 工作电压 | 5.0V(DC) |
| 纹波(最大功率时) | ≤100 mV |
| 最大功率 | 2W |
| 峰值输出电压 | 65±5V |
| 工作频率 | 105±5kHz |
| 芯片 | ETA1617, NE555 |
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台仅表示模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们仅为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库或演示代码,因此用户需要自行编写软件库。
硬件概览
Grove 接口 将主控板(如 Seeeduino 板)与驱动板连接。
换能器接口 将超声波换能器与驱动板连接。
Grove 线 将主控板与驱动板连接。
部件清单
| 部件名称 | 数量 |
|---|---|
| 驱动板 | 1个 |
| Grove 线 | 1根 |
| 超声波换能器板 | 1个 |
开始使用
所需材料
Seeeduino v4.2 x 1
Grove - 基础扩展板 v2 x 1
Grove - 线 x 1
准备工作
参考以下指南以构建合适的 IDE:
我们在此案例中选择了 Seeeduino。
- Windows 上的入门指南
- Mac OS X 上的入门指南
硬件连接

一个小演示
在此演示中,我们还需要一个 Grove - 触摸传感器,并将其连接到 D5。
- 将以下代码复制到 Arduino IDE 编辑器中。
/*
Grove 雾化演示代码。
触摸以开始雾化。
最后修改者:he
作者:xiaohe
*/
// setup 函数在按下复位或为板供电时运行一次
void setup() {
// 初始化数字引脚 13 为输出。
pinMode(A5, OUTPUT);// 设置 A5 为输出
pinMode(5, INPUT); // 使用数字引脚 5 作为输出端口
}
// loop 函数会不断重复运行
void loop() {
int D2Sig = digitalRead(5);// 读取引脚 5 的信号
if (D2Sig == 1)
{
/* 代码 */
digitalWrite(A5, HIGH); // 开始雾化
delay(10000); // 等待 10 秒
digitalWrite(A5, LOW); // 停止雾化
}
}
- 将一些纸巾放入一个修剪过的装满水的纸杯中,将超声波换能器放在纸巾上。
底部是带有空洞的一侧,应朝下。让换能器板的底部浸入水中,并保持顶部在水面以上。纸巾的作用是将水引导到换能器,同时保持换能器的上侧在水面以上。
-
将代码上传到主控板。
-
现在,如果您触摸 Grove 触摸传感器,就可以看到产生的水雾。

请勿直接触摸换能器接口引脚,因为驱动板的峰值输出电压可能达到 65V。

电感器 L2(如上图红色矩形标记)会发热,因此请勿直接触摸。
使用 Codecraft 编程
硬件
步骤 1. 将 Grove - Water Atomization 连接到 Base Shield 的 D2 端口,并将 Grove - Button 连接到 D5 端口。
步骤 2. 将 Base Shield 插入 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 使用 USB 数据线将 Seeeduino/Arduino 连接到电脑。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖到工作区。
如果这是您第一次使用 Codecraft,请参阅 Codecraft 使用 Arduino 指南。
步骤 2. 按下图所示拖动模块,或者打开页面底部提供的 cdc 文件。

将程序上传到您的 Arduino/Seeeduino。
当代码上传完成后,按下按钮,水雾化器将开始雾化。
资源
项目
智能加湿器 让您的房间在冬季更加舒适。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通方式,以满足不同的偏好和需求。