支持外部摄像头概述
Grove Vision AI V2 配备标准 CSI 接口,并兼容树莓派摄像头。在连接时,请注意针脚排的方向,避免反向插入。
强烈推荐
为了充分发挥 Grove Vision AI V2 的潜力,您可能需要单独购买一款 CSI 摄像头。我们推荐 OV5647-62 FOV 树莓派摄像头模块。

更多支持
目前我们已为 OV5642 系列摄像头编写了驱动,因此 Grove Vision AI V2 支持全系列树莓派 OV5647 摄像头,例如 OV5647-67 和 OV5647-160,如下图所示:


其他 CSI 摄像头
其他 CSI 摄像头理论上是支持的,但由于某些摄像头没有驱动程序或自身不具备颜色处理单元,可能会出现颜色仅为绿色的问题,缺失完整颜色可能会影响识别的准确性。
Grove Vision AI V2 现已支持树莓派摄像头,适用于 2024 年 2 月 21 日之后购买的用户。然而,对于在此日期之前购买的用户,目前尚不支持这些特定摄像头型号的图像输入功能。团队正在积极开发解决方案,以扩展早期购买者的功能支持。

资源
- [PDF] 数据手册
- [GitHub] Seeed Grove Vision AI Module V2 SDK
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。以下是我们提供的沟通方式,以满足不同的需求和偏好。