Grove 配件是指与 Grove 生态系统兼容的组件和外围设备。Grove 是由 Seeed Studio 开发的开源硬件平台,旨在简化电子原型设计和实验。它具有标准化的接口和连接器,使用户能够轻松组合各种模块,例如传感器、执行器、显示器、电缆和适配器,无需焊接或复杂的布线。
Grove 配件通常包括各种执行器、显示器、开关和按钮等。这些配件设计为可以直接插入 Grove 接口,从而实现快速原型设计和项目开发。Grove 系统的标准化连接器促进了组件的快速组装,使用户能够轻松构建和迭代其电子设计,而无需焊接或复杂的布线。
不同类型的 Grove 传感器
我们提供各种类型的 Grove 配件,可应用于不同场景,例如物联网项目、无线传感器网络和智能家居。
显示器
Grove 1.2 英寸 IPS 显示屏
Grove-1.22 英寸 IPS 显示屏是一款紧凑且易于使用的显示屏,提供色彩丰富、清晰且生动的图像,分辨率为 240x240,支持多达 65 种 RGB 颜色。它采用 IPS 技术,可从所有视角提供准确的色彩。凭借其宽广的工作温度范围和对多种电源的兼容性,该显示屏适用于各种环境。
Grove - 4 位数字显示屏
Grove - 4 位数字显示模块是一个 12 针模块。对于需要字母数字显示的项目,这是一个不错的选择。
Grove - 0.54 英寸红色字母数字显示屏
该模块是一款高亮度红色背光字母数字显示屏,每个数字由 14 段数字管组成。
| Grove - 0.54" 红色双字母数字显示屏,尼克管 | Grove - 0.54" 红色四字母数字显示屏,尼克管 |
|---|
|
| |
|
| |
Grove - 16x2 LCD
Grove - 16 x 2 LCD 是一款适用于 Arduino 和 Raspberry Pi 的完美 I2C LCD 显示屏,具有高对比度和易于部署的特点。16x2 表示两行,每行有 16 列,总共 32 个字符。
| Grove - 16 x 2 LCD(黑底黄字) | Grove - 16 x 2 LCD(黑底红字) | Grove - 16 x 2 LCD(白底蓝字) |
|---|
|
| | |
|
| | |
Grove - LCD RGB 背光
Grove - 16X2 LCD RGB 背光是一款用于 Arduino 的全彩背光 16x2 LCD 显示屏。高对比度和易用性使其成为 Arduino 和 Raspberry Pi 的完美 I2C LCD 显示屏。
Grove - OLED 显示屏 0.66" (SSD1306)
Grove - OLED 显示屏 0.66" (SSD1306) 是一款分辨率为 64×48 的单色显示屏。它具有用户友好的设计和卓越性能,采用 Grove I2C 接口,尺寸仅为 20mm×20mm。
Grove - OLED 显示屏 0.96" (SSD1315)
Grove - OLED 显示屏 0.96" (SSD1315) 是一款分辨率为 128×64 像素的单色(白色)被动显示矩阵模块,采用 Grove I2C 接口。它是旧版 Grove - OLED 显示屏 0.96" 的升级版本,性能更佳,价格仅为原来的四分之一。
Grove - OLED 黄蓝显示屏 0.96 (SSD1315) - SPI/IIC - 3.3V/5V
Grove - OLED 黄蓝显示屏 0.96 具有 128×64 分辨率,采用蓝色和黄色双色显示。它可以通过 I2C 或 SPI 接口点亮。
Grove - OLED 显示屏 1.12"
Grove - OLED 显示屏 1.12'' V2 是一款小巧优雅的屏幕,可以为您的 Arduino 添加屏幕交互功能。通过板载 4 针 I2C Grove 接口,您可以快速实现屏幕与 Arduino 的即插即用。
Grove - OLED 显示屏 1.12 (SH1107) V3.0 - SPI/IIC - 3.3V/5V
Grove - OLED 显示屏 1.12 V3.0 (SH1107) 是一款分辨率为 128×128 的单色显示屏。它价格更低,设计更友好,性能更佳,同时支持 I2C 和 SPI 接口。
执行器
Grove - 双线圈保持继电器
该模块基于双线圈保持继电器。与普通继电器相比,这种保持继电器无需持续供电即可保持状态,仅需一个上升/下降脉冲即可改变工作状态。
Grove - 蜂鸣器
Grove - 蜂鸣器是一个简单但有趣的模块。它可以输出超过85分贝的噪音,并集成了Grove接口,使其能够轻松连接和实验,只需即插即用。它是各种Arduino项目和人机界面的完美附加组件。
Grove - 无源蜂鸣器
这是一个3-5V的无源蜂鸣器。您可以通过改变PWM频率来获得不同的蜂鸣声,从而制作“蜂鸣器音乐”。此外,该蜂鸣器还可以设置为安全应用的报警器。快来获取一个,开始您的项目吧!
Grove - 可链式RGB LED V2.0
Grove - 可链式RGB LED基于P9813芯片,该芯片是一种全彩LED驱动器。它提供3个恒流驱动器以及256级灰度的调制输出。此Grove模块适用于任何基于彩色LED的项目。
Grove - I2C电机驱动器 V1.3
Grove - I2C电机驱动器基于L298芯片。它可以直接控制步进电机或直流电机。
Grove - I2C电机驱动器 (L298P)
Grove - I2C电机驱动器(L298P)是一款通用电机驱动器,可用于步进电机和伺服电机。它嵌入了STM32芯片,用于烧录代码以控制电机驱动器。
Grove - 红外发射器
红外发射器通过红外 LED 传输红外信号,同时另一端有红外接收器接收信号。
Grove - MP3 v4.0
这个 MP3 模块与 Arduino 配合使用,可以变成您的多格式音乐播放器!它是一款基于 WT2605CX 高质量音频芯片的音乐模块,性能优于 MP3 V3,支持 Grove 接口、扬声器 JST 接口、3.5mm 音频插孔和 SD 卡,支持 SPI-Flash、TF 卡和 USB 闪存盘。
Grove - 迷你风扇
儿童友好的卡通风格迷你风扇,内置可编程微控制器,使用 Arduino IDE。无害的软风扇叶片避免伤害,易于使用,兼容 Grove 接口。
Grove - 录音机 V3
这是最新版本的 Grove 录音机,也是最好的版本。与之前的版本相比,有一些更新值得一提。
Grove - 继电器
Grove-继电器模块是一个数字常开开关,可以长时间处理高达 250VAC 的 5A 电流。当继电器打开时,LED 会亮起,继电器允许电流通过。峰值电压能力为 250V,电流为 10A。它广泛应用于远程控制、遥测、通信、自动控制、机电一体化、电力电子等领域。
Grove - 双通道 SPDT 继电器
Grove - 双通道 SPDT 继电器具有两个单刀双掷(SPDT)开关。它只需要低电压和低电流信号来控制开关。具体来说,您可以使用 5V DC 控制最高 250V AC 或 110V DC。
Grove - 4通道 SPDT 继电器
Grove - 4通道 SPDT 继电器拥有四个单刀双掷(SPDT)开关。它仅需要低电压和低电流信号即可控制这些开关。
Grove - 8通道固态继电器
Grove - 8通道固态继电器基于高质量的 G3MC202P 模块,可使用 5VDC 控制最高 240VAC。
Grove - 光耦继电器 (M281)
该模块是一种双向单刀单掷(SPSD),常开固态继电器(SSR)。
Grove - 舵机
舵机是一种旋转执行器,可精确控制角度位置,非常适合用于需要精确位置控制的闭环系统,并广泛应用于电子领域。
Grove - 扬声器
Grove - 扬声器是一个包含功率放大和语音输出的模块。
Grove - 扬声器 Plus
Grove 扬声器 Plus 包含一个强大的放大驱动板和一个精美的扬声器。借助板载电位器,您可以轻松调节输出音量。由于采用了分离式可替换扬声器设计,您可以更换为其他您喜欢的扬声器。
Grove - 振动电机
Grove - 振动电机由一个硬币型电机组成,该电机是一种永磁无铁芯直流电机。当输入逻辑为高时,它会振动,可用于通知用户。集成了 Grove 接口,它提供了一种无需焊接即可与 Arduino 板连接的简单方式(需要一个 Grove 基础扩展板)。
Grove - 水雾化模块
Grove - 水雾化模块是一个完美的模块,可以让您快速使用 Arduino DIY 一个加湿器。您还可以开发更高级和有趣的项目,例如数字气味技术以及任何需要雾化的场景。
Grove - 16通道PWM驱动器 (PCA9685)
Grove – 16通道PWM驱动器 (PCA9685) 是基于 NXP PCA9685 的12位PWM驱动器,可通过外部5V电源驱动最多16个舵机。
Grove - I2C电机驱动器 (TB6612FNG)
Grove - I2C电机驱动器 (TB6612FNG) 可驱动两个直流电机(最高12V/1.2A)或一个步进电机(最高12V/1.2A)。借助板载MCU,它可以通过 Grove I2C接口轻松与 Arduino 配合使用。
Grove - 霍尔传感器
Grove - 霍尔传感器基于 A1101 霍尔效应磁性开关。霍尔传感器能够测量范围广泛的磁场,并对磁场的强度和方向都很敏感。作为电子开关使用时,它们不易发生机械故障。
Grove - 分压器
Grove – 分压器提供了一个测量外部电压的接口,无需在输入接口上连接电阻。
Grove - DS1307 RTC(实时时钟)用于 Arduino
Grove - DS1307 RTC 基于时钟芯片 DS1307,支持 I2C 通信!它使用锂电池(CR1225)。我们选择基于 DS1307 的 RTC,因为它成本低且非常节能。它可以使用一个非常小的纽扣电池运行多年。
Grove - 高精度 RTC(实时时钟)
Grove – 高精度 RTC 是相比于使用普通时钟芯片 DS1307 的 Grove – RTC 更加精确的实时时钟。Grove – 高精度 RTC 的核心是 PHILIPS PCF85063TP,这是一款优化低功耗的 CMOS 芯片,在某些环境下典型电流可以低于 1.2uA。
Grove - 10A DC 电流传感器(ACS725)
Grove - 10A DC 电流传感器(ACS725)是一款基于 ACS725 的高精度直流电流传感器。Allegro™ ACS725 电流传感器 IC 是工业、汽车、商业和通信系统中直流电流检测的经济且精确的解决方案。
Grove - ±5A DC/AC 电流传感器(ACS70331)
Grove - ±5A DC/AC 电流传感器(ACS70331)是一款基于 ACS70331 的高精度直流/交流电流传感器。ACS70331EESATR-005B3 是 Allegro 的高灵敏度电流传感器 IC,适用于小于 5A 的电流检测应用。
Grove - 2.5A DC 电流传感器(ACS70331)
Grove - 2.5A DC 电流传感器(ACS70331)可以测量最高 2.5A 的直流电流,具有 800mV/A 的基本灵敏度。
Grove - 电流传感器
电流传感器模块基于 TA12-200 电流互感器,可以将大幅度的交流电流转换为小幅度。
Grove - 库仑计 3.3V 至 5V (LTC2941)
Grove - 库仑计是一种设备,用于测量您的设备或传感器所使用的电流。
Grove - MOSFET
Grove - MOSFET 使您能够使用低电压(例如 5V)在微控制器上控制高电压项目(例如 15VDC)。MOSFET 也是一种开关,但其开关频率可高达 5MHz,比普通机械继电器快得多。
Grove - SPDT 继电器 (30A)
单刀双掷 (SPDT) 继电器在某些应用中非常有用,因为它有一个公共端子和两个触点,非常适合在两个选项之间进行选择。
Grove - 螺丝端子
Grove - 螺丝端子具有四个 3.5mm 间距的针脚,额定电流最高可达 6A。端子可接受 30 至 20AWG 的电线。这是最常用的间距螺丝端子。
Grove - 电磁铁
LED
Grove - 红色 LED
一种通用的 LED 模块,采用 Grove 形式,提供不同颜色。支持可调 LED 方向和可调 LED 亮度。
Grove - 圆形 LED
Grove - 圆形 LED 是一个圆形灯圈,包含 24 个 LED,每个通道的驱动电流约为 5.5mA,可通过 Grove 接口实现可控的 LED 绚丽效果。
Grove - RGB LED灯条 (10 - WS2813 Mini)
Grove RGB LED灯条 (10 - WS2813 Mini) 是一个全彩LED灯条,集成了10个全彩RGB LED灯,只需一个信号引脚即可轻松控制所有10个LED灯。您可以使用这个小灯条创造数百甚至数千种灯光效果。
Grove - RGB LED环 (20 - WS2813 Mini)
Grove - RGB LED环 (20 - WS2813 Mini) 是一个性价比高的全彩LED环,配备20个可串联和可编程的WS2813 Mini LED灯。
Grove - LED灯串
Grove - LED灯串是一个LED驱动模块。模块的工作电压为5V/3V3,但灯串的工作电压为12V,因此该模块基于AIC1896,它是一种电流模式升压DC/DC转换器。Grove - LED灯串配备了一个5米长的RGB LED灯串,您可以用它装饰圣诞树或点亮您的派对。
Grove - LED灯条驱动器
Grove - LED灯条驱动器配备4针Grove接口,可轻松连接到您的标准Arduino设备或Grove - RGB LED灯条。
Grove - RGB LED矩阵带驱动器
Grove - RGB LED矩阵带驱动器基于64个KTR-3528RGB LED组成一个8x8 RGB LED矩阵,只需简单编程即可轻松控制所有矩阵LED灯。您可以使用这个矩阵LED创造数百甚至数千种灯光效果,并设计各种图案。
Grove - LED矩阵驱动器 (HT16K33)
LED矩阵成本低,通常用于显示简单的数字和图像。Grove - LED矩阵驱动器是一款基于I2C的产品,允许您使用我们准备好的易用库来控制LED矩阵,或者您可以创建自己的库来满足您的需求。8*8 LED矩阵可以方便地从驱动板上组装和拆卸,因此可以根据您的需求更换不同颜色的LED矩阵显示。
Grove - 红色 LED 矩阵及驱动器
Grove - 红色 LED 矩阵及驱动器基于 HT16K33。它是 20mm 8*8 方形 LED 矩阵 - 红色与 Grove - LED 矩阵驱动器的组合,通常用于显示简单的数字和图像。
开关与按钮
Grove - 按钮
Grove - 按钮是一个瞬时按压按钮。它包含一个独立的“瞬时开/关”按钮。
Grove - 开关(P)
Grove - 开关(P) 是一个迷你 SPDT 滑动开关,非常适合“开/关”场景。它是一款质量优良且可靠的开关,我们在许多板子上都采用了它。您应该为您的 Grove 原型系统备一些。
Grove - LED 按钮
Grove - LED 按钮由 Grove - 黄色按钮、Grove - 蓝色 LED 按钮和 Grove - 红色 LED 按钮组成。该按钮稳定可靠,使用寿命长达 100,000 次。内置 LED 使其可以应用于许多有趣的项目,使用 LED 显示按钮状态非常实用。我们使用高质量的 N-Channel MOSFET 来控制 LED,以确保高切换速度和低功耗。
| Grove - 黄色 LED 按钮 | Grove - 蓝色 LED 按钮 | Grove - 红色 LED 按钮 |
|---|
|
| | |
|
| | |
Grove 双按钮
Grove - 双按钮包含两个按钮,允许您使用一个 Grove 模块控制两个信号通道。提供四种不同颜色的按键帽,您可以根据需要自由调整颜色组合。
Grove-机械按键帽
Grove-机械按键帽是一种带有内置 LED 的机械开关。255 全彩 RGB LED 使得显示开关状态变得简单易行。该按键帽非常可靠,具有 20,000,000 次按压操作寿命。
Grove - 拇指摇杆
Grove - 拇指摇杆是一个兼容 Grove 的模块,非常类似于 PS5(PlayStation 5)控制器上的“模拟”摇杆。
Grove - 磁性开关
这是一个兼容 Grove 接口的磁性开关模块。它基于封装的干簧开关 CT10。
输入输出
Grove - I2C 集线器
I2C 集线器 Grove 是一个扩展 Grove 模块,用于连接多个 I2C 设备到 Grove 基板。
Grove - I2C 集线器(6端口)
Grove - I2C 集线器(6端口)是一个 I2C 扩展接口板,与旧版 Grove - I2C 集线器相比,尺寸相同,多了两个连接器,价格几乎减半!
Grove - 8通道 I2C 多路复用器/I2C 集线器 (TCA9548A)
Grove - 8通道 I2C 多路复用器/I2C 集线器基于 TCA9548A I2C 多路复用器芯片,您可以将最多 8 个相同地址的 I2C 设备插入同一个 Grove I2C 系统。
Grove - 4通道16位ADC(ADS1115)
Grove - 4通道16位ADC(ADS1115)是一款具有PGA(可编程增益放大器)功能的4通道16位高分辨率、低功耗ADC芯片。PGA允许它测量输入电压范围从±256 mV到±6.144 V,从而极大地扩展了其应用场景。
Grove - Wrapper
Grove - Wrapper是一种用于固定和保护Grove模块的外壳。它可以为您节省大量对齐模块的工作,并且使展示您的项目更加方便。例如,它可以简化拍摄产品照片以展示在互联网上的过程;如果您使用Grove - Wrapper来演示您的项目,它可以提供一个清晰整洁的场景。此外,它还可以扩展用于乐高、机械部件等,这将为您的作品增添更多趣味,并使您的项目适应各种环境。
与Seeed Studio Fusion共同创造Grove传感器
Seeed Studio Fusion推出了Grove传感器联合品牌活动,帮助工程师将他们的Grove设计变成真实产品。参与者可以将他们的设计制造并在Seeed Studio Bazaar(产品购买页面)上销售。
✨ 贡献者项目
- 我们为更新此页面制定了一份任务清单,该任务清单归类于我们的贡献者项目。我们致力于通过开发我们的 Wiki 平台来提升用户体验并提供更好的支持。
- 您对本页面的贡献对我们来说至关重要!我们非常重视您的意见,并非常感谢您协助我们提出创意。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供了多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。