Grove Base HAT
Grove Base HAT 是一个扩展板,可以将 Grove 传感器连接到树莓派上。它支持树莓派 2 Model B、树莓派 3 Model B 和树莓派 B+。有四个安装孔,与标准尺寸的树莓派完美匹配。它还为摄像头排线保留了空间。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| Grove Base HAT | 初始版本 | 2017年12月15日 |
特性
-
2个数字端口
-
2个模拟端口
-
3个I2C端口
-
1个UART端口
-
1个电源开关
硬件概述
下面的图片展示了 Grove Base HAT 硬件特性的概述。Grove Base HAT 各个引脚的引脚图和替代功能如引脚图所示。这可以作为快速参考使用。

-
❶数字端口: 2个数字 Grove 端口用于连接 Grove 数字传感器。
-
❷模拟端口: 2个模拟 Grove 端口用于连接 Grove 模拟传感器。树莓派不支持模拟信号。所以我们使用 ADS1015 芯片将 ADC 信号转换为 I2C 信号。
-
❸I2C端口: 3个I2C Grove 端口用于连接 Grove I2C 传感器。
-
❹UART: 1个UART Grove 端口用于连接 Grove UART 传感器。树莓派 3 的 UART 被蓝牙使用。请参考 THE RASPBERRY PI UARTS 来启用 UART。
-
❺系统电源开关: 滑动开关用于将板子的逻辑电平和工作电压更改为 5V 或 3.3V。
-
❻ADS1015: ADS1015 是精密模数转换器 (ADC),具有 12 位分辨率,数据通过 I2C 兼容串行接口传输。
-
❼TXS0108: 这个 8 位非反相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪 VCCA 引脚的供电电压。VCCA 引脚接受 1.2 V 到 3.6 V 之间的任何供电电压。A 端口连接到树莓派。B 端口跟踪 VCCB 引脚的供电电压。VCCB 引脚接受 1.65 V 到 5.5 V 之间的任何供电电压。B 端口连接到 Grove 传感器。
-
❽FREE: FREE 引脚未被 Grove Base HAT 使用。
入门指南
硬件
- 步骤 1. 准备以下物品:
| Raspberry pi | Grove base HAT |
|---|---|
![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 |
-
步骤 2. 将 Grove Base HAT 插入 Raspberry。
-
步骤 3. 通过 USB 线缆将 Raspberry 连接到 PC。
软件
-
步骤 1. 配置 I2C,I2C 默认未开启。我们可以使用 raspi-config 来启用它。运行 "sudo raspi-config"。
-
步骤 2. 向下箭头选择到 5 interfacing Options 并按 "enter" 键选择。

-
步骤 3. 向下箭头选择到 P5 I2C 并按 "enter" 键选择。

-
步骤 4. 选择 "Yes" 来启用它。

-
步骤 5. 选择 "Ok"。

-
步骤 6. 选择 "Finish" 来保存更改。

-
步骤 7. 下载 ADS1X15_Driver 到 Raspberry /home/pi 文件夹并解压。
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/Grove_Base_HAT/res/ADS1X15_Driver.zip
unzip ADS1X15_Driver.zip
- 步骤 8. 进入 singleended 文件夹并执行 make。我们将看到 Singleended 文件以绿色高亮显示。
pi@raspberrypi:~ $ cd ~/Adafruit_ADS1X15_Linux/examples/singleended
pi@raspberrypi:~/Adafruit_ADS1X15_Linux/examples/singleended $ make
g++ -o singleended.o -c singleended.cpp -I../../ -W -Wall
g++ -o Singleended singleended.o -lads1015 -L../../
pi@raspberrypi:~/Adafruit_ADS1X15_Linux/examples/singleended $ ls
Makefile Singleended singleended.cpp singleended.o
- 步骤 9. 运行 singleended 来读取数据。
pi@raspberrypi:~/Adafruit_ADS1X15_Linux/examples/singleended $ ./Singleended
Hello!
Getting single-ended readings from AIN0..3
ADC Range: +/- 6.144V (1 bit = 3mV/ADS1015, 0.1875mV/ADS1115)
AIN0: 4095
AIN1: 4095
AIN2: 4095
AIN3: 4095
常见问题
请点击 这里 查看所有 Grove_Base_HAT 常见问题。
原理图在线查看器
资源
-
[PDF] 下载 Wiki PDF
-
[Eagle] Grove Base HAT 原理图文件
-
[数据手册] ADS1015
-
[数据手册] TXS0108
-
[PDF] Grove Base HAT 机械图
-
[Github] HAT
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。