Grove NodeMCU V1.0 底板扩展板

Grove NodeMCU 底板扩展板是一个扩展板,帮助您在名为 NodeMCU 的 ESP8266 WIFI 开发套件上使用 Grove 传感器。您可以在 NodeMCU 固件中使用 Lua 脚本语言运行 Grove 传感器。
特性
-
兼容所有 Grove 模块
-
5 个数字连接器 (D3-D8)
-
1 个模拟连接器 (A0)
-
2 个 I2C 接口
-
无 SPI 接口
-
UART/D9-D10 连接器
-
电源指示 LED
接口功能
底板扩展板的目的是允许任何微处理器输入和输出引脚轻松连接到 Grove 单元。有关底板的更详细检查,请参考以下图表:

note
- 引脚的交错对齐 - 即,D3 接口处理 D3 和 D5,D5 接口处理 D5 和 D6,下一个 D6 和 D7,依此类推。
- 没有 D4 接口。
- UART 接口可以与 D9、D10 端口复用,I2C 接口可以与 D1、D2 端口复用。
- 同时使用四个 I2C 接口不会冲突,因为每个 I2C 设备都有自己的地址。
- 没有 SPI 接口。因为没有 Grove 模块使用 SPI 接口。
原理图在线查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。