Grove 基础扩展板用于 Photon

特性
-
Grove 接口
-
连接大量低成本 Grove 模块
-
集成 I2C 和 UART 端口
应用场景
- 紧凑型物联网应用,例如智能路由器。
规格
| Grove 接口 | 3 个数字端口 2 个模拟端口 2 个 I2C 端口 1 个 UART 端口 |
| 尺寸 | 53 × 53 mm |
| 重量 | 18g |
硬件概览

零件清单
| 零件名称 | 数量 |
|---|---|
| Grove 基础扩展板用于 Photon | 1 个 |
入门指南
注意: 在本案例中,我们展示一个通用的开发环境。
蜂鸣器
- 请参考 这里 连接设备(PC 或 Mac)。
note
- 我们建议您选择 node.js v4.2.3 LTS,特别是对于 Windows 10 用户。
- 在运行命令 particle setup 后,您可能需要额外执行一步操作,即将您的设备(PC 或 Mac)连接到名称包含 Photon 的 Wi-Fi AP,特别是在 Windows 10 上。
- 使用 Web IDE 开发您的项目。使用您的账户登录并选择您的设备(点击左侧列倒数第二个图标)。
note
我们建议您选择 Web IDE 来编译或刷写代码到 Photon,这比使用 Particle Dev 更快,尤其是在您的网络连接不太好的情况下。
- 按如下方式连接设备:

- 现在您可以将以下代码复制到 Web IDE,并通过点击闪电状图标(左侧列第一个图标)将代码刷写到 Photon。
note
仅将代码复制到名为 filename.ino 的标签页中。
/*
蜂鸣器
使用数字引脚 D4
此示例代码为公共领域代码。
作者:xiaohe
*/
int led1 = D4; //设置 D4 为输出
void setup() {
pinMode(led1, OUTPUT);
}
void loop() {
// 启用蜂鸣器
digitalWrite(led1, HIGH);
// 保持 1 秒...
delay(1000);
// 然后关闭...
digitalWrite(led1, LOW);
// 等待 1 秒...
delay(1000);
// 循环重复!
}
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。