Grove - 高精度 RTC(实时时钟)

Grove - 高精度 RTC 基于时钟芯片 PCF85063TP,它是一种 CMOS 实时时钟(RTC)和日历,优化了低功耗。偏移寄存器允许对时钟进行微调。所有地址和数据通过 I2C 总线串行传输,最大总线速度为 400 kbit/s。
与 Grove - RTC 相比,该模块可以提供更准确的结果,并为外围设备提供可编程时钟输出以及分钟和半分钟中断。
特性
- 工作电压:5V/3.3V
- 基于 32.768 kHz 石英晶体提供年、月、日、星期、小时、分钟和秒
- 低电流:典型值为 0.22 uA(VDD = 3.3 V,Tamb = 25 ℃)
- 400 kHz 双线 I2C 总线接口(VDD = 1.8 V 至 5.5 V)
- 为外围设备提供可编程时钟输出(32.768 kHz、16.384 kHz、8.192 kHz、4.096 kHz、2.048 kHz、1.024 kHz 和 1 Hz)
- 分钟和半分钟中断
- 振荡器停止检测功能
- 内部上电复位(POR)
- 可编程偏移寄存器用于频率调整
- 接口:Grove - I2C(SCL、SDA、VCC、GND)
- 尺寸:20*40mm
- 即用型 Arduino 库
支持的平台
接口功能

- Grove 接口
- 可编程时钟输出接口
- 分钟和半分钟中断输出接口
- 时钟芯片 PCF85063TP
- CR1225 电池座
应用场景
- 数码相机
- 数码摄像机
- 打印机
- 复印机
- 电池供电设备
入门指南
在本节之后,您只需几个步骤即可让 Grove - 高精度 RTC 运行起来。
准备工作
现在我们为 Grove - 高精度 RTC 模块制作一个演示,在这个演示中我们将使用终端查看数据。以下是我们需要的物品:
如果这是您第一次使用 Seeeduino Lotus,请参考 Seeeduino Lotus 的 wiki。
Seeeduino Lotus 完全兼容 Arduino,使用起来和 Arduino 一样简单。
如果这是您第一次使用 Arduino,请访问 这里 开始您的 Arduino 之旅。
硬件连接
Seeeduino Lotus 是 Seeeduino 和 Base Shield 的组合。我们可以将 RTC 模块直接连接到 I2C 插座,如下图所示。

下载库
点击下载库并安装它(如何安装 Arduino 库)。
打开示例
安装库后,请重新启动 Arduino,点击 File>Examples>SetTimeAndDisplay。

查看结果
上传完成后,您可以打开串行监视器查看结果。

在线原理图查看器
资源
- Grove - 高精度 RTC 库和示例
- Grove - 高精度 RTC Eagle 文件
- Grove - 高精度 RTC 原理图 PDF 文件
- PCF85063TP 数据手册
- Grove - RTC
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。