Grove Edison室内环境套件
Grove Edison室内环境套件让您可以轻松地使用Intel Edison和Arduino扩展板创建完整的室内环境应用。通过Base Shield V2,开发者可以快速插接多达11个不同的Grove传感器和执行器。我们提供了很酷的演示代码,这些代码将持续更新,即使没有任何编程经验,操作这些传感器和执行器也会非常容易。
套件包含什么?
-
Grove - 编码器 x1
-
Grove - 按钮 x1
-
Grove - 继电器 x1
-
Grove - 舵机 x1
-
Grove - 蜂鸣器 x1
-
9V转桶形插头适配器 x1
-
26AWG Grove线缆 x10
-
USB线缆 x1

安装Edison Arduino IDE
参考Intel Edison官方网站:Edison入门指南
1.下载Edison Arduino IDE。(注意:选择您的操作系统。)
2.导航到您下载.zip Edison Arduino IDE的文件夹
3.右键点击.7z文件,高亮"7-zip",然后选择"解压到'arduino-…'"

4.点击进入创建的文件夹,直到您看到IDE"arduino.exe"文件。双击此文件,应该会打开这个窗口。

安装所需驱动程序
1.下载 FTDI 驱动程序
2.右键单击您下载的 .exe 文件(应该叫做"CDM…"),然后选择"以管理员身份运行"。

3.点击"Extract"。

4.点击"Next"。
5.当您看到此屏幕时,点击"Finish"。

6.下载 Intel Edison 驱动程序 来安装所需的 RNDIS、CDC 和 DFU 驱动程序。
7.双击 .exe 文件开始安装。

硬件连接
使用 26AWG Grove 线缆进行以下连接:
| Grove 模块 | 连接到 |
|---|---|
| 温湿度传感器 | I2C |
| 湿度传感器 | A1 |
| 光线传感器 | A2 |
| 紫外线传感器 | A3 |
| PIR 运动传感器 | D7 |
| 编码器 | D2 |
| 按钮 | UART(D1) |
| LCD RGB 背光 | I2C |
| 继电器 | D5 |
| 舵机 | D6 |
| 蜂鸣器 | D4 |

运行示例
1.打开网站:Grove_Indoor_Environment_Demo 下载整个项目。

2.点击 Tools > Serial Port 并选择 Intel Edison 连接的 Com # 端口

3.点击 Sketch>Import Library…>Add Library 并导入在步骤 1 中下载的库
4.点击 File>Examples> Grove_Indoor_Environment_Demo 并选择演示程序,点击上传图标

5.打开串口监视器,它将打印传感器信息:

6.旋转编码器在 LCD 上查看传感器值。

7.在**"发送文本框"**中,您可以输入以下命令来操作传感器和执行器:
set [传感器][条件:>、< 或 =][阈值],[执行器]=[动作]
| 示例 | 描述 |
|---|---|
| set temp>40, relay=1 | 如果温度高于 40℃,继电器打开。 |
| set temp>40, sleep=1 | 如果温度 >40℃,什么都不做。 |
| set humi>60, buzzer=1 | 如果湿度 >60%,蜂鸣器响。 |
| set light>600, servo=90 | 如果光强度 >600,舵机转动 90°。 |
| set uv>80, relay=0 | 如果紫外线强度 >80,继电器关闭。 |
| set pir=1, buzzer=1 | 如果检测到人,蜂鸣器响。 |
| set ms>40, relay=1 | 如果湿度 >40,继电器打开。 |
| set ssid=name, psw=password | 设置 wifi SSID 和密码。您可以打开网页浏览器,访问串口监视器或 LCD 上显示的 IP 地址。默认端口是 88。默认端口是 88。例如:192.168.1.101:88 |
注意:
-
命令应该以'/n'结尾,所以应该选择**"NewLine"**(在串口监视器中)。
-
一个执行器只能被一个传感器控制。如果 A 传感器想要控制一个执行器(已被 B 传感器控制),B 传感器应该设置为 sleep。

8.WiFi 连接。打开串口监视器,设置您的 ssid 和密码(如下所示)。在 LCD 或串口监视器上查看本地 IP。在连接到同一网络的设备上,打开网页浏览器,访问上述 IP 地址,您可以看到传感器值。
注意:访问网页服务器时,应该添加端口号(88),例如:172.20.10.2:88。



资源
技术支持和产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。