Grove Inventor Kit for microbit

BBC micro:bit 是一款口袋大小的计算机,无需太多电子和编程知识就能轻松实现您的创意。通过 micro:bit,您可以挖掘出无数种创作可能性,从机器人到乐器。然而,如果您想创造更多东西,仅仅一个 micro:bit 是远远不够的,这就是我们向您介绍 Grove Inventor Kit for micro:bit 的原因。
Grove Inventor Kit for Micro:bit 为您的 micro:bit 带来无限可能。该套件的核心板是 Grove shield for micro:bit,通过它您可以使用大量的 Grove 模块,包括传感器、显示器、执行器来与 micro:bit 交互。如果您从未使用过 grove 并且不知道什么是 grove,这里有 Grove 的介绍。您只需要知道,有了 Grove,就不再需要焊接或跳线了。您的原型制作将变得更加简单和便捷。
我们已经准备了 8 个 grove 模块让您开始使用 micro:bit。通过这些 grove 模块,您可以测量距离并显示它,使用手势播放不同的音乐,或者为您的桌子或房间制作一个智能守卫。我们已经准备了所有必要的库(包)供免费下载。如果您是 micro:bit 的初学者,不用担心,因为我们还准备了 12 个不同的项目,可以一步步教您。如果您是高级用户,这个套件将帮助您创建比其他人更有创意的项目。
micro:bit 的输出电压约为 3.0V,使用 microbit 或 AA 电池为电路供电可能会导致需要高输入电压和驱动电流的 Grove 模块(例如 Grove - Ultrasonic Ranger)出现故障。为了使这类 Grove 正常工作,请使用 Grove shield for microbit 上的 micro-USB 端口为电路供电。
特性
- 酷炫的扩展板,具有丰富便捷的外设;
- 10 个精心挑选的 Grove 模块,可与 micro:bit 配合使用;
- 12 个精彩项目让您快速入门;
- 详细的说明文档。
硬件概述

零件清单
零件名称 | 数量 |
Grove Shield for micro:bit | 1 |
Grove - Rotary Angle Sensor(P) | 1 |
Grove - Speaker | 1 |
Grove - Ultrasonic Ranger | 1 |
Grove - Light Sensor v1.2 | 1 |
Grove - WS2812 Waterproof LED Strip - 30 LEDs 1 meter | 1 |
Grove - Gesture | 1 |
Grove - 4-Digit Display | 1 |
Grove - Red LED | 1 |
Micro USB Cable - 48cm | 1 |
12 Projects Manual | 1 |
Alligator Cable | 10 |
Grove Cable | 7 |
入门指南
Micro:bit 基础知识
如果您是第一次接触 Micro:bit,您需要了解一些基本知识。您可以点击这里了解更多关于 Micro:bit 的信息。
Micro:bit 提供两种类型的编辑器 - JavaScript 块编辑器和 Python 编辑器。JavaScript 块编辑器支持图形化编程,易于学习。因此本教程基于 JavaScript 块编辑器。
在您开始使用我们的套件之前,有两个简单的步骤,之后我们就可以开始编程了。
步骤1. 打开编辑器
请点击打开 JavaScript 块编辑器,您将看到一个图形化编程网页。
步骤2. 添加 Grove 包
- 点击右上角的齿轮 > 选择 Add Package

- 输入项目 URL:github.com/seeed-studio/pxt-grove

- 现在您可以在工具栏中找到 Grove。

演示 1. 手势识别
手势传感器可以识别 9 种不同的手势,在这个演示中,您将学习如何在 micro:bit 上显示识别到的手势名称。
零件清单
零件名称 | 数量 |
Grove - Gesture | 1 |
Grove Shield for micro:bit | 1 |
micro:bit | 1 |
Grove Universal 4 pin cable | 1 |
Micro-USB cable | 1 |
连接
- 将 micro:bit 插入 Grove Shield for micro:bit。
- 通过 Grove Universal 4 pin cable 将 Grove-Gesture 连接到 micro:bit 的 I2C 端口。
- 通过 Micro-USB 线缆将 micro:bit 连接到 PC。
插入 micro:bit 时请确保 LED 阵列朝上,否则可能会损坏电路板。

软件
- 步骤1:
添加 On Gesture 块

- 步骤2:
选择 Right,这样传感器就可以识别您从右向左移动手的动作。

- 步骤3:
添加 Basic 块 show string 并将其嵌入到 Gesture 块中。然后双击 "Hello!",将其更改为 "Right"。

- 步骤4:
以同样的方式添加 "Left" 和 "Clockwise",并将 show icon 嵌入到 "Clockwise" 中。

- 步骤5:
完成以上所有步骤后,将项目重命名为 "gesture"。然后您可以将项目下载到您的电路板。点击左下角的 Download,将文件 microbit-gesture.hex 下载到 MICROBIT 的闪存中。

现在享受您的项目吧。
您可以通过颜色找到块。例如,如果您不知道 show icon 在哪里,由于它是蓝色的,而模块 Basic 也是蓝色的,您可以在这里找到它。简单有效,不是吗?
演示 2. 超声波测距仪
在这个演示中,您将学习如何使用超声波传感器测量距离并在显示器上显示数值。
零件清单
零件名称 | 数量 |
Grove - Ultrasonic Ranger | 1 |
Grove - 4-Digit Display | 1 |
Grove Shield for micro:bit | 1 |
micro:bit | 1 |
Grove Universal 4 pin cable | 2 |
Micro-USB cable | 1 |
连接
- 将 micro:bit 插入 Grove Shield for micro:bit。
插入 micro:bit 时请确保 LED 阵列朝上,否则可能会损坏电路板。
- 通过 Grove Universal 4 pin cable 将 Grove-Ultrasonic Ranger 连接到 micro:bit 的 P0/P14 端口。
- 通过 Grove Universal 4 pin cable 将 Grove-4-Digit Display 连接到 micro:bit 的 P1/P15 端口。
- 通过 Micro-USB 线缆将 micro:bit 连接到 PC。

软件
- 步骤1:
添加 basic 块 on start,然后添加变量块 set item to 0,将 'items' 重命名为 'Display'。如果您已成功添加 Grove 包,将 "0" 替换为 Grove 块 4-Digit Display at P1 and P15。


- 步骤2:
添加基础块 forever,然后添加 Grove 块项目 show number 0,将 'item' 重命名为 'Display',将 '0' 替换为 Grove 块 Ultrasonic Sensor (in cm) at P0。
- 步骤3:
添加基础块 pause (ms) (100)。

- 步骤4:
将项目重命名为 "Ultrasonic Meter",下载并享受。
在线原理图查看器
资源
Grove Inventor Kit for micro:bit 用户手册
Grove Shield for microbit_eagle file.zip
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。