Grove IoT 入门套件由 AWS 提供支持

Grove IoT 入门套件由 Amazon Web Service (AWS) 提供支持 是四个不同的套件,专为 AWS 设计以简化物联网开发。每个套件包含一个可连接到云端的开发平台(主板)和一套 Grove 模块。这些 Grove 模块为任何对 AWS IoT 感兴趣的人提供了必要的传感器和执行器。
注意: AWS IoT 和套件中的开发板具有许多功能。下面的教程涵盖了将开发平台连接到 AWS IoT 的基本步骤。根据您选择的 开发平台 和熟悉程度选择四个套件中的一个。
特性
-
开箱即用,即插即用的 Grove 模块,无需面包板或焊接工作。
-
完全符合 AWS 的服务和 AWS 的实践。
-
为开发者和创客提供逐步教程,实现更快的原型制作。
熟悉 AWS IoT 和套件
-
阅读、学习并理解 AWS IoT 如何工作 和 入门指南
-
注册 AWS 账户(如果尚未完成)以试验 AWS IoT。
-
阅读、学习并理解套件中的开发平台。主板文档的链接在套件用户手册中提供。请参见下面的各个套件部分。
-
套件文档提供了设置开发板连接到 AWS 的操作指南。使用此说明下载板子所需的软件和固件。
-
探索将 Grove 模块与主板结合使用的可能性。套件文档中提供了每个 Grove 模块文档的链接。
Seeeduino Cloud 和 Grove IoT 入门套件由 AWS 提供支持
[Seeeduino Cloud](/cn/Sensor/Seeeduino Series/Seeeduino_Cloud "Seeeduino Cloud") 是基于 Dragino WiFi IoT 模块 HE 和 ATmega32u4 的微控制器板。HE 是一个高性能、低成本的 150M、2.4G WiFi 模块,内置开源 OpenWrt 系统。Seeeduino Cloud 也是一个 Arduino Yun 兼容板。Grove IoT 入门套件包含最常用的传感器和执行器,可将您的想法转化为与 AWS 云计算相结合的有形应用。
有关 用户手册,请访问: Seeeduino Cloud 和 Grove IoT 入门套件由 AW 提供支持
零件清单:
| 板子/零件 | 数量 | 文档 |
|---|---|---|
| Seeeduino Cloud 开发板 | 1 | |
| Base Shield | 1 | |
| Grove - LCD RGB 背光 | 1 | |
| Grove - 继电器 | 1 | |
| Grove - 蜂鸣器 | 1 | |
| Grove - 声音传感器 | 1 | |
| Grove - 触摸传感器 | 1 | |
| Grove - 旋转角度传感器 | 1 | |
| Grove - 温度传感器 | ||
| Grove - LED | 1 | |
| Grove - 光传感器 | 1 | |
| Grove – 按钮 | 1 | |
| DIP LED 蓝-蓝 | 1 | |
| DIP LED 绿-绿 | 1 | |
| DIP LED 红-红 | 1 | |
| 迷你舵机 | 1 | |
| Micro USB 线缆 - 48cm | 1 |
Intel® Edison 和 Grove IoT 入门套件(由 AWS 提供支持)
主要文章:Intel Edison
专为专业制造商、企业家和工业物联网公司设计,Intel Edison 模块通过完全开源的硬件和软件开发环境提供更简便的原型制作。它支持 Wi-Fi 和 BLE 4.0 连接。该套件包含十一个精选的 Grove 传感器和执行器。它可用于跟踪室内环境以及创建智能家居应用。
有关_用户手册_,请访问:Intel® Edison 和 Grove IoT 入门套件(由 AWS 提供支持) wiki 页面
零件清单
| 开发板/零件 | 数量 | 文档 |
|---|---|---|
| Intel® Edison for Arduino | 1 | |
| Base Shield | 1 | |
| Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy & Mini) | 1 | |
| Grove - Moisture Sensor | 1 | |
| Grove - Light Sensor | 1 | |
| Grove - UV Sensor | 1 | |
| Grove - PIR Motion Sensor | 1 | |
| Grove - Encoder | 1 | |
| Grove - Button | 1 | |
| Grove - LCD RGB Backlight | 1 | |
| Grove - Relay | 1 | |
| Grove - Servo | 1 | |
| Grove - Buzzer | 1 | |
| USB 线缆;480mm-黑色 | 1 | |
| USB 壁式电源适配器 | 1 |
Beagle Bone Green 和 Grove IoT 入门套件(由 AWS 提供支持)
主要文章:BeagleBone Green
BeagleBone Green (BBG) 是 BeagleBoard.org 和 Seeed Studio 的合作成果。它基于 BeagleBone Black 的开源硬件设计发展而来,并增加了两个 Grove 连接器。该套件包含新的 BBG、10 个 Grove 模块以及快速连接它们的分步教程。
有关_用户手册_,请访问: Beagle Bone Green 和 Grove IoT 入门套件(由 AWS 提供支持) wiki 页面。
零件清单
| 开发板/零件 | 数量 | 文档 |
|---|---|---|
| BeagleBone Green | 1 | |
| Grove - I2C ADC | 1 | |
| Grove - I2C Hub | 1 | |
| Grove - Relay | 1 | |
| Grove - Buzzer | 1 | |
| Grove - OLED Display 0.96'' | 1 | |
| Grove - Button | 1 | |
| Grove - Temperature Sensor | 1 | |
| Grove - Sound Sensor | 1 | |
| Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g) | 1 | |
| Grove - Chainable RGB LED | 1 | |
| Micro USB 线缆 - 48cm | 1 |
LinkIt One 和 Grove IoT 入门套件(由 AWS 驱动)
主要文章:LinkIt ONE
LinkIt ONE 开发板是一个开源的高性能开发板,用于可穿戴设备和物联网设备的原型开发。它基于 MT2502(ARM7EJ-S™ MCU),在单个开发板上集成了 GSM、GPRS、Wi-Fi、蓝牙 BR/EDR/BLE、GPS、音频编解码器和 SD 卡连接器。该套件使您能够构建涉及智慧城市、交通运输和物流通信的云计算连接项目。
有关 用户手册,请访问: LinkIT One 和 Grove IoT 入门套件(由 AWS 驱动)Wiki 页面
零件清单
| 开发板/零件 | 数量 | 文档 |
|---|---|---|
| LinkIt ONE | 1 | |
| Base Shield | 1 | |
| Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g) | 1 | |
| Grove - Light Sensor | 1 | |
| Grove LED Bar v2.0 | 1 | |
| Grove - Moisture Sensor | 1 | |
| Grove - Touch Sensor | 1 | |
| Grove - Temperature Sensor | 1 | |
| Grove - OLED Display 1.12'' | 1 | |
| Grove - Loudness Sensor | 1 | |
| Micro USB Cable - 48cm | 1 |
资源
- Seeeduino Cloud 和 Grove IoT 入门套件(由 AW 驱动)Wiki
- Intel® Edison 和 Grove IoT 入门套件(由 AWS 驱动)Wiki
- Beagle Bone Green 和 Grove IoT 入门套件(由 AWS 驱动)Wiki
- LinkIT One 和 Grove IoT 入门套件(由 AWS 驱动)Wiki
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。