Grove - 长距离 868MHz

Grove 是由 Seeed Studio 开发的一个非常强大的平台,用于简化您的物联网项目。我们已经将 grove 连接器集成到 Seeed 生产的大多数板子中,使它们成为一个系统。这次,我们将 Grove 与 LoRa 结合,为您提供一个超长距离无线模块。
Grove - LoRa Radio 433MHz 中的主要功能模块是 RFM98,这是一个收发器,具有 LoRa 长距离调制解调器,提供超长距离扩频通信和高抗干扰性,同时最小化电流消耗。Grove - LoRa Radio 433MHz 的核心是 ATmega168,这是一个广泛使用的芯片,具有非常高的性能和低功耗,特别适合这个 grove 模块。
我们已经集成了一个简单的线天线来接收信号,如果信号太弱无法接收,不用担心,天线旁边的 MHF 连接器用于添加第二个具有 MHF 接口的天线以获得更多信号。
这是 433MHz 版本,可用于 433MHz 通信。您也可以在 Grove - LoRa Radio 868MHz 找到 868MHz 版本。
| 版本 | 发布日期 | 购买链接 |
|---|---|---|
| Grove - LoRa Radio 433 MHz | 2016年12月10日 | ![]() |
| Grove - LoRa Radio 868 MHz | 2016年12月10日 | ![]() |
特性
- 使用基于 SX1276 LoRa® 的 RFM95 模块
- 工作电压:5V/3.3V
- ~28mA(平均)@+20dBm 连续发射
- ~8.4mA(平均)@待机模式
- ~20mA(平均)@接收模式,BW-500kHz
- 工作温度:-20 – 70℃
- 接口:Grove - UART(RX,TX,VCC,GND)
- 简单线天线或用于外部高增益天线的 MHF 连接器
- 工作频率:868MHz/433MHz
- +20dBm 100 mW 功率输出能力
- 尺寸:20*40mm
- 速率:0.3kps~50kps
- 即用型 Arduino 库
- 预留 MHF 天线连接器
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台是/是模块软件或理论兼容性的指示。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。不可能为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
硬件概述

| 引脚 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | TX | UART的TX |
| 2 | RX | UART的RX |
| 3 | VCC | 电源供应,3.3V或5V |
| 4 | GND | 连接地线 |
应用场景
- 物联网
- 智能家居
- 传感器集线器
- 长距离无线通信
入门指南
在本节之后,您只需几个步骤就可以让Grove - LoRa Radio运行起来。
准备工作
现在我们正在制作一个使用Grove - Lora Radio 433MHz进行P2P(点对点)通信的演示,Grove - LoRa Radio 868MHz的使用方法相同。
Grove - LoRa Radio 433MHz无法与Grove - LoRa Radio 868MHz通信。
| 物品 | 数量 | 链接 |
|---|---|---|
| Seeeduino Lotus | 2 | 立即购买! |
| Grove - LoRa Radio 433MHz | 2 | 立即购买! |
| Micro USB 线缆 | 2 | 立即购买! |
如果这是您第一次使用Seeeduino Lotus,请参考Seeeduino Lotus的wiki。
Seeeduino Lotus完全兼容Arduino,使用起来就像Arduino一样简单。
如果这是您第一次使用Arduino,请访问这里开始您的Arduino之旅。
连接硬件
Seeeduino Lotus是Seeeduino和Base Shield的组合。我们可以直接将LoRa Radio模块连接到D5插座,如下图所示。

下载库文件
点击下载库文件并安装(如何安装Arduino库)
该库支持AVR/SAMD/STM32F4设备,同时支持硬件和软件串口。
有2种串口。一种是COMSerial,代表通信端口(连接Grove-LoRa Radio)。另一种是ShowSerial,代表串口信息显示端口(连接PC)。
大多数arduino板至少有一个Serial,有些有多个串口(Arduino Mega有4个Serial)。它通过数字引脚0(RX)和1(TX)进行通信,同时通过USB与计算机通信。所以如果您在引脚D0和引脚D1上连接UART设备,您必须在通过USB下载程序之前移除它们。否则会导致上传失败。有时您需要的串口数量超过了可用硬件串口的数量。如果是这种情况,您可以使用软件串口,它使用软件来模拟串口硬件。软件串口需要Arduino控制器的大量帮助来发送和接收数据,所以它不如硬件串口快速或高效。有关串口的更多信息,请参考Seeed Arduino Serial。
-
AVR: 对于下面的示例,我们定义软件串口为SSCOM(连接PC),您需要USB转TTL适配器来连接PC。并非所有数字引脚都可以用于软件串口。您可以参考Software Serial了解详细引脚。我们定义硬件串口为COMSerial(连接Grove-LoRa Radio)。如果您想使用硬件串口作为COMSerial,软件串口作为ShowSerial,您可以定义为**#define ShowSerial Serial和#define COMSerial SSerial**。如果您使用Arduino Mega,您可以将硬件Serial连接到ShowSerial,将其他Serial1/Serial2/Serial3连接到COMSerial。所以您可以参考AVR Mega设置。
-
SAMD: 对于下面的示例,SAMD不支持软件串口。我们使用硬件串口Serial1与Grove-LoRa Radio通信,使用SerialUSB在PC上打印消息。
-
STM32F4: 对于下面的示例,我们使用硬件串口Serial与Grove-LoRa Radio通信,使用SerialUSB在PC上打印消息。
有关串口的更多信息,请参考Seeed Arduino Serial。
#include <RH_RF95.h>
#################### AVR #######################
#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(10, 11); // RX, TX
#define COMSerial Serial
#define ShowSerial SSerial
RH_RF95<HardwareSerial> rf95(COMSerial);
#endif
#################### AVR Mega ###################
#ifdef __AVR__
#define COMSerial Serial1
#define ShowSerial Serial
RH_RF95<HardwareSerial> rf95(COMSerial);
#endif
#################### SAMD ######################
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define COMSerial Serial1
#define ShowSerial SerialUSB
RH_RF95<Uart> rf95(COMSerial);
#endif
#################### STM32F4 ###################
#ifdef ARDUINO_ARCH_STM32F4
#define COMSerial Serial
#define ShowSerial SerialUSB
RH_RF95<HardwareSerial> rf95(COMSerial);
#endif
打开示例
打开您的Arduino IDE,点击File > Examples>Grove_LoRa_433MHz_and_915MHz_RF-master,您将获得该模块的许多示例。

| 节点 | 示例名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 发送端 | rf95_client | 每1秒发送"Hello World" |
| 接收端 | rf95_server | 接收数据并打印 |
点击 Tools>Board 选择 "Seeeduino Lotus" 并选择相应的串口,然后点击上传按钮完成步骤。
如果您使用的是 Grove - LoRa Radio 868MHz 模块,请更改以下代码。
//rf95.setFrequency(434.0);
rf95.setFrequency(868.0);
查看结果
上传完成后,您可以打开串口监视器查看结果。

数据速率
下图显示了波特率、信号带宽、扩频因子和灵敏度之间的关系。

433MHz
868MHz
资源
-
原理图
-
数据手册
-
参考资料
-
库文件
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。