Grove - NFC
![]() | ![]() |
近场通信(NFC)是一套短距离无线技术。它是门禁系统和移动支付系统等日常应用的基础技术。 Grove NFC 采用高度集成的收发器模块 PN532,可处理 13.56MHz 的非接触式通信。您可以使用此模块读写 13.56MHz 标签,或实现两个 NFC 之间的点对点数据交换。Grove NFC 设计为使用 I2C 或 UART 通信协议,UART 是默认模式。此外,我们配备了独立的 PCB 天线,可以轻松延伸到您使用的任何外壳之外,为您设计项目外观留出更多空间。
版本
| 版本 | 日期 | 变更 |
|---|---|---|
| Grove NFC V1.0 | 2015年12月11日 | 初始版本 |
| Grove NFC V1.1 | 2016年8月31日 | 在 PCB 背面添加 TP2/TP3 焊盘,用于切换 I2C 和 UART |
规格参数
- 工作电压:3.3V
- 工作电流:
- 静态模式:73mA
- 写入/读取模式:83mA
- 支持主机接口:I2C、UART(默认)
- 用于 13.56MHz 非接触式通信
- 支持 ISO14443 Type A 和 Type B 协议
- 检测 NFC 标签的最大操作距离为 28mm(取决于当前天线尺寸)
- 尺寸:25.43mm x 20.35mm
有关 Grove 模块的更多详细信息,请参考 Grove 系统
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上述提到的支持平台表示该模块的软件或理论兼容性。在大多数情况下,我们只为 Arduino 平台提供软件库或代码示例。我们无法为所有可能的 MCU 平台提供软件库/演示代码。因此,用户必须编写自己的软件库。
硬件概述
Grove NFC v1.0

默认设置是UART,如果您需要将其更改为I2C,那么您应该首先进行一些焊接。
切断以下连接:
- TP1 到 UART
- TP2 到 RX
- TP3 到 TX
焊接以下连接:
- TP1 到 I2C
- TP2 到 SCL
- TP3 到 SDA
Grove NFC v1.1
默认设置是UART,如果您需要将其更改为I2C,那么您应该切断UART连接,然后按如下所示焊接I2C引脚。

入门指南
如果这是您第一次使用Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看Arduino入门指南。
Grove - NFC支持I2C和UART,Seeed Arduino NFC库支持Arduino Uno/Seeeduino v4.2、Arduino Mega/Seeeduino Mega、Arduino Zero/Seeeduino Lorawan和Arduino Leonardo/Seeeduino Lite。
与Seeeduino Lite一起使用
硬件
所需材料
| Seeeduino Lite | Base Shield | Grove - NFC | NFC标签 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 | 请自行准备 |
-
步骤1. 将Grove - NFC连接到Grove-Base Shield的UART端口。
-
步骤2. 将Grove - Base Shield插入Seeeduino Lite。
-
步骤3. 通过USB线将Seeeduino Lite连接到PC
软件
-
步骤1. 下载Seeed Arduino NFC库。
-
步骤2. 参考如何安装库为Arduino安装Seeed Arduino NFC库。
-
步骤3. 通过路径打开"WriteTag"代码:文件 --> 示例 --> WriteTag。
-
步骤4. 修改代码如下以启用SPI通信。
xiao可能存在引脚兼容性问题。
#if 0
#include <SPI.h>
#include <PN532/PN532_SPI/PN532_SPI.h>
PN532_SPI pn532spi(SPI, 10);
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532spi);
#else
#include <Wire.h>
#include <PN532/PN532_I2C/PN532_I2C.h>
PN532_I2C pn532_i2c(Wire);
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532_i2c);
#endif
-
步骤5. 上传代码。如果您不知道如何上传代码,请查看如何上传代码。
-
步骤6. 通过点击工具-> 串口监视器打开Arduino IDE的串口监视器。或者同时按下ctrl+shift+m键。设置波特率为9600。
-
步骤7. 使用Grove - NFC靠近NFC标签。如果一切正常,您将在串口监视器中获得NFC标签信息。
如果您想连接到Arduino Mega UART端口,您可以将PN532_HSU pn532hsu(Serial1)更改为PN532_HSU pn532hsu(SerialX)。X代表您使用的arduino mega串口端口。如果您想将Grove-NFC传感器连接到Arduino Uno,您可以使用软件串口。请按照以下方式配置软件串口。
#if 0 // use SPI
#include <SPI.h>
#include <PN532/PN532_SPI/PN532_SPI.h>
PN532_SPI pn532spi(SPI, 9);
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532spi);
#elif 0 // use hardware serial
#include <PN532/PN532_HSU/PN532_HSU.h>
PN532_HSU pn532hsu(Serial1);
NfcAdapter nfc(pn532hsu);
#elif 1 // use software serial
#include <PN532/PN532_SWHSU/PN532_SWHSU.h>
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial SWSerial(2, 3);
PN532_SWHSU pn532swhsu(SWSerial);
NfcAdapter nfc(pn532swhsu);
#else //use I2C
#include <Wire.h>
#include <PN532/PN532_I2C/PN532_I2C.h>
PN532_I2C pn532_i2c(Wire);
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532_i2c);
#endif
与Seeedunio V4.2一起使用
硬件
所需材料
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - NFC | NFC标签 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 立即获取 | 立即获取 | 立即获取 | 请自行准备 |
-
步骤 1. 将 Grove - NFC 连接到 Grove-Base Shield 的 I2C 端口。请确保您按照硬件概述将默认的 UART 设置更改为 I2C。
-
步骤 2. 将 Grove - Base Shield 插入 Seeeduino V4.2。
-
步骤 3. 通过 USB 线将 Seeeduino V4.2 连接到 PC
软件
-
步骤 1. 下载 Seeed Arduino NFC Library。
-
步骤 2. 参考 如何安装库 为 Arduino 安装 Seeed Arduino NFC 库。
-
步骤 3. 通过路径打开 "WriteTag" 代码:File --> Examples --> WriteTag。
-
步骤 4. 修改代码如下以启用 I2C 通信。
#if 0
#include <SPI.h>
#include <PN532/PN532_SPI/PN532_SPI.h>
PN532_SPI pn532spi(SPI, 10);
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532spi);
#else
#include <Wire.h>
#include <PN532/PN532_I2C/PN532_I2C.h>
PN532_I2C pn532_i2c(Wire);
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532_i2c);
#endif
-
步骤 5. 上传代码。如果您不知道如何上传代码,请查看 如何上传代码。
-
步骤 6. 通过点击 Tool-> Serial Monitor 打开 Arduino IDE 的 串口监视器。或者同时按下 ++ctrl+shift+m++ 键。设置波特率为 9600
-
步骤 7. 使用 Grove - NFC 靠近 NFC 标签。如果一切正常,您将在串口监视器中获得 NFC 标签信息。
Grove - NFC v1.0
Grove - NFC v1.1
资源
- [Zip] Grove - NFC v1.0 EAGLE(原理图和板文件)文件
- [Zip] Grove - NFC v1.1 EAGLE(原理图和板文件)文件
- [PDF] PN532 数据手册 PDF
- [Library] Seeed Arduino NFC Library
项目
Particle Photon + Grove NFC + Grove LCD 通过 I2C 使用 Particle Photon 读取 NFC 卡的 UID 并在 LCD 上显示,全部通过 I2C。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。