Grove - 录音模块

Grove - 录音模块基于 ISD1820P 芯片,可录制 8-20 秒的音频。它提供真正的单芯片语音录制功能,并具有非易失性存储。通过更改模块 PCB 上的采样电阻(R6),可以调整录音时间。默认情况下,板载电阻值为 100KΩ,因此模块默认录音时间为 10 秒。音频录制可以通过板载按钮直接控制,也可以通过微控制器(如 Seeeduino)控制。
特性
-
低功耗
-
非易失性存储
-
用户友好的操作
-
更换单个电阻即可更改录音时长和采样频率
-
添加电阻可设置播放循环模式
-
配备并连接一个 8Ω/2W 的迷你扬声器(如图所示)
-
使用标准 4 针 Grove 电缆连接到其他 Grove 模块或微控制器(如 Seeeduino)
接口功能

- ① LED 指示灯
模式:
- 录音:红色 LED 灯从录音开始到结束始终亮起。
- 播放:红色 LED 闪烁表示音频播放结束。
- 录音:红色 LED 灯从录音开始到结束始终亮起。
- ② 采样电阻
- 您可以通过更改采样电阻(R6)设置录音时长和采样率,参考下表:
| ROSC | 时长 | 采样频率 | 输入带宽 |
|---|---|---|---|
| 80 KΩ | 8 秒 | 8.0 KHz | 3.4 KHz |
| 100 KΩ(默认) | 10 秒 | 6.4 KHz | 2.6 KHz |
| 120 KΩ | 12 秒 | 5.3 KHz | 2.3 KHz |
| 160 KΩ | 16 秒 | 4.0 KHz | 1.7 KHz |
| 200 KΩ | 20 秒 | 3.2 KHz | 1.3 KHz |
- ③ 播放电阻
模式:
- 循环:R8 放置 0Ω 电阻
- 单次:R8 未放置电阻
- 循环:R8 放置 0Ω 电阻
- ④ 播放键
- 当前未使用
- ⑤ 录音键
- ⑥ Grove 接口
- ⑦ 扬声器接口
- ⑧ 录音芯片:ISD1820P
使用方法
按照以下步骤使用 Grove - 录音模块 构建一个示例电路:
-
将录音模块连接到 Grove 电路的输出端(电源模块右侧)。在电路的输入端,您可以使用 Grove - 按钮 或 Grove - 滑动电位器 模块。
-
给电路供电。
-
按住录音模块上的 REC 按钮开始录音。板载红色 LED 将亮起。继续录音,直到红色 LED 熄灭。LED 熄灭表示录音时间已结束。
-
要播放录制的音频片段,请按住 Grove - 按钮。您现在应该可以听到录制的音频片段。继续按住 Grove - 按钮,直到看到录音模块上的红色 LED 闪烁。闪烁表示音频播放已完成。如果您使用的是 Grove - 滑动电位器,只需将滑块从 GND 移动到 VCC 位置即可随时播放。
-
要覆盖录制的音频,只需重复上述第 3 步。新录制的消息将覆盖旧消息。
以下是使用 Grove - USB 电源模块构建的 Grove 电路示例图:
如果您没有 Grove - USB 电源模块,请改用 Grove - DC 插孔电源模块。
可用性
此 Grove 模块可作为以下 Grove 套件系列的一部分使用:
或者,也可以在 Seeed Studio Bazaar 单独购买。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道,确保您使用我们的产品时能够获得顺畅的体验。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。