Grove 传感器指南
Grove 传感器是由 Seeed Studio 推出的模块化传感器,它是 Grove 系统的一部分。Grove 系统采用统一的接口设计,使用户能够轻松快速地构建各种电子项目。Grove 传感器种类繁多,包括但不限于温度传感器、湿度传感器、光传感器、气体传感器等。

总体而言,Grove 传感器系统为电子爱好者和开发者提供了便捷的解决方案,大大简化了传感器的使用和项目开发。
特点
- 易于使用:统一的接口设计无需焊接,能够快速便捷地设置项目。
- 模块化设计:提供多种传感器,用户可以根据需求灵活组合。
- 高兼容性:支持多种开发平台,如 Arduino、Raspberry Pi、BeagleBone 等。
不同类型的 Grove 传感器
我们提供各种类型的 Grove 传感器,包括但不限于温度传感器、湿度传感器、光传感器、气体传感器等。
温湿度传感器
Grove - AHT20 I2C 工业级温湿度传感器

AHT20 是一款新一代温湿度传感器,采用双排平面无引脚 SMD 封装,适用于回流焊接。AHT20 配备了新设计的 ASIC 芯片:改进的 MEMS 半导体电容湿度传感器和标准片上温度传感器。实际上,AHT20 适用于大多数工业场景。
Grove - 温湿度传感器 (SHT31)

Grove - 温湿度传感器 (SHT31) 以高精度 ±2% RH 和 ±0.3°C 分别测量温度和湿度。基于 Sensirion SHT3x-DIS 传感器,与前代相比,它提供了卓越的智能性、可靠性和改进的精度规格。可轻松集成到工业自动化、智能家居系统等。
Grove - I2C 高精度温湿度传感器 (SHT35)

这款 Grove - SHT35 是一款 I2C 环境传感器,用于高精度温湿度测量,精度分别为 ±1.5% RH 和 ±0.1°C。基于 Sensirion SHT3x-DIS 传感器,与前代相比,它提供了卓越的智能性、可靠性和改进的精度规格。可轻松集成到工业自动化、智能家居系统等。
Grove - 温湿度传感器 Pro (DHT22)

Grove - DHT22 是一款基于 DHT22 模块(也称为 AM2302 或 RHT03)的高精度温湿度传感器。高性价比和高精度使其非常适合 Arduino 和 Raspberry Pi 的温湿度监测,您还可以用它制作温度计和湿度计。
Grove - 温湿度传感器 (DHT11)

Grove – 温湿度传感器基于DHT11,具有高测量精度、宽测量范围和低成本的特点。
Grove - 温湿度传感器 (DHT20)

全新的Grove - 温湿度传感器基于DHT20传感器。DHT20是DHT11的升级版本,与之前的版本相比,温湿度测量精度更高,测量范围更大。它采用I2C输出,使用更加方便。
Grove - 温湿度传感器 (高精度&迷你) v1.0

这是一款多功能传感器,可同时提供温度和相对湿度信息。它采用TH02传感器,这是一款数字I2C湿度温度传感器,可满足一般用途的测量需求。在环境湿度条件为0-80% RH,温度条件为0-70°C时,它能够提供可靠的读数,覆盖了大多数家庭和日常应用中不含极端条件的需求。
Grove - 温湿度传感器

这款Grove SHT40数字传感器基于Sensirion行业验证的湿度和温度传感器。它能够在广泛的测量范围内提供恒定的温度和湿度精度。通过Grove平台,您可以轻松将SHT4x传感器连接到任何微控制器(Arduino)或微处理器(Raspberry Pi)上,即插即用。
温度
Grove - 1-Wire 热电偶放大器(MAX31850K)

Grove - 1-Wire 热电偶放大器 (MAX31850K) 是一款具有14位分辨率和冷端补偿功能的热电偶到数字转换器。它可以测量-50°C到600°C范围内的温度值。
Grove - I2C 热电偶放大器 (MCP9600)

Grove - I2C 热电偶放大器 (MCP9600) 是一个热电偶到数字转换器。该模块设计用于与 K 型热电偶配合使用。如果您需要测量广泛的温度范围,这是一个不错的选择。
单线温度传感器 DS18B20

这款 2 米长的单线温度传感器具有防水探头和长线形状,适合浸入式温度检测。该传感器内部的芯片是广泛采用的 DS18B20。
Grove - 高温传感器

热电偶非常敏感,需要一个具有冷端补偿参考的优质放大器。Grove - 温度传感器使用 K 型热电偶进行温度检测,并使用热敏电阻检测环境温度作为温度补偿。该传感器的检测范围为 -50 至 600℃,精度为 ±(2.0% + 2℃)。
Grove - 热成像摄像头 IR-Array MLX90641

这款红外热成像摄像头配备了一个 16x12 的热传感器阵列 (MLX90641),可以远距离检测物体温度,其中心区域精度为 ±1℃,平均精度为 ±1.5℃。为了轻松获取热成像,摄像头使用 I2C 协议获取低分辨率图像。该摄像头的视场角 (FOV) 为 110°x75°,温度测量范围为 -40℃ 至 300℃。
Grove - 数字红外温度传感器

数字红外温度传感器是一种基于 MLX90615 的非接触式温度测量模块。红外敏感热电堆检测芯片和信号调节芯片集成在同一个封装中。
Grove - 红外温度传感器

Grove-红外温度传感器是一种非接触式温度测量模块。该传感器由116个热电偶元件串联组成,安装在一个浮动微膜上,具有直径为545μm的活性区域,并且表面经过黑化处理以吸收入射的热红外辐射,从而在输出端产生电压响应。
Grove - 红外温度传感器阵列 (AMG8833)

这是一款基于先进 MEMS 技术的高精度红外阵列传感器,可测量 0°C 至 80°C(32°F 至 176°F)的温度,精度为 ±2.5°C(4.5°F)。它支持 8 × 8(64 像素)二维区域的温度检测,最大检测距离为 7 米。
Grove-温度传感器

Grove - 温度传感器通过热敏电阻 NCP18WF104F03RC 测量环境温度,该热敏电阻具有高稳定性和高精度。
Grove - 温度传感器 V1.2

Grove - 温度传感器通过热敏电阻 NCP18WF104F03RC 测量环境温度,该热敏电阻具有高稳定性和高精度。
Grove - I2C 高精度温度传感器 (MCP9808)
Grove - I2C 高精度温度传感器 (MCP9808) 是基于 MCP9808 的高精度数字模块。集成了 Microchip MCP9808 温度传感器,它提供高精度和宽范围的温度测量,从 -40°C 到 +125°C。与其他传感器不同,您可以选择该传感器的测量分辨率,为您的温度传感应用提供高度灵活性。
多合一
Grove SEN5X 一体化传感器

Grove-SEN54 是一个综合解决方案,用于测量包括颗粒物、挥发性有机化合物 (VOC)、湿度和温度在内的重要空气质量参数。其先进的算法使其轻松集成到 HVAC 和空气净化系统中,为终端用户提供无编码的便捷体验。
Grove - 温湿度气压气体传感器 (BME680)

Grove BME680 传感器是一款 4 合 1 环境传感器,能够在小巧的封装中强大地感知温度、湿度、气压和气体!它非常适合应用于 GPS 设备或物联网项目,例如您自己的 Arduino 气象站或天气预报系统。
Grove - 二氧化碳 & 温湿度传感器 (SCD41)

Grove - SCD41 是一款紧凑但功能强大的 3 合 1 环境传感器,用于二氧化碳、湿度和温度测量。基于 Sensirion SCD41,其光声 NDIR 传感器技术实现了高精度和宽测量范围。其小巧的尺寸、大范围的供电电压、高鲁棒性和可调节的功耗使其能够完美集成到各种环境监测应用中,例如智能通风系统。
Grove - 二氧化碳 & 温湿度传感器 (SCD30)

Grove - SCD30 是一款兼容 Arduino 的 3 合 1 环境传感器,用于二氧化碳、温度和湿度测量。基于 Sensirion SCD30,其非分散红外 (NDIR) 技术实现了高精度和宽测量范围,并通过建模和补偿外部热源的算法来测量湿度和温度。可轻松集成到各种环境监测应用中,例如智能通风系统。
Grove - 光线手势颜色接近传感器 (TMG39931)

Grove - 光线 & 颜色 & 接近传感器是一款基于 TMG39931 的产品,具有高级检测、接近检测、数字环境光感 (ALS)、颜色感知 (RGBC) 和用于广播的光学模式生成/传输功能。这款四合一传感器可以从周围环境中收集数据,并通过 I2C 总线传输。
AI 驱动
Grove 视觉 AI 模块

Grove 视觉 AI 模块是一块拇指大小的板卡,基于 Himax HX6537-A 处理器,配备 OV2640 摄像头、数字麦克风和 6 轴惯性测量单元 (IMU)。它完全支持 Edge Impulse,允许您无缝采集原始数据、构建模型并将训练好的机器学习模型部署到模块中,无需任何编程。它兼容 XIAO 系列和 Arduino 生态系统,非常适合各种物体检测应用。
Grove Vision AI 模块 V2

这是一个基于 MCU 的视觉 AI 模块,由 Himax WiseEye2 提供支持,配备 Arm Cortex-M55 和 Ethos-U55。支持 TensorFlow 和 PyTorch 框架。兼容 Arduino IDE,并支持无代码模型部署以及通过 SenseCraft AI 实现识别结果的即时可视化。
Grove 智能红外手势传感器 (PAJ7660)

Grove 智能红外手势传感器是一款配备红外摄像头传感器并应用 AI 算法的智能手势识别模块。它可以检测超过 15 种手势,具有广泛的检测范围,同时支持 IIC 和 SPI 通信。该模块还支持 Grove、Type-C 和 Seeed Studio XIAO 的直接连接。
土壤湿度
Grove - 电容式湿度传感器(耐腐蚀)

Grove - 电容式湿度传感器(耐腐蚀)是一款基于电容变化的土壤湿度传感器。与电阻式传感器相比,电容式传感器不需要直接暴露金属电极,从而显著减少电极的腐蚀。
Grove - 湿度传感器

Grove - 土壤湿度传感器可以测量植物的土壤湿度。该土壤湿度传感器由两个探针组成,允许电流通过土壤并获取电阻值以测量土壤湿度含量。
距离检测
Grove - 超声波测距仪

Grove - 超声波距离传感器是一款利用超声波测量距离的超声波换能器。它可以测量 3cm 到 350cm 的距离,精度高达 2mm。它是进行距离测量、接近传感器和超声波检测的理想超声波模块。
Grove - 红外距离中断器 v1.2

这款红外距离中断器采用高灵敏度 RFR-359F 光反射器来实现距离检测功能。
Grove - TF Mini LiDAR
TF Mini LiDAR 基于 ToF(飞行时间)原理,并结合独特的光学和电气设计,从而实现稳定、精确、高灵敏度和高速的距离检测。
Grove-多普勒雷达

Grove – 多普勒雷达基于 BGT24LTR11 硅锗 MMIC,这是一款 24GHz 雷达收发器。它由基于 Arm® Cortex®-M0 的 XMC1302 MCU 驱动。该产品采用紧凑型封装,功耗极低,可提供高精度的物体运动和速度测量。
Grove - 飞行时间距离传感器 VL53L0X

Grove - 飞行时间距离传感器 VL53L0X 是基于 VL53L0X 的高速、高精度和远距离 ToF 距离传感器。
Grove - 80cm 红外接近传感器

80cm 红外接近传感器是一款基于 Sharp GP2Y0A21YK 的通用型距离测量传感器,这是一款广角距离测量传感器。该接近传感器可连续读取距离,并返回对应的模拟电压,测量范围为 10cm(4")至 80cm(30")。
Grove - 手势传感器 V1.0

Grove - 手势传感器的传感器是 PAJ7620U2,它将手势识别功能与通用 I2C 接口集成到单个芯片中。
Grove - 可调式 PIR 动作传感器

Grove - 可调式 PIR 动作传感器是一款易于使用的被动红外动作传感器,可检测最多 3 米范围内的红外物体运动。任何红外物体在其检测范围内移动时,传感器会在其 SIG 引脚上输出 HIGH。这将是您 Arduino / Raspberry Pi 项目的完美动作传感器。
空气质量
Grove - 激光 PM2.5 传感器 (HM3301)

Grove - 激光 PM2.5 传感器 (HM3301) 是新一代激光粉尘检测传感器,用于连续和实时检测空气中的粉尘。凭借其稳定的输出、低噪音和超低功耗,非常适合用于空调、智能空气净化器以及其他与空气质量相关的物联网项目。
Grove - 粉尘传感器

此粉尘传感器通过测量粉尘浓度,可以很好地指示环境中的空气质量。
Grove - 空气质量传感器 v1.3

Grove - 空气质量传感器 v1.3 专为室内空气质量测试设计。它可以检测一氧化碳、酒精、丙酮、稀释剂、甲醛及其他轻微有毒气体。兼容 5V 和 3.3V 电源,可与 Arduino 和 Raspberry Pi 一起使用。凭借其长期稳定性和低功耗,它是空气质量监测的理想选择。
Grove - 甲醛传感器

Grove - 甲醛传感器基于 Sensirion SFA30,提供卓越的甲醛检测性能,并对其他挥发性有机化合物 (VOC) 的交叉敏感性极低。板载 SHT 传感器可提供精确的湿度和温度读数。专为便捷集成到空调、空气净化器和智能通风系统等设备中设计,特别适用于新房。
气体
Grove - 气体传感器 V2(多通道)

Grove - 多通道气体传感器 V2 在检测多种气体时提供稳定可靠的功能。除了检测一氧化碳 (CO)、二氧化氮 (NO2)、乙醇 (C2H5CH)、挥发性有机化合物 (VOC) 等,还可以检测其他多种气体。
Grove - 气体传感器模块
Grove - 气体传感器模块适用于家庭和工业中的气体泄漏检测。它可以检测液化石油气(LPG)、异丁烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等。基于其快速响应时间,可以尽快进行测量。此外,灵敏度可以通过电位器进行调整。
Grove - 气体传感器(O₂)

此Grove氧气传感器可用于制作简单的氧气浓度检测器和分析仪。它可以测量0到25%体积浓度范围内的氧气浓度,最大检测浓度为30%体积浓度。此传感器即将停产,请选择新升级的氧气传感器。
Grove - 气体氧气传感器(MIX8410)

Grove - 氧气传感器(MIX8410)是一种电化学氧气传感器,可用于测试空气中的氧气浓度。在电极的催化作用下,工作电极和对电极上发生氧化还原反应,从而产生电流。通过测量该电流并参考氧气浓度线性特性图,可以计算空气中的氧气浓度。
Grove - 氧气传感器专业版(GGC2330-O2)

GGC2330-O2是一款专业氧气传感器,内置MCU和温度传感器,已预校准。它具有低功耗、良好的稳定性、高灵敏度和长寿命的特点。
Grove - 酒精传感器

Grove - 酒精传感器是一个完整的酒精传感器模块,基于 MQ303A。它对酒精具有良好的灵敏度和快速响应能力。
Grove - 二氧化碳传感器

Grove - 二氧化碳传感器 (MH-Z16) 是一种红外二氧化碳检测传感器,具有高灵敏度和高精度的非分散测量功能,测量范围为 0-2000 ppm(百万分之一)。
Grove - 智能空气质量传感器 (SGP41)

这是一款数字气体传感器,采用 Sensirion 的 SGP41 和先进的 CMOSens 技术,用于测量室内空气中的 VOC 和 NOx。它具有高度稳定性和耐用性,非常适合长时间连续监测。其紧凑的尺寸和灵活的电源选项使其易于应用于空气净化器和需求控制通风系统等多种场景。
Grove - VOC 和 eCO2 气体传感器 (SGP30)

Grove - VOC 和 eCO2 气体传感器 SGP30 是一款空气质量传感器。基于 SGP30,该模块提供 TVOC(总挥发性有机化合物)和 CO2eq 输出,具有出色的长期稳定性和低功耗,非常适合使用 Arduino 或 Raspberry Pi 进行室内空气质量检测。
Grove - VOC 气体传感器 (SGP40)

Grove - VOC 气体传感器 (SGP40) 是一款创新的环境传感模块,专为多种挥发性有机化合物 (VOC) 检测应用而开发。该传感器能够实时进行高质量的 VOC 测量。
Grove - 甲醛传感器

Grove - HCHO 传感器可用于检测挥发性有机化合物(VOCs),如甲醛(HCHO)、甲苯、苯和酒精。该传感器采用 VOC 传感器 WSP2110 制造,灵敏度高达 1ppm。
Grove - 多通道气体传感器

一个封装内包含三个独立的气体通道,采用 ATmega168PA 制造。可检测的气体包括:一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2)、氢气(H2)、氨气(NH3)、甲烷(CH4)等。Grove 兼容。
气压计
Grove - 气压计(高精度)

此 Grove - 气压计(高精度)传感器采用 HP206F 高精度芯片,可检测气压、高度计和温度。它可以广泛测量 300mbar~1200mbar 范围内的压力,在超高分辨率模式下具有 0.01mbar(0.1m)的超高精度。
Grove - 气压传感器(BME280)

Grove - 温湿度气压传感器(BME280)是 Bosch BMP280 的一个扩展板,是一款高精度、低功耗的组合湿度、压力和温度传感器。
Grove - 气压传感器(BMP280)

Grove - BMP280 I2C 和 SPI 气压和温度传感器基于 Bosch BMP280 制造。这是一款低成本、高精度的环境传感器,可测量温度和气压。Grove - BMP280 支持 I2C 和 SPI 通信,并提供 BMP280 Arduino 库。
Grove - 高精度气压传感器 DPS310

Grove - DPS310 是一款高精度气压传感器,可测量由高度变化引起的气压变化,精确到厘米级。
Grove - 集成压力传感器套件

Grove - 集成压力传感器套件 (MPX5700AP) 适用于测量范围为 15Kpa 至 700Kpa 的压力,非常适合用于制作您自己的 Arduino 气压测量系统。
加速度计
Grove - D7S 振动传感器

Grove - D7S 振动传感器是一款地震检测模块,可实时监测地震活动。它使用高精度加速度计和先进的地震算法来检测和分类各种类型的振动,并根据其严重程度进行分类。
Grove - 三轴数字加速度计
Grove - 三轴数字加速度计是一款三轴数字加速度计,常用于方向检测、手势检测和运动检测等应用。
Grove - 三轴数字加速度计 (LIS3DHTR)

Grove - 三轴数字加速度计 (LIS3DHTR) 是一款基于 LIS3DHTR 芯片的低成本三轴加速度计,提供多种量程和接口选择。
Grove - 三轴模拟加速度计

ADXL335 是一款三轴 MEMS 加速度计,在测量模式下功耗仅为 150 μA!这款模拟加速度计是一款低 g 加速度计,具有 ±3 g 的最小满量程范围。ADXL335 可用于倾斜感应应用中测量重力的静态加速度,也可测量由运动、冲击或振动引起的动态加速度。
Grove - 三轴数字指南针 v2.0

Grove - 三轴数字指南针是一款基于 Bosch BMM150 的数字指南针传感器。它可以测量三个垂直轴上的磁场,并通过 I2C 和 SPI 接口读取输出,非常适合三轴移动应用。
Grove - 三轴数字加速度计 ±16g 超低功耗 (BMA400)

Grove - 三轴数字加速度计 ±16g 超低功耗 (BMA400) 传感器是一款 12 位数字三轴加速度传感器,具有智能芯片上的运动和位置触发中断功能。它可以检测您的运动姿态,例如行走、跑步、静止站立。
Grove - 六轴加速度计和陀螺仪

Grove - 六轴加速度计和陀螺仪是一款集成三轴数字加速度计和三轴数字陀螺仪的经济型 Grove 传感器。
Grove - 六轴加速度计和陀螺仪 (BMI088)

Grove - 六轴加速度计和陀螺仪 (BMI088) 是一款 6 自由度高性能惯性测量单元 (IMU) 。该传感器基于 BOSCH BMI088,是一款具有高振动抑制能力的高性能 IMU。
Grove - IMU 9DOF (lcm20600+AK09918)

Grove - IMU 9DOF (lcm20600+AK09918) 是一款 9 自由度惯性测量单元 (IMU) ,集成了陀螺仪、加速度计和电子指南针。我们使用了两颗芯片 LCM20600 和 AK09918 来实现这三种功能。
光传感器
Grove 闪电传感器 AS3935

Grove AS3935 闪电传感器是一款易于使用的传感器,基于 AS3935 IC,可检测云对地闪电和云内闪电,检测范围可达 30 至 40 公里。它支持通过 I2C 或 SPI 通信进行编程,并支持 3.3V 和 5.0V 电源。
Grove - 数字光传感器

该模块基于 I2C 光到数字转换器 TSL2561,将光强转换为数字信号。它具有三种检测模式(红外模式、全光谱模式和人眼可见模式),可用于在各种光线条件下测量光强变化,适配许多流行的微控制器。
Grove - 光传感器

Grove - 光传感器 v1.2 是一个模拟模块,可以输出各种电信号并转换为不同范围。它集成了 LS06-S 光敏电阻,一个高灵敏度且可靠的光电二极管,用于检测环境光强。它是一个完美的 Arduino 光传感器模块,可用于光测量、光检测和光控开关。
Grove - 阳光传感器

Grove - 阳光传感器是一款多通道数字光传感器,能够检测可见光和红外光。它在宽动态范围和多种光源(包括直射阳光)下表现出色。适用于需要监测可见光谱的 Raspberry Pi 气象站或使用 Arduino 的智能灌溉系统。
Grove - 紫外线传感器

Grove – 紫外线传感器用于检测入射紫外线(UV)辐射的强度。它基于 GUVA-S12D 传感器,具有 240~370nm 的宽光谱范围。
Grove - 红外接收器

Grove - 红外接收器用于接收红外信号,同时也可用于遥控检测。红外检测器内部有一个解调器,用于检测38 kHz调制的红外信号。红外接收器在10米范围内可以很好地接收信号。
Grove - 线路探测器 V1.1

大多数自动化机器人项目都从线路跟踪机器人开始,Grove - 线路探测器 V1.1 设计用于轻松快速地完成此任务。
Grove - 火焰传感器

Grove - 火焰传感器可用于检测火源或波长范围在760nm至1100nm的其他光源。它基于YG1006传感器,该传感器是一种高速高灵敏度的NPN硅光电晶体管。由于其黑色环氧树脂,传感器对红外辐射非常敏感。通过额外的蜂鸣器和LED,您可以轻松构建火灾报警系统。
Grove - 红外反射传感器

Grove - 红外反射传感器 v1.2 可用于检测物体的接近和颜色。该模块使用的反射光电传感器 RPR-220 包含一个红外发光二极管和一个高灵敏度光电晶体管。
生物识别
Grove - 指夹式心率传感器

Grove - 指夹式心率传感器基于PAH8001EI-2G。低功耗和灵活的节能模式使其适合用于可穿戴设备。
Grove - 肌电检测器

肌电检测器是连接人体与电信号的桥梁,传感器收集微弱的肌肉信号,然后通过二次放大和过滤处理,输出信号可以被Arduino识别。
Grove - 耳夹式心率传感器

Grove - 耳夹/指夹式心率传感器包含一个夹子和一个接收模块。只需轻轻夹在耳朵或手指上即可使用。
Grove - GSR 传感器

Grove - GSR 传感器代表皮肤电反应(Galvanic Skin Response),它是一种测量皮肤电导率的方法,可用于反映人类的情绪活动。
声音
Grove - 声音传感器

此 Grove - 声音传感器基于 LM358 放大器和驻极体麦克风。它检测环境的声音强度,并输出模拟信号,易于通过 Seeeduino 采样和测试。
Grove - 音量传感器

Grove - 音量传感器基于 LM2904 放大器和内置麦克风,设计用于检测环境声音的音量。
Grove - 模拟麦克风

Grove - 模拟麦克风基于高性能 SiSonic MEMS 技术,是需要卓越音频性能的声音传感器的理想选择。
Grove - 录音模块 v2.0

Grove - 录音模块 v2.0 是一款升级版录音模块,功能更丰富,可录制 8-20 秒的高质量自然语音。
Grove 离线语音识别

这是一款低功耗纯离线语音识别模块,识别时间小于 100 毫秒,内置 150 条预编程命令。它采用 US516P6 语音芯片,具有 32 位 RSIC 架构核心、DSP 指令集和 FPU 算术单元。非常适合需要语音控制的各种智能设备,如智能家电、玩具和灯具。
触控
Grove - 触摸传感器

Grove - 触摸传感器让您可以用触摸代替按压。它可以检测到当手指靠近时电容的变化。
Grove - 旋转角度传感器

Grove - 旋转角度传感器,这款电位计模块在其 D1 接口上输出 0 到 Vcc(使用 Seeeduino 时为 5V DC)之间的模拟信号。D2 接口未使用。角度范围为 300 度,值呈线性变化。电阻值为 10k 欧姆,非常适合 Arduino 使用。这也可以称为旋转角度传感器。
Grove - 圆形力传感器 FSR402

Grove - 圆形力传感器(FSR402)是一款力敏模块。传感器末端有一个圆形的力敏电阻,其电阻值取决于施加在电阻上的压力。简单来说,压力越大,电阻越小。然而,该传感器的输出并非严格线性,因此我们不推荐将其用于精确测量。
Grove - 2 通道感应传感器 (LDC1612)

Grove - 2 通道感应传感器基于德州仪器(TI)的 LDC1612。LDC1612 使得以最低成本和功耗实现感应传感的性能和可靠性优势成为可能。
Grove - 12 键电容式 I2C 触摸传感器 V3 (MPR121)

Grove - 12 键电容式 I2C 触摸传感器 V3 (MPR121) 是一款多通道接近电容触摸传感器。它是一个三合一模块,具有以下功能:电容感应、触摸感应和接近感应。
Grove 12 通道电容触摸键盘 (ATtiny1616)

此 Grove 模块是一款高灵敏度、低功耗的 12 按键电容触摸键盘,基于 ATtiny1616 构建。
液体
Grove - ORP 传感器套件 Pro

Grove - ORP 传感器套件 (HR-O) 是一款 Grove 传感器,用于测量 ORP 值,检测液体质量。它配备了一个 5 米 IP68 ORP 探头,提供 -2000mV 至 2000mV 的测量范围,工作温度为 0-80℃,支持 Arduino 编程。该传感器环保且通过 RoHS 认证。
Grove - 水传感器

水传感器模块是 Grove 系统的一部分。它通过测量导电性来指示传感器是干燥、潮湿还是完全浸入水中。
Grove - 水位传感器

Grove 水位传感器是一款非常精确的传感器,可用于水位检测应用。它完全防水,并使用电容式触点检测水位,最高可达 10cm。
Grove - TDS 传感器

一款 Arduino 兼容的 TDS(总溶解固体)传感器/计量器,用于测量水中的 TDS 水平以指示水质。它可应用于自制水过滤器、水培、鱼缸以及其他与水质测试相关的领域。
Grove - Arduino V1.0 浊度传感器计量器

Grove - 浊度传感器可测量水的浊度。
动作传感器
Grove - PIR运动传感器

Grove - PIR运动传感器(被动红外传感器)是一款易于使用的运动传感器,具有Grove兼容接口。只需将其连接到Base Shield并进行编程,它就可以作为Arduino项目的合适运动检测器。
Grove - 数字PIR传感器

这款Grove数字PIR传感器是PIR系列中最便宜的传感器,但它能够快速响应并从“sig”引脚生成高信号。
Grove - 倾斜开关

Grove-倾斜开关相当于一个按钮,基于SW-200D,它是一种双球型单方向倾斜敏感触发开关。
Grove - 压电振动传感器

Grove-压电振动传感器适用于柔性、振动、冲击和触摸的测量。该模块基于PZT薄膜传感器LDT0-028。
Grove - 滑动电位器
Grove - 滑动电位器模块包含一个线性可变电阻,最大电阻为10KΩ。
Grove - 光学旋转编码器(TCUT1600X01)

Grove - 光学旋转编码器(TCUT1600X01)是一种透射式传感器,包含一个红外发射器和两个光电晶体管检测器。通常情况下,红外发射器发射红外光线,光电晶体管检测器接收红外光线,然后光电晶体管被打开,两个输出均为高电平,板载LED指示灯亮起。当有障碍物阻挡时,光电晶体管无法接收到红外光线,因此光电晶体管将关闭,两个输出均为低电平,板载LED指示灯熄灭。
Grove - 12位磁性旋转位置传感器 / 编码器 (AS5600)

Grove 12位磁性旋转位置传感器 / 编码器 (AS5600) 是一款可编程的12位高分辨率非接触式磁性旋转位置传感器。与传统电位器相比,它具有显著优势:高精度、非接触、无旋转角度限制。
Grove-编码器

该模块是一款增量式旋转编码器。它将轴的旋转信号编码并通过电子脉冲输出信号。Grove – 编码器是Grove系列的一部分,具有标准Grove接口。
Grove - 步数计(BMA456)

Grove - 步数计(BMA456) 基于BMA456,这是一款极小型、三轴、低g高性能加速度模块。
重量
Grove - ADC用于称重传感器 (HX711)

Grove - ADC用于称重传感器旨在节省您的时间并简化称重传感器的使用,基于HX711。这是一款专为高精度电子秤设计的24位A/D转换芯片。
与 Seeed Studio Fusion 共同创造 Grove 传感器
Seeed Studio Fusion 推出了 Grove 传感器联合品牌活动,旨在帮助工程师将他们的 Grove 设计变为真实产品。参与者可以将他们的设计制造并在 Seeed Studio Bazaar(产品购买页面)上销售。

✨ 贡献者项目
- 我们有一个任务列表,用于更新此页面,该任务列表归类于我们的贡献者项目。我们致力于通过开发我们的 Wiki 平台来提升用户体验并提供更好的支持。
- 您对本页面的贡献对我们来说至关重要!我们非常重视您的意见,并非常感谢您为我们提供创意支持。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多个沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。