Grove Speech Recognizer Kit for Arduino

Grove Speech Recognizer Kit for Arduino 专为智能家居原型设计,包含一些基本的家居元素,如语音识别器、红外发射器。您可以通过此套件快速学习语音识别器的功能和应用,指南展示了一些常见的演示,比如您可以通过语音命令"播放音乐"来播放音乐,或者根据相应的命令打开灯光。
零件清单
-
Grove - Speech Recognizer SKU:101020232
应用
如何打开电视
有时,我们想通过语音控制一些设备,比如电视、空调。这些设备都是通过红外遥控器控制的,所以我们需要首先了解红外遥控器每个按钮的代码,然后将代码放入我们的程序中。最后,您的语音可以触发这些按钮代码,您就可以像红外遥控器一样控制这些设备。
在创建此演示之前,您应该准备一些必要的组件:
-
Grove - Infrared Receiver
-
Grove - Infrared Emitter
-
Grove - Speech Recognizer
-
Base Shield
-
Arduino UNO
-
红外遥控器
通过 Grove - Infrared Receiver 获取红外遥控器的代码
从 github 下载必要的库:IRSendRev,注意您的库路径:.../arduino/libraries
-
现在打开"recv"的示例文件:File --> Sketchbook --> libraries --> IRSendRev --> recv。
-
将程序上传到您的 Arduino UNO。
-
将 Base Shield 插到 Arduino UNO 上,并将 Grove - Receiver 插到 Base Shield 的 D2 端口。
const int pinRecv = 2;
您也可以在修改引脚定义时更改另一个端口。
- 打开 Arduino UNO 的监视器。
按下任何红外遥控器的按钮,您将获得该按钮的详细信息代码,如下所示:

记下您想要按下的按钮的详细信息。以下是一个按钮的信息:
+------------------------------------------------------+
LEN = 9
START_H: 179 START_L: 88
DATA_H: 11 DATA_L: 33
DATA_LEN = 4
DATA: 0x80 0x7E 0x10 0xEF
DATA: 128 126 16 239
+------------------------------------------------------+
修改 IRSend 程序
现在我们可以使用之前获取的按钮信息代码。
-
打开"send"示例文件:File --> Sketchbook --> libraries --> IRSendRev --> send。
-
将程序上传到您的 Arduino UNO。
-
将 Base Shield 插到 Arduino UNO 上,并将 Grove - Receiver 插到 Base Shield 的 D3 端口。
首先我们需要修改按钮的默认信息:
unsigned char dtaSend[20];
void dtaInit()
{
............
}
根据您之前编写的内容修改这些信息:
unsigned char dtaSend[20];
void dtaInit()
{
dtaSend[BIT_LEN] = 9; // 需要发送的所有数据
dtaSend[BIT_START_H] = 179; // 按钮的逻辑高电平持续时间
dtaSend[BIT_START_L] = 88; // 按钮的逻辑低电平持续时间
dtaSend[BIT_DATA_H] = 11; // 通信中逻辑"长"持续时间
dtaSend[BIT_DATA_L] = 33; // 通信中逻辑"短"持续时间
dtaSend[BIT_DATA_LEN] = 4; // 将要发送的数据数量。如果数量不同,您应该增加或减少 dtaSend[BIT_DATA+x]。
dtaSend[BIT_DATA+0] = 128; // 将要发送的数据
dtaSend[BIT_DATA+1] = 126;
dtaSend[BIT_DATA+2] = 16;
dtaSend[BIT_DATA+3] = 239;
//dtaSend[BIT_DATA+4] = 192;
//dtaSend[BIT_DATA+5] = 63;
}
您可以观察到:
DATA_LEN = 4
所以你可以注释或删除这两行。
//dtaSend[BIT_DATA+4] = 192;
//dtaSend[BIT_DATA+5] = 63;
当然,你也可以定义多个按钮:
#include <IRSendRev.h>
#define BIT_LEN 0
#define BIT_START_H 1
#define BIT_START_L 2
#define BIT_DATA_H 3
#define BIT_DATA_L 4
#define BIT_DATA_LEN 5
#define BIT_DATA 6
const int ir_freq = 38;
unsigned char OpenTV[20];
unsigned char CloseTV[20];
unsigned char IncreaseTemp[20];
unsigned char DecreaseTemp[20];
void OpenTVInit()
{
OpenTV[BIT_LEN] = 11;
OpenTV[BIT_START_H] = 179;
/*............ 省略 ............*/
}
void CloseTVInit()
{
CloseTV[BIT_LEN] = 11;
CloseTV[BIT_START_H] = 179;
/*............ 省略 ............*/
}
void IncreaseTempInit()
{
IncreaseTemp[BIT_LEN] = 11;
IncreaseTemp[BIT_START_H] = 179;
/*............ 省略 ............*/
}
void DecreaseTempInit()
{
DecreaseTemp[BIT_LEN] = 11;
DecreaseTemp[BIT_START_H] = 179;
/*............ 省略 ............*/
}
void setup()
{
OpenTVInit();
CloseTVInit();
IncreaseTempInit();
DecreaseTempInit();
}
void loop()
{
IR.Send(OpenTV, 38);
delay(200);
IR.Send(CloseTV, 38);
delay(200);
IR.Send(IncreaseTemp, 38);
delay(200);
IR.Send(DecreaseTemp, 38);
delay(2000);
}
将语音识别器添加到您的IRSend程序中
- 单独使用语音识别器非常简单,请先查看其wiki。
我们可以根据表格选择所需的按钮;返回值表格,Grove - 语音识别器;语音识别器的返回值。以下是返回值表格:
| 命令 | 返回值 |
|---|---|
| 打开灯 | 1 |
| 关闭灯 | 2 |
| 播放音乐 | 3 |
| 暂停 | 4 |
| 下一首 | 5 |
| 上一首 | 6 |
| 向上 | 7 |
| 向下 | 8 |
| 打开电视 | 9 |
| 关闭电视 | 10 |
| 升高温度 | 11 |
| 降低温度 | 12 |
| 现在几点 | 13 |
| 开门 | 14 |
| 关门 | 15 |
| 左 | 16 |
| 右 | 17 |
| 停止 | 18 |
| 开始 | 19 |
| 模式1 | 20 |
| 模式2 | 21 |
| 开始 | 22 |
以下示例使用两个命令:"打开电视"和"关闭电视"
- 阅读后,我们可以将语音识别器的程序嵌入到IRSend程序中。请参见以下完整程序:
#include <IRSendRev.h>
#include <SoftwareSerial.h>
/*======== 红外类型 ========*/
#define BIT_LEN 0
#define BIT_START_H 1
#define BIT_START_L 2
#define BIT_DATA_H 3
#define BIT_DATA_L 4
#define BIT_DATA_LEN 5
#define BIT_DATA 6
const int ir_freq = 38; // 38k
/* ======== 你想要发送多少个红外按钮 ========*/
unsigned char OpenTV[20];
unsigned char CloseTV[20];
/*========= 选择语音识别器的引脚 ==========*/
#define SOFTSERIAL_RX_PIN 5
#define SOFTSERIAL_TX_PIN 6
SoftwareSerial speech(SOFTSERIAL_RX_PIN,SOFTSERIAL_TX_PIN);
/* ======= 如何写入红外数据 ========*/
/* ==== 你可以通过红外接收器获取这些数据 ==== */
void OpenTVInit()
{
OpenTV[BIT_LEN] = 9; // 需要发送的所有数据
OpenTV[BIT_START_H] = 180; // "OpenTV"的逻辑高电平持续时间
OpenTV[BIT_START_L] = 88; // "OpenTV"的逻辑低电平持续时间
OpenTV[BIT_DATA_H] = 11; // 通信中逻辑"长"持续时间
OpenTV[BIT_DATA_L] = 33; // 通信中逻辑"短"持续时间
OpenTV[BIT_DATA_LEN] = 4; // 将要发送的数据数量。如果数量不同,你应该增加或减少 dtaSend[BIT_DATA+x]。
OpenTV[BIT_DATA+0] = 50; // 将要发送的数据
OpenTV[BIT_DATA+1] = 166;
OpenTV[BIT_DATA+2] = 80;
OpenTV[BIT_DATA+3] = 175;
}
void CloseTVInit()
{
CloseTV[BIT_LEN] = 9; // 需要发送的所有数据
CloseTV[BIT_START_H] = 178; // "CloseTV"的逻辑高电平持续时间
CloseTV[BIT_START_L] = 89; // "CloseTV"的逻辑低电平持续时间
CloseTV[BIT_DATA_H] = 10; // 通信中逻辑"长"持续时间
CloseTV[BIT_DATA_L] = 33; // 通信中逻辑"短"持续时间
CloseTV[BIT_DATA_LEN] = 4; // 将要发送的数据数量。如果数量不同,你应该增加或减少 dtaSend[BIT_DATA+x]。
CloseTV[BIT_DATA+0] = 50; // 将要发送的数据
CloseTV[BIT_DATA+1] = 166;
CloseTV[BIT_DATA+2] = 168;
CloseTV[BIT_DATA+3] = 87;
}
void setup()
{
OpenTVInit()
CloseTVInit()
Serial.begin(9600);
speech.begin(9600);
speech.listen();
}
void loop()
{
int a=0;
if(speech.available())
{
a = speech.read(); // 从语音识别器读取返回值
switch (a)
{
case 9: // 如果(返回值)则发送(红外数据)
IR.Send(OpenTV, 38);
delay(1000);
break;
case 10:
IR.Send(CloseTV, 38);
delay(1000);
break;
default:
break;
}
}
}
如何控制音乐
观察语音识别器的命令,有许多与音乐相关的命令,如"播放音乐"、"暂停"、"停止"、"上一首"、"下一首"。所以让我们制作这个语音音乐盒!
从github下载必要的库: Grove_Serial_MP3_Player_V2.0; 库,Grove - MP3 v2.0,注意你的库的路径:.../arduino/libraries 。
关于Grove - MP3 v2的有用函数
以下是Grove - MP3的一些有用的基本函数:
PlayPause(); // 暂停音乐
PlayResume(); // 重新开始播放音乐
PlayNext(); // 下一首歌
PlayPrevious(); // 上一首歌
PlayLoop(); // 循环播放所有歌曲
SetVolume(uint8_t volume); // 设置音量。默认值是"0x0E",范围是0x00到0x1E。
IncreaseVolume(); // 增加音量
DecreaseVolume(); // 减少音量
但是有一些特殊功能需要注意:
- SelectPlayerDevice(uint8_t device)。默认设备值为0x02,选择SD卡作为播放设备。
SelectPlayerDevice(0x02);
- SpecifyMusicPlay(uint16_t index). 按名称播放歌曲。
- 注意歌曲的名称,您可以设置如下类型的名称:

- 因此我们可以通过此函数播放歌曲"005":
SpecifyMusicPlay(5);
- SpecifyfolderPlay(uint8_t folder, uint8_t index); // 在指定文件夹中按名称播放歌曲
- 此外,有时我们可能需要在新文件夹中播放音乐,前面的函数就派上用场了。

文件夹索引范围是01-99,所以文件夹的名称只能是01到99之间的任何数字。注意1-9之间的数字,文件夹名称应该添加为01-09。
所以如果我们想要播放文件夹"01"中的"005",我们可以这样做:
SpecifyfolderPlay(1,5);
- 其他注意事项:
每首歌曲都有其时长,所以如果你想逐首指定歌曲,有两种方式可以选择:
delay(length of time); // 延时歌曲时长直到歌曲播放完毕
while(QueryPlayStatus() != 0); // 返回值: 0: 播放完毕; 1: 未播放完毕
通常,我们可以使用后者。例如:
SpecifyMusicPlay(1);
while(QueryPlayStatus() != 0);
SpecifyMusicPlay(2);
while(QueryPlayStatus() != 0);
SpecifyMusicPlay(3);
while(QueryPlayStatus() != 0);
集成程序
好的,让我们将语音识别器和Grove - MP3 集成在一起。以下演示可以控制一些 MP3 功能:播放音乐、暂停音乐、继续音乐、下一首歌、上一首歌。
-
复制程序并将其上传到您的 Arduino UNO。
-
将 Base Shield 插到 Arduino UNO 上,并将Grove - MP3 v2 插到 Base Shield 的 D2 端口。
# include <SoftwareSerial.h>
# include <MP3Player_KT403A.h>
/****** 定义 MP3 的引脚 ******/
SoftwareSerial mp3(2, 3);
/****** 定义语音识别器的引脚 ******/
# define SOFTSERIAL_RX_PIN 5
# define SOFTSERIAL_TX_PIN 6
SoftwareSerial speech(SOFTSERIAL_RX_PIN,SOFTSERIAL_TX_PIN);
void setup()
{
mp3.begin(9600);
speech.begin(9600);
Serial.begin(9600);
delay(100);
SelectPlayerDevice(0x02); // 选择 SD 卡作为播放设备。
SetVolume(0x15); // 设置音量,范围是 0x00 到 0x1E。
}
void loop()
{
int a=0;
if(speech.available())
{
a = speech.read(); // 从语音识别器读取返回值
switch (a)
{
case 3: // 语音命令:播放音乐
SpecifyMusicPlay(1); // MP3:播放名为 "001" 的音乐
break;
case 4: // 语音命令:暂停
PlayPause(); // MP3:暂停音乐
break;
case 19: // 语音命令:开始
PlayResume(); // MP3:继续音乐
break;
case 5: // 语音命令:下一首
PlayNext(); // MP3:播放下一首歌
break;
case 6: // 语音命令:上一首
PlayPrevious(); // MP3:播放上一首歌
break;
default:
break;
}
delay(1000);
}
}
如何广播实时时间
你是否使用过Grove - MP3来广播实时时间?让我们通过语音识别器、Grove - MP3和Grove - RTC来尝试一下。
调整实时时间
从github下载必要的库:RTC_DS1307;库,Grove - RTC;,注意你的库的路径:.../arduino/libraries。
-
打开"SetTimeAndDisplay"的示例文件:File --> Sketchbook --> libraries --> RTC_DS1307 --> SetTimeAndDisplay。
-
将Base Shield插到Arduino UNO上,并将Grove - RTC插到Base Shield的I2C接口上。
-
设置RTC的正确时间。
clock.fillByYMD(2016,1,19);//May 23,2016
clock.fillByHMS(15,28,30);//15:28 30"
clock.fillDayOfWeek(Mon);//Saturday
- 将修改后的程序上传到您的 Arduino UNO。
文本转语音
众所周知,播报时间时有60个数字(0 ~ 59),我们可以在MP3播报时间之前说一些单词(It's)。所以我们需要在SD卡中添加61个声音文件。
但是关于SD卡有一些提示您需要注意:-
SD卡格式:FAT32。
-
删除任何歌曲之前先格式化SD卡;添加任何歌曲时无需执行任何操作。
-
播放顺序取决于歌曲在SD卡中的添加顺序。所以如果我们想按顺序播放一些歌曲,我们需要按顺序将这些歌曲添加到SD卡中。
顺便说一下,我们已经在一个文件夹中排列了61个声音文件,您可以下载它并将其复制到您的SD卡中。当然,您可能需要先格式化SD卡。
| 声音文件名称 | SD卡中的文件编号 | 语音文本 |
|---|---|---|
| 000 | 第1个 | 0 |
| 001 | 第2个 | 1 |
| ... | ... | ... |
| 059 | 第60个 | 59 |
| 060 | 第61个 | It's |
集成程序并播报实时时间
-
将Base Shield插到Arduino UNO上;将Grove - MP3 v2插到Base Shield的D2端口;将Grove - 语音识别器插到Base Shield的D5端口;将Grove - RTC插到Base Shield的I2C端口。
-
将以下代码复制到Arduino IDE的新草图中,并将程序上传到Arduino UNO。
-
说"HiCell, What's the time",MP3将播报实时时间。
# include <Wire.h>
# include "DS1307.h"
# include <SoftwareSerial.h>
# include <MP3Player_KT403A.h>
/******* Define the pins of MP3 ******/
SoftwareSerial mp3(2, 3);
/******* Define the pins of Speech Recognizer ******/
# define SOFTSERIAL_RX_PIN 5
# define SOFTSERIAL_TX_PIN 6
SoftwareSerial speech(SOFTSERIAL_RX_PIN,SOFTSERIAL_TX_PIN);
/******* Define a object of DS1307 class ******/
DS1307 clock;//define a object of DS1307 class
void setup ()
{
mp3.begin(9600);
speech.begin(9600);
clock.begin();
Serial.begin(9600);
delay(100);
SelectPlayerDevice(0x02); // Select SD card as the player device.
SetVolume(0x15); // Set the volume, the range is 0x00 to 0x1E.
}
void loop ()
{
int a=0;
speech.listen(); // start to receiver data from the software port of Speech Recognizer
if(speech.available())
{
a = speech.read(); // Read the return value from the Speech Recognizer
if(a==13)
{
clock.getTime(); // get the real-time from Grove - RTC
int b=1+clock.hour; // get hour data; because the 1th name of song is the voice "0" , so in order to get the voice "60" (it's) , the number of the name should be added 1.
int c=1+clock.minute; // get hour data; because the 1th name of song is the voice "0" , so in order to get the voice "60" (it's) , the number of the name should be added 1.
mp3.listen(); // start to receiver data from the software port of Grove - MP3
SpecifyMusicPlay(61); // The voice "It's" is the name of "61" song in the folder of SD card
while(QueryPlayStatus() != 0); // play next song before the previous song is played out
SpecifyMusicPlay(b); // play the name of "b" song in the folder of SD card
while(QueryPlayStatus() != 0);
SpecifyMusicPlay(c); // play the name of "c" song in the folder of SD card
while(QueryPlayStatus() != 0);
}
}
delay(1000);
}
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。