Grove - Starter Kit Plus

欢迎进入 Grove 的世界!Grove 是各种模块化传感器和执行器的集合,帮助您毫无障碍地深入并享受电子世界。在我们逐一讨论这些 Grove 模块之前,您需要坐下来完成一些准备工作。
1. 什么是 Arduino?
Arduino 是一个灵活且易于学习的开源开发平台,在创客、极客和互动艺术家中享有盛誉。它点燃了正在进行的创客运动的繁荣。围绕 Arduino 及其协作社区诞生了大量创意项目,包括我们的 Grove 系统。要开始使用 Arduino,您首先需要拥有一个。Arduino 及其克隆版本在无数网站甚至零售店都有销售。一次 Google 搜索就足以让您获得一个。
2. Arduino IDE 安装
Arduino 也是基于 C/C++ 的编程 IDE 的名称。获得 Arduino 后,您应该安装 IDE。根据操作系统版本,具体安装会有所不同。幸运的是,Arduino 团队为我们提供了适用于大多数操作系统的详细安装指南:
https://arduino.cc/en/Guide/HomePage

3. 语言参考
但是如果您对编程语言一无所知怎么办?Arduino 团队还为您提供了一个良好且全面的学习网站:
https://arduino.cc/en/Reference/HomePage
现在您已经为 Grove 探索做好了准备。
1. Grove Base Shield 介绍
Grove base shield 插入 Arduino 并且是 Grove 系统的基础。Arduino 的所有 I/O 端口都被暴露并适配为 22 个 Grove 连接器,包括数字 I/O、模拟 I/O 和专用端口(I2C、SPI、UART)。

在中心,被黄线包围的是 13 个数字 I/O 端口。这些可用于读取和控制数字 Grove 模块,如光传感器和 LED。一些数字 I/O 端口也可用作 PWM(脉宽调制)输出。通过生成 PWM 波,Arduino 可以控制步进电机的运动或使 LED 淡入淡出。在绿线内,左侧是 5 个模拟输入端口。模拟输入通常用于读取模拟传感器,如电位器或温度传感器,但这些端口也可用作数字 I/O 端口。最后,专用端口用红色轮廓标出:两个 I2C 端口、一个 SPI 端口和一个 UART 端口。您将在更复杂的 Grove 模块中使用这些特殊端口,如 3 轴加速度计和串行蓝牙模块。
此套件中包含的 Grove 兼容传感器将使用以下端口之一:数字端口、模拟端口或 I2C 端口。请参考下面每个 Grove 传感器的接线说明和示例代码。此套件包含十根 Grove 电缆。只需将 Grove 电缆插入传感器和 base shield。这实现了即插即用操作,无需焊接。

2. Grove – Button(P)**

描述
作为一个通用按钮,这个是懒人的基本部件。只需将其插入 base shield。然后您就有了一个无线整洁的按钮。
示例

此示例向您展示如何通过此按钮打开或关闭 LED。
<pre>int button = 3; //将按钮连接到数字引脚 3
int LED = 7; //将 LED 连接到数字引脚 7
void setup()
{
pinMode(button, INPUT); //将按钮定义为输入设备
pinMode(LED, OUTPUT); //将 LED 定义为输出设备
}
void loop()
{
int buttonState = digitalRead(button); //读取按钮的状态
if(buttonState == 1)
digitalWrite(LED,1);
else
digitalWrite(LED,0);
}</pre>
提示
这是一个瞬时按钮。这意味着它只在按下时输出高电平。一旦松开,它就不再输出高电平而是低电平。这是像摩斯密码器这样的项目的最爱功能,但如果你喜欢稳定的按钮,请继续看下面的Grove – Switch(P)。
3. Grove – Switch(P)

描述
这个开关是一个迷你SPDT滑动开关。你可以通过它将信号切换到低电平或高电平。与上面的Grove – Button(P)不同,这个开关输出稳定状态。 示例

你完全可以用这个开关替换Grove – Button(P),而无需修改示例中的任何一行代码。
提示
"P"代表"面板安装"。对于名称中包含"P"的Grove模块,设计目标是整洁和无线的HID。
4. Grove – Touch Sensor

描述
这个触摸传感器是普通按钮的另一个替代品。当你触摸这个垫子上的圆形区域时,它会输出高电平。比按钮更好的是,触摸传感器没有磨损问题。
示例

你完全可以用这个开关替换Grove – Button(P),而无需修改示例中的任何一行代码。
提示
这个触摸传感器通过测量其敏感区域的电容变化来确定其输出。所以无论你触摸它的正面还是背面,结果都是一样的。如果你需要"P"版本,只需将它翻过来就可以了!
5. Grove – Magnetic Switch

描述
Grove磁性开关检测磁铁的存在。它使用CT10,一个单极单掷开关。磁性开关(也称为簧片开关)用于防盗报警系统的门窗传感器、现代笔记本电脑检测盖子是否关闭,以及自行车车轮的速度传感器。当环境磁场达到其阈值时,它会在其信号引脚上输出高电平。
示例

你完全可以用这个开关替换Grove – Button(P),而无需修改示例中的任何一行代码。
提示
在某些应用中,磁性开关已经取代了传统的机械开关,磨损更少。
6. Grove – Red LED

描述
LED是初学者最熟悉的部件,没有"之一"。我们用它们来指示、创建光效等等。这个套件包含3种颜色的LED,以满足你的显示和基本展示需求。
示例

我们已经在上面的示例中使用LED作为指示器。这里让我们制作一些超越简单开/关操作的光效,来让LED渐变。
<pre>/* 这是来自Arduino的示例代码,你可以通过Arduino IDE中的这个路径打开它:文件 --> 示例 --> 1.Basic --> Fade */
int brightness = 0; // LED的亮度
int fadeAmount = 5; // LED渐变的点数
void setup()
{
// 声明引脚9为输出:
pinMode(9, OUTPUT);
}
void loop()
{
// 设置引脚9的亮度:
analogWrite(9, brightness);
// 为下次循环改变亮度:
brightness = brightness + fadeAmount;
// 在渐变的两端反转渐变方向:
if (brightness == 0 || brightness == 255)
{
fadeAmount = -fadeAmount ;
}
// 等待30毫秒以看到调光效果
delay(30);
}</pre>
提示
这个LED系列有6种颜色可供不同喜好选择。它们都支持"面板安装",而此套件中未包含的其他LED有:
- Grove – 紫色LED(3mm);
- Grove – 白色LED(5mm);
- Grove – 多色闪烁LED(5mm)。
7. Grove – 蜂鸣器

描述
蜂鸣器,或压电扬声器,可能是您第一个会发声的电子元件。除了用作警报器或指示器外,蜂鸣器完全能够演奏歌曲。试试看,享受其中的乐趣吧!
示例

这是一个来自Oomlout.com的简短示例,为您演奏一首家喻户晓的童谣——"一闪一闪小星星"。
<pre>/* Melody
* (cleft) 2005 D. Cuartielles for K3
*
* 这个例子使用压电扬声器播放旋律。它向压电器发送适当频率的方波,
* 产生相应的音调。
*
* 音调的计算遵循数学运算:
*
* timeHigh = period / 2 = 1 / (2 * toneFrequency)
*
* 其中不同的音调如下表所述:
*
* note frequency period timeHigh
* c 261 Hz 3830 1915
* d 294 Hz 3400 1700
* e 329 Hz 3038 1519
* f 349 Hz 2864 1432
* g 392 Hz 2550 1275
* a 440 Hz 2272 1136
* b 493 Hz 2028 1014
* C 523 Hz 1912 956
*
* https://arduino.cc/en/Tutorial/Melody
*/
int speakerPin = 9;
int length = 15; // 音符的数量
char notes[] = "ccggaagffeeddc "; // 空格代表休止符
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
int tempo = 300;
void playTone(int tone, int duration) {
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(speakerPin, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(speakerPin, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
}
void playNote(char note, int duration) {
char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 };
// 播放与音符名称对应的音调
for (int i = 0; i < 8; i++) {
if (names[i] == note) {
playTone(tones[i], duration);
}
}
}
void setup()
{
pinMode(speakerPin, OUTPUT);
}
void loop() {
for (int i = 0; i < length; i++) {
if (notes[i] == ' ')
{
delay(beats[i] * tempo); // 休止符
}
else
{
playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
}
// 音符之间的暂停
delay(tempo / 2);
}
}</pre>
提示
压电蜂鸣器是如何工作的?通常每个压电蜂鸣器中都有两个陶瓷片。当给它们施加电压时,它们会相互吸引或排斥。这些陶瓷片震动引起的空气振动会发出声音。当震动频率改变时,声音频率也会随之改变。
8. Grove – 振动器

描述
这是一个适用于非声音指示器的微型振动马达。当设置为高电平时,这个马达可以产生振动效果,就像您手机的振动模式一样。
示例

您完全可以像使用LED一样使用它,但您也可以用它创造一些节拍。将蜂鸣器的示例上传到这个振动器,体验一下"一闪一闪小星星"的振动版本。
提示
单个单元的功率相当有限。想要更强的效果?振动器矩阵值得一试。
9. Grove – 旋转角度传感器

描述
这是一个10K欧姆的线性旋转电位器。它具有300度的有效范围。同时设计为HID设备,添加了"面板安装"功能。但在成为一个可爱友好的HID之前,为它DIY一个旋转帽吧!
示例

这个示例向您展示如何读取旋转角度传感器。
<pre>int potentiometer = 0;
void setup()
{
Serial.begin(9600); //set the serial communication frequency at 9600 bits per sec
pinMode(potentiometer, INPUT);
}
void loop()
{
int value = analogRead(potentiometer);
Serial.println(value); //print the value on the serial monitor screen
delay(1000); //wait 1000ms before printing next value
}</pre>
提示
旋转电位器看起来与旋转编码器非常相似。但实际上它们完全不同。 从功能上讲,旋转电位器本质上是一个滑动电位器,只是做成了圆形。它像滑动电位器一样以模拟方式反映位置。但旋转编码器通过记录(比如一个点击)来计算它旋转的角度,然后通过板上的芯片以模拟或数字方式输出处理后的数据。
你也可以从外观上区分它们。旋转电位器有一个有效范围,比如300度。但旋转编码器可以在一个方向上一圈又一圈地转动。
10. Grove - 声音传感器

描述
Grove声音传感器是一个电子麦克风,使您的项目能够响应环境声音。该板包含一个电位器来控制声音输入电平。
示例

此示例为LED设置一个阈值。当环境声音强度达到预设阈值时,LED点亮。
<pre>int ledPin = 9; //将LED连接到数字引脚12
int thresholdValue = 0; // 打开或关闭LED的阈值
void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT); //将数字引脚12上的LED设置为输出
}
void loop()
{
int sensorValue = analogRead(A0); //读取模拟引脚0上的传感器值
if(sensorValue>thresholdValue)
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(200);
digitalWrite(ledPin,LOW);
}</pre>
提示
电子麦克风收集所有频率的声音强度。电位器充当门卫的角色。当你将其完全顺时针旋转时,它让所有信号通过,当你将其完全逆时针旋转时,没有信号能够通过。
11. Grove – 光传感器 (P)

描述
光传感器,也称为光敏电阻(LDR),是一种在从DIY项目到工业自动化的各种应用中广泛使用的传感器。通常,当环境光强度增加时,光传感器的电阻会减小。
示例

此示例将在光强度低于预设阈值时点亮LED。光传感器连接到Arduino模拟引脚0(左下角的模拟Grove连接器),LED连接到底板上的Grove数字连接器12。
<pre>int ledPin=12; //将LED连接到数字引脚12
int thresholdvalue=400; //打开或关闭LED的阈值
void setup()
{
pinMode(ledPin,OUTPUT); //将数字引脚12上的LED设置为输出
}
void loop()
{
int sensorValue = analogRead(0); //光传感器连接到模拟引脚0
if(sensorValue<thresholdvalue)
{
digitalWrite(ledPin,HIGH);
}
else
{
digitalWrite(ledPin,LOW);
}
}</pre>
提示
模拟光传感器的输出范围从0到1023,但输出与环境光强度不是线性关系。下表帮助您理解输出的真实含义。
| 传感器数值 | 照度 (LUX) | 描述(改编自维基百科) |
|---|---|---|
| 100 | <1 | |
| 200 | ~1 | 热带纬度地区头顶满月 |
| 300 | ~3 | 城市黄昏 |
| 400 | ~6 | |
| 500 | ~10 | |
| 600 | ~15 | |
| 700 | ~35 | 家庭客厅 |
| 800 | ~80 | 办公楼走廊照明 |
| 900 | >100 | 非常阴暗的阴天 |
12. Grove – 温度传感器

描述
Grove 温度传感器使用热敏电阻来确定环境温度。该传感器的检测范围在-40到125摄氏度之间,精度为±1.5℃。但是它不会直接输出温度值。要获得具体的温度值,我们将使用下面代码中的公式。
示例

此示例展示如何将传感器的原始输出转换为具体的温度值。您可以在串口监视器中看到以摄氏度为单位的输出数据。
<pre>int a;
int del=1000; // duration between temperature readings
float temperature;
int B=3975; //B value of the thermistor
float resistance;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
a=analogRead(0);
resistance=(float)(1023-a)*10000/a;
temperature=1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15;
delay(del);
Serial.println(temperature);
}</pre>
提示
查找温度的内置函数来自哪里?它是 Steinhart-Hart 方程的一个变体,这是一个广泛使用的近似方程,它给出 T(温度)作为 R(热敏电阻阻值)的函数。原始方程是:
上述方程中的所有三个参数都可以用一个参数来描述:B。在行业内,人们通过 B 值来表征热敏电阻,如我们示例中定义的那样。所以内置函数实际上是基于 B 参数方程的一个变体。
13. Grove – 继电器

描述
继电器是放大 Arduino 控制能力的有用工具!通过 Grove 接口馈送控制信号,继电器将控制连接到螺丝端子的外部电路的开/关。外部电路的电压可以高达 220V!所以拿起这个继电器,开始一些真正有挑战性的项目吧!
示例

以下是使用按钮控制继电器的示例。
<pre>const int buttonPin = 3; // the button is attached to digital pin 3
const int relayPin = 9; // the relay is attached to digital pin 9
int buttonState = 0;
void setup()
{
pinMode(relayPin, OUTPUT);
pinMode(tiltPin, INPUT);
}
void loop()
{
// read the state of the button:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == 1) digitalWrite(relayPin, HIGH);
else digitalWrite(relayPin, LOW);
delay(10);
}</pre>
提示
继电器是一个电子控制的机械开关。其尺寸根据其载流能力而变化。继电器(本质上就是塑料盒部分)越大,它能承载的电流就越大。
14. Grove – 螺丝端子

描述
这是一个小工具,用于在需要将快速原型制作的 Grove 系统与其他原型制作电路合并时使用。将您需要的信号线拧紧到螺丝端子上。然后您就可以将外部电路作为普通的 Grove 模块使用。
15. Grove – 舵机
[[
描述
舵机绝对是一个有趣的运动控制设备!通过 Arduino IDE 内置的舵机库,您可以将其定位在 0 到 180 度之间的任何位置。配备 4 个不同形状的轴,这个舵机可以驱动小风扇、举起物体或模拟时钟指针。
示例

舵机是一种模拟执行器。然而 Arduino 无法输出模拟信号。为了近似模拟执行器所需的模拟信号,Arduino 采用 PWM(脉宽调制)来应对这个问题。并非所有 Grove 端口都可以用作模拟输出。可用的端口是 D3、D5、D6、D9、D10 和 D11。以下是我们如何使用电位器控制舵机位置的示例。
<pre>#include <Servo.h>
Servo groveServo; //创建一个对象
int potentiometer = 0;
int shaft;
void setup()
{
groveServo.attach(3); //舵机连接到D3
pinMode(potentiometer, INPUT);
}
void loop()
{
shaft = analogRead(potentiometer);
shaft = map(shaft, 0, 1023, 0, 179);
//模拟输入数据范围从1~1023,但舵机
groveServo.write(shaft); //只响应1~179范围内的数据。
delay(15);
}</pre>
提示
齿轮箱内有一组齿轮。当舵机工作时,不要粗暴地用手试图逆转其方向,因为这可能会对齿轮造成永久性损坏。
演示项目
1. 一杯花朵

描述
您想要一杯花朵来缓解疲惫的心情吗?这个项目由 Grove – LED 和一个 Grove – 触摸传感器组成。当传感器被触摸时,这些可爱的 LED 将为您照亮温暖舒适的光效。
材料清单
- 1. Arduino x 1;
- 2. Grove – Base Shield x 1;
- 3. Grove – LED x 6;
- 4. Grove – 触摸传感器 x 1;
- 5. 6 x 6cm 彩色纸 x 6;
- 6. 9V 电池和 9V 电池夹 x 1。
- 2. Grove – Base Shield x 1;
!!!Note LED 的数量是任意的。基础套件中包含三个。但您可以根据杯子的容量增加或减少数量。我这里有一个大杯子,所以我从我们的网站上又添加了三个。
步骤
1. 折叠花蕾

选择一个您喜欢的花朵图案,按照其步骤制作一些。Google 搜索可能会在寻找图案方面有很大帮助。互联网上有很多折纸爱好者和艺术家愿意分享他们的手工作品。
我在这里选择了郁金香,但向日葵、玫瑰和百合也很棒!
折叠花蕾时,您需要在底部留一个小孔,让 Grove 线缆穿过。
2. 设置

使用 10cm Grove 线缆将花蕾和触摸传感器连接到 Grove – Base Shield 上。然后将代码上传到您的控制器。
<pre>void setup()
{
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(9, INPUT); //pin of touch sensor
}
void loop()
{
int switchState = digitalRead(9);
if(switchState == HIGH)
{
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(13, HIGH);
}
else
{
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
}
delay(100);
}</pre>
3. 通电并安装

使用便携式9V电池为花朵供电,并将其安装在杯子中。完成!享受您的花朵杯子吧!
2. 你好吗!

(下载自 think.bigchief.it)
描述
你如何向朋友打招呼?Big Chief会说"还有什么比握手更好的呢?"当其中一个Big Chief纸玩具靠在另一个的背上时,它们会摇动来打招呼!
材料清单
- 1. Arduino x 1;
- 2. Grove – Base Shield x 1;
- 3. Grove – Magnetic Switch x 1;
- 4. Grove – Vibrator x 1;
- 5. 纸玩具 x 2;
- 6. 磁铁 x 1;
- 7. 9V电池和9V电池夹 x 1。
- 2. Grove – Base Shield x 1;
LED的数量是任意的。基础套件中包含三个。但您可以根据杯子的容量增加或减少。我这里有一个大杯子,所以我从我们的网站上又添加了三个。
步骤
1. 打印出来!

在互联网上选择一个您喜欢的图案。确保有足够的空间放置磁铁或磁性开关以及振动器。与上面的折纸花一样,您可以在互联网上找到大量的图案。
2. 填入器官
切割纸玩具时要专注。只有这样您才能得到一个整洁的玩具。之后,是时候给它们填入一些器官了。 我在Big Chief A(我们就这样称呼它!)的背面贴了一个磁铁。我用双面胶带把它粘在那里。

对于Big Chief B,我在他的背面贴了一个磁性开关,位置与A相同,在他的脚上贴了一个振动器。

3. 粘合它们

仔细按照打印纸上的说明进行操作。将Grove线缆插入我们在Big Chief B中使用的两个Grove模块。然后您将得到两个如上所示的可爱纸玩具。
4. 上传程序

将下面的代码上传到您的Arduino。通过这样做,您为它们注入了生命。
<pre>void setup()
{
pinMode(11, INPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
}
void loop()
{
int sensorState = digitalRead(11);
if (sensorState == 1) digitalWrite(9, HIGH);
else digitalWrite(9, LOW);
delay(100);
}</pre>
相关项目
如果您想使用Grove - Starter Kit Plus制作一些精彩的项目,这里有一些项目供参考。
我们在geppetto中提供了这个部分,通过Seeed和Geppeto轻松进行模块化电子设计。立即构建。geppetto.seeedstudio.com
Intel Edison实时温度显示

这是一个由Intel Edison和Grove - Starter Kit Plus制作的物联网演示。 Intel发布了一个Intel IoT开发者套件,您可以获得它来帮助开发者和技术人员掌握一套简单的套件,并开始开发在日常世界中使用的应用程序。
与我们分享您的精彩项目
天生具有制作和分享的精神,这就是我们相信造就创客的原因。
也正因为如此,开源社区才能像今天这样繁荣。
无论您是什么身份,制作了什么,黑客、创客、艺术家和工程师,
只要您开始与他人分享您的作品,
您就成为了开源社区的一部分,您正在做出自己的贡献。
现在在Recipe上与我们分享您的精彩项目,赢得成为Seeed核心用户的机会。
- 核心用户是那些对Seeed产品表现出高度兴趣和重大贡献的人。
- 我们与核心用户在新产品开发中合作,换句话说,核心用户将有机会在我们的新产品正式发布之前体验任何Seeed新产品,作为回报,我们期望他们提供有价值的反馈,帮助我们改进产品性能和用户体验。在大多数情况下,如果我们的核心用户对制作有任何好想法,我们将提供硬件组件、PCBA服务以及技术支持。此外,与核心用户进一步的商业合作是非常可能的。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。