Grove Starter Kit for Wio LTE
Grove Starter Kit for Wio LTE 是一个简单且经济高效的选择,让您快速开始使用 Wio LTE 开发板。Grove 是开源的即用型工具集,专为简化和快速原型设计而优化。我们在 Wio LTE 开发板 上集成了 6 个 Grove 接口,这意味着这次您不需要扩展板,只需插入模块即可使用。目前有超过 150 种不同的 Grove 模块,如果您不熟悉 Grove,这个套件绝对是一个完美的选择。
该套件包含我们精心挑选的七个 Grove 模块。有可以监测环境光线、温度和湿度的光传感器和温湿度传感器,可以检测运动数据的数字加速度传感器,像继电器这样的执行器,以及像按钮和蜂鸣器这样的数字输入输出模块。它们简单但功能全面,适合学习和快速原型设计。
特性
-
Javascript[Espruino] 支持
-
Arduino IDE 支持
-
即插即用模块
-
专为蜂窝物联网项目设计
硬件概述
本节列出了该套件中的所有部件,并提供了获取每个功能模块更多信息的链接。
部件清单
| 项目 | 数量 | 学习 |
|---|---|---|
| Grove - 3轴数字加速度计(±16g) | 1 | Wiki |
| Grove - 继电器 | 1 | Wiki |
| Grove - 光传感器 v1.2 | 1 | Wiki |
| Grove - 温湿度传感器 | 1 | Wiki |
| Grove - 蜂鸣器 | 1 | Wiki |
| Grove - 按钮(P) | 1 | Wiki |
| Grove - 舵机 | 1 | Wiki |
入门指南
Arduino 基础知识
如果这是您第一次接触 Arduino,您需要了解一些基本知识。我们为您准备了一些文档,帮助您快速有效地开始使用 Arduino。您可以访问 https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Foundations。
Arduino 示例代码(每个模块的基本示例)
在您成功点亮 LED 后(Windows 用户可以在 https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows 找到相关内容,Mac OS 和 Linux 版本可以在 https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage 找到),您仍需要在 Grove_System 熟悉 Seeedstudio Grove 系统。现在,您可以做一些专为该套件设计的更实用的练习。在 https://github.com/Seeed-Studio/Sketchbook_Starter_Kit_for_Arduino 下载练习的示例代码。
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。