Grove - Starter Kit v3
Grove 是一个模块化电子平台,用于便捷快速的原型制作。许多配置可以在无需焊接或面包板的情况下组装完成。只需将 Grove 模块连接到 Grove 扩展板,并利用为每个 Grove 模块提供的示例代码。Grove 入门套件包含大量传感器和执行器,包括对音频、光线、运动、触觉和其他交互模式的支持。因此,您可以立即开始使用各种各样的项目进行实验。

前言
关于 Grove
Grove 是一个模块化的、即用型工具集。就像乐高一样,它采用积木式方法来组装电子设备。与使用面包板和各种电子元件组装项目的传统复杂学习方法相比,Grove 显著简化和浓缩了学习过程。Grove 系统由一个基础扩展板和各种带有标准化连接器的模块组成。
基础扩展板允许轻松连接任何来自 Grove 模块的微处理器输入或输出。每个 Grove 模块都处理单一功能,例如简单的按钮或更复杂的心率传感器。每个模块都配有清晰的文档和演示代码,帮助您快速入门。
了解 Arduino
如果这是您第一次使用 Arduino,您需要完成以下步骤:
Grove - Starter Kit Sketchbook 的下载地址在这里。
现在您已经准备好探索 Grove 生态系统了。
零件清单
- 1*基础扩展板
- 1*Grove - LCD RGB 背光
- 1*Grove - 智能继电器
- 1*Grove - 蜂鸣器
- 1*Grove - 声音传感器
- 1*Grove - 触摸传感器
- 1*Grove - 旋转角度传感器
- 1*Grove - 温度传感器
- 1*Grove - LED
- 1*Grove - 光线传感器
- 1*Grove – 按钮
- 1*DIP LED 蓝-蓝
- 1*DIP LED 绿-绿
- 1*DIP LED 红-红
- 1*迷你舵机
- 10*Grove 连接线
- 1*9V 转桶形插头适配器
- 1*Grove 入门套件手册
- 1*绿色塑料盒
模块详情
Grove - 基础扩展板
让我们从 Grove 基础扩展板开始。"Grove - Base Shield" 是 "Electronic Brick Shield" 的新版本。基础扩展板兼容 Seeeduino v3.0(168p 和 328p),以及 Arduino UNO 和 Duemilanove。基础扩展板上有 16 个 Grove 端口,分为四个功能区域:模拟(4)、数字(7)、I2C(4) 和 UART(1)。

- 数字端口
如图所示,有七个数字端口,标记为 D2-D8。每个端口处理 Arduino Uno 上的一对数字引脚(2/3 ... 8/9)。它们可用于读取数字传感器(例如按钮)或控制数字(或通过 PWM 控制模拟)执行器。在任何情况下,每个端口只能处理两种逻辑状态:0 或 1。
- 模拟端口
左侧有四个用于进行模拟读取的 Grove 端口。模拟传感器可以返回 0 到 1023 范围内的读数。与只返回 0 或 1 的数字传感器相比,模拟读数更详细和精确。
- I2C 端口
数字端口下方是四个 I2C Grove 端口。I2C 是一种低速总线协议,通过两根线传输数据:SCL 和 SDA。SCL 是用于同步 I2C 总线上数据传输的时钟线;SDA 是数据线。
Grove - LCD RGB 背光

Grove - LCD RGB 背光支持文本显示,使用用户定义的字符。它使您能够使用简单明了的 Grove 接口设置背光颜色。它使用 I2C 作为与 Arduino 的通信方法。因此,数据交换和背光控制所需的引脚数量从约 10 个缩减到 2 个,为其他具有挑战性的任务留出更多 I/O 能力。
Grove_LCD_RGB_Backlight 现在也支持 MBED。非常感谢社区的热情贡献。更多详情,您可以查看这里。
示例
该示例向您展示如何在屏幕上打印文本并更改背光颜色。通过以下路径找到它:
File -> Sketchbook -> Grove_RGB_Backlight_LCD -> HelloWorld

提示
这是一个 16x2 LCD 屏幕。它能够显示两行十六字符文本,支持英语和日语等语言。您还可以通过定义显示模式来创建和使用自定义字符。您可以在这里找到制作自定义字符的示例:
https://github.com/Seeed-Studio/Grove_LCD_RGB_Backlight/archive/master.zip
Grove – 继电器

继电器是放大 Arduino 控制能力的有用工具!通过 Grove 接口馈送控制信号,继电器打开或关闭连接到螺丝端子的外部电路。外部电路的电压可以高达 220V!所以拿起这个继电器,开始一些真正具有挑战性的项目吧!
示例
该示例向您展示如何通过按钮控制继电器:File -> Sketchbook -> Grove_Relay。

提示
继电器是一个电子控制的机械开关。继电器的尺寸根据其载流能力而变化。继电器(本质上就是塑料盒部分)越大,它能承载的电流就越大。
在处理市电电压时请格外小心——如有疑问,请联系专业人员,如持证电工寻求帮助。
Grove – 蜂鸣器

蜂鸣器是一个简单而有趣的Grove模块。它是一个压电扬声器,配有简单的控制电路。如果连接到数字输出,当输出为高电平时它会发出音调。或者,它可以连接到模拟(实际上是脉宽调制数字)输出来产生各种音调和效果。
示例
您可以使用Grove – 按钮的代码来让蜂鸣器在您按下按钮时发出蜂鸣声。然而,Grove – 蜂鸣器可以更有趣——它可以播放歌曲!这是来自Oomlout.com的一个简短示例,播放一首家喻户晓的童谣——"一闪一闪小星星"。
通过以下路径找到示例:File -> Sketchbook -> Grove_Buzzer

提示
压电蜂鸣器实际上是如何工作的?通常,每个压电蜂鸣器中有两个陶瓷片。当给它们施加不同的电压时,它们会相互吸引或排斥。这些陶瓷片的运动引起空气振动(即声音)。当振动频率改变时,声音频率也会相应改变。
Grove - 声音传感器
声音传感器模块是一个简单的麦克风。基于LM358放大器和驻极体麦克风,它可以用来检测环境中的声音级别。
示例
Grove – 声音传感器的代码可以用来控制LED灯,其亮度反映环境声音的强度。
File -> Sketchbook -> Grove_Sound_Sensor

提示
驻极体麦克风收集所有频率的声音强度,但电位器可以充当门卫。例如,当您将轴完全顺时针旋转时,电位器可以让一切通过。当您将其完全逆时针旋转时,什么都不会通过。
Grove - 触摸传感器

Grove - 触摸传感器使您能够用接触检测表面来替代按压按钮。它可以检测手指靠近时电容的变化。因此,无论您的手指直接触摸触摸板还是只是靠近它,Grove - 触摸传感器都会输出高电平。
示例
Grove – 按钮的代码适用于此模块。通过以下路径找到示例:File -> Sketchbook -> Grove_Buzzer

提示
这是瞬时接触按钮的替代方案。Grove – 触摸传感器检测底部圆形(未涂漆)区域的电容变化;您的手指越靠近这个区域,电容变化就越大。即使您的手指和传感器之间有纸张,它仍然能可靠地工作。
Grove - 旋转角度传感器

Grove电位器产生0到VCC(3.3或5 VDC)之间的模拟输出。角度范围是300度,值呈线性变化。电阻值为10k欧姆,非常适合Arduino使用。这也可能被称为"旋转角度传感器"。
示例
该示例向您展示如何读取旋转角度传感器的值:
File -> Sketchbook -> Grove_Rotary_Angle_Sensor

提示
旋转电位器看起来与旋转编码器非常相似,但它们不是同一个东西。旋转电位器本质上是一个滑动电位器,构造成圆形形状。它以模拟方式报告滑动触点正在使用的电阻元件的比例。
Grove – 温度传感器

Grove - 温度传感器使用热敏电阻来返回环境温度。我们的板子然后将模拟输入引脚测量的电压值转换为温度。工作范围是-40到125摄氏度。
示例
该示例向您展示如何将传感器的原始输出转换为温度。您可以在串行监视器中看到摄氏度数据。
File -> Sketchbook -> Grove_Temperature_Sensor.

提示
Grove – 温度传感器用于检测环境温度。
Grove - LED

Grove - LED 专为 Arduino/Seeeduino 初学者设计,用于监控数字端口的控制。它可以轻松安装到您的盒子或桌面表面,用作电源或信号的指示灯。
示例
这个示例我们制作一个具有呼吸效果的 LED 灯:
File -> Sketchbook -> Grove_LED

提示
我们为您准备了三种颜色的 LED 灯泡,您可以通过更换小型 Grove – LED 插座上的 LED 来获得您想要的颜色。LED 在灯泡的平面侧有一个阴极,在灯泡的圆形侧有一个阳极。阳极需要安装在对应插座上的 '+' 标志处,LED 才能正常工作。
Grove - 光传感器

光传感器,也称为光敏电阻器 (LDR)。通常,当环境光强度增加时,光传感器的电阻会降低。
示例
这个示例将在光强度低于预设阈值时点亮 LED:
File -> Sketchbook -> Grove_Light_Sensor

提示
模拟光传感器的输出范围从 0 到 1023,但输出与环境光强度不是线性关系。
Grove – 按钮

这个新版本的按钮 Grove 模块包含一个独立的按钮,配置了下拉电阻器 – 可直接与我们的微控制器作为数字输入使用。按钮信号连接到 SIG 线,NC 在此 Grove 模块中未使用。
示例
这个示例展示如何通过此按钮打开或关闭 LED。
File -> Sketchbook -> Grove_Button

提示
"瞬时"意味着按钮在按下后会弹回。此按钮在按下时输出 HIGH,释放时输出 LOW。
Grove - 舵机

这是一个可以精确控制位置的执行器。
示例
我们准备了一个如何使用电位器控制舵机位置的示例:
File --> Sktechbook --> Servo

提示
Grove – 舵机具有适用于不同用途的安装硬件选项:您可以使用它们驱动小风扇、举起物体或模拟时钟指针。
演示项目
1. 一杯花朵

描述
您想要一杯花朵来缓解疲惫的心情吗?这个项目由 Grove – LED 和一个 Grove – 触摸传感器组成。当触摸传感器被触摸时,那些可爱的 LED 将为您照亮温暖舒适的光效。
材料清单
- 1. Arduino x 1;
- 2. Grove – Base Shield x 1;
- 3. Grove – LED x 6;
- 4. Grove – 触摸传感器 x 1;
- 5. 6 x 6cm 彩纸 x 6;
- 6. 9V 电池 & 9V 电池夹 x 1。
- 2. Grove – Base Shield x 1;
LED 的数量是任意的。基础套件中包含三个。但您可以根据杯子的容量增加或减少。我这里有一个大杯子,所以我从我们的网站上又添加了三个。
步骤
**1. 折叠花蕾 **

选择一个您喜欢的花朵图案并按照其步骤创建一些。Google 搜索可能会在寻找图案方面有很大帮助。互联网上有很多折纸爱好者和艺术家愿意分享他们的手工作品。
我在这里选择了郁金香,但向日葵、玫瑰和百合也很不错!
折叠花蕾时,您需要在底部留一个小孔,让 Grove 线缆穿过。
**2. 设置 **

使用 10cm Grove 线缆将花蕾和触摸传感器连接到 Grove – Base Shield 上。然后将代码上传到您的控制器。
<pre>void setup()
{
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(9, INPUT); //pin of touch sensor
}
void loop()
{
int switchState = digitalRead(9);
if(switchState == HIGH)
{
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(13, HIGH);
}
else
{
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
}
delay(100);
}</pre>
3. 通电 & 安置

使用便携式 9V 电池为花朵供电,并将其安置在杯子中。完成!享受您的花朵杯吧!
2. 你好吗!

(下载自 think.bigchief.it)
描述
您如何向朋友打招呼?Big Chief 会说"还有什么比握手更好的呢?"当这些 Big Chief 纸玩具中的一个靠在另一个的背上时,它们会摇动来打招呼! 材料清单
- 1. Arduini x 1;
- 2. Grove – Base Shield x 1;
- 3. Grove – 磁性开关 x 1;
- 4. Grove – 振动器 x 1;
- 5. 纸玩具 x 2;
- 6. 磁铁 x 1;
- 7. 9V 电池 & 9V 电池夹 x 1。
- 2. Grove – Base Shield x 1;
注意: LED的数量是任意的。基础套件中包含三个LED。但你可以根据杯子的容量增加或减少LED数量。我这里有一个大杯子,所以我从我们的网站上又添加了三个。
步骤
1. 打印出来!

从网上选择一个你喜欢的图案。确保有足够的空间放置磁铁或磁性开关以及振动器。与上面的折纸花一样,你可以在网上找到大量的图案。
2. 填充器官
切割纸质玩具时要专注。只有这样你才能得到一个整洁的作品。之后,是时候给它们填充一些器官了。 我在大酋长A(我们就这样称呼它!)的背面贴了一个磁铁。我用双面胶带把它粘在那里。

对于大酋长B,我在它的背面贴了一个磁性开关,位置与A相同,并在它的脚部贴了一个振动器。

3. 粘合它们

仔细按照打印纸上的说明操作。将Grove线缆插入我们在大酋长B中使用的两个Grove模块。然后你将得到两个如上所示的可爱纸质玩具。
4. 上传程序

将下面的代码上传到你的Arduino。通过这样做,你给它们带来了生命。
<pre>void setup()
{
pinMode(11, INPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
}
void loop()
{
int sensorState = digitalRead(11);
if (sensorState == 1) digitalWrite(9, HIGH);
else digitalWrite(9, LOW);
delay(100);
}</pre>
特性
-
标准化 – 可扩展的拼图形状,统一的4针连接器,螺丝孔网格,边缘焊盘,减少重复开发,在不同项目中重复使用以减少环境影响
-
紧凑 – 尺寸从2cm*2cm开始,无缝组合,表面贴装元件,2.0mm间距线缆
-
友好 – 易于扣合连接,防呆设计,多种扩展模式,开放DIY,提供库和演示代码
-
丰富 – 从基础(按钮、LED)到专业传感器(陀螺仪、指南针)的大量常用电路选择,根据需求持续添加,第三方贡献,可重复使用
-
基于社区 – 通过投票满足需求,民主化设计,项目和配方分享,利润分享商业模式,租赁和重复使用
常见问题
Q1: 这个套件能与Intel Galileo Gen 1开发板一起使用吗?
A1: 是的,你可以在Intel Galileo Gen1/Gen2开发板和Edison for Arduino上使用这个套件。
Q2: Grove - RGB LCD背光没有显示任何内容,但背景颜色工作正常。
A2: 请检查电源开关(3.3V/5V)是否在5V一侧。
资源
我们在geppetto中提供了这个部件,通过Seeed和Geppeto轻松进行模块化电子设计。立即构建。geppetto.seeedstudio.com
致谢
我们要感谢 Rich Morin,他用更合适的语法和词汇修改了这份文档。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。