Grove Arduino & Genuino 101 入门套件

Grove 系统旨在通过不同的传感器(如传感器和电机)、扩展板和看起来像带状电缆的 Grove 线缆将处理器连接到现实世界。使用 Grove 系统,您不必像以前那样处理过多和复杂的连接。不需要焊接工具、面包板和跳线。您只需要使用底板扩展板和 Grove 线缆将大量传感器插入开发板。Grove 系统对于加速您的项目开发过程非常有帮助,特别是对于新手。
注意,此处的所有内容同样适用于 Genuino 101。
版本跟踪
| 产品版本 | 发布日期 | 支持状态 | 备注 |
| Grove Arduino 101 入门套件(v1.0 当前版本) | 2016年4月 | 支持 | 无 |
特性
-
Grove 端口接口,节省时间并降低新手的难度
-
所有功能模块都是学习的基础和必需品
-
作为套件减少开销
-
有趣的分步演示
支持的平台
| 平台 | Seeeduino/Arduino | Rasberry Pi | LinkIt One | Beaglebone | LinkIt ONE |
| 支持状态 | 支持,除了底板扩展板仅适用于 Arduino/Seeeduino 平台。 | ||||
硬件概述
本节列出了此套件中的主要部件,并提供获取每个功能模块更多信息的链接。

部件清单
| 部件名称 | 数量 | 更多信息链接 |
|---|---|---|
| Grove - 旋转角度传感器(P) | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Rotary_Angle_Sensor |
| Grove – 按钮 | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Button |
| Grove - 触摸传感器 | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Touch_Sensor |
| Grove LED | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/depot/s/GROVE%2520LED.html?search_in_description=0 |
| Grove - 蜂鸣器 | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Buzzer |
| Grove - 声音传感器 | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Sound_Sensor |
| Grove - 光线传感器 | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Light_Sensor_v1.2 |
| Grove - 温度传感器 | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Temperature_Sensor |
| Grove - 继电器 | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Relay |
| Grove - 舵机 | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Servo |
| Grove - LCD RGB 背光 | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_LCD_RGB_Backlight |
| 底板扩展板 V2.0 | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/wiki/Base_Shield_v2 |
| 用户手册(印刷版) | 1 个 | https://www.seeedstudio.com/wiki/images/2/2e/Grove_Starter_Kit_arduino_101_manual%28printed_version%29_s.pdf |
开始使用
Arduino 基础知识
如果您是第一次接触 Arduino,您需要了解一些基本知识。我们为您准备了一些文档,帮助您快速有效地开始使用 Arduino。您可以访问 https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Foundations。
Arduino 示例代码(每个模块的基本示例)
在您成功点亮 LED 之后(Windows 用户可以在 https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows 找到相关内容,Mac OS 和 Linux 版本可以在 https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage 找到),您仍需要熟悉 Seeedstudio Grove 系统,请访问 https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_System。现在,您可以进行一些更实用的练习,这些练习是专门为此套件设计的。在 https://github.com/Seeed-Studio/Sketchbook_Starter_Kit_for_Arduino 下载练习的示例代码。
项目
Arduino101 BLE 自主漫游车:为 Arduino101 BLE 漫游车增加传感器以实现自主驾驶。
Arduino 101 BLE 漫游车:将漫游车改装为使用 Arduino 101,包括蓝牙低功耗(BLE)无线电和 6 轴惯性测量单元(IMU)。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。