Grove - Wio-E5 Helium 演示
入门指南
Helium IOT 网络使用 LoRaWAN 协议为"物联网"设备提供互联网连接,是 Helium 生态系统中的原始子网络。世界各地的开发者和公司都依赖 Helium IOT 网络进行连接。
确保您在 helium 网络覆盖范围内。您可以在 explorer.helium.com 查找网络覆盖范围
准备工作
这是一个演示,展示如何通过 Grove - Wio-E5 模块连接 Helium IoT 网络和 Seeeduino XIAO 模块。这些模块能够从环境中收集温度和湿度参数,并将它们发送回 TTN。Seeeduino Xiao 上闪烁的 LED 灯指示温度和湿度传感器连接到 TTN 云的状态。
请按照此说明确保您使用的终端节点、网关和 Helium 配置之间频段的一致性。 此演示应用的频率计划适用于 IN865。
所需硬件
| Seeeduino XIAO | Grove - Wio-E5 | Seeeduino XIAO 扩展板 | Grove - 温湿度传感器 (DHT11) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
如果这是您第一次使用 Seeeduino XIAO,请参考 Seeeduino XIAO 的 wiki。 如果这是您第一次使用 Arduino,Arduino 官网 是您开始 Arduino 之旅的绝佳资源。
硬件连接
-
步骤 1. 将 Wio-E5 模块直接连接到"UART"插槽。
-
步骤 2. 将 DH11 插入"A0/D0"插座。
-
步骤 3. 下载代码,请参考软件部分。
Helium IoT 控制台准备
- 步骤 1. 访问 Helium Console 网站,如果您有现有账户请登录。如果您没有现有账户,则必须使用其他公共控制台 LNS 提供商之一,如 Metroscientific。

- 步骤 2. 登录后,点击"Devices"来管理设备。

- 步骤 3. 然后点击"Add New Device"

- 步骤 4. 在这里,1) 添加新设备,2) 复制 Dev EUI,3) 复制 App EUI,4) 复制 App Key,5) 最后点击保存。

- 步骤 5. 现在您可以在"Devices"部分下看到设备。

现在,helium 控制台设置完成。我们可以转到软件部分,通过 helium LoRa 网络将数据上传到 helium 控制台。
软件准备
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您在开始之前查看 Arduino 入门指南。 点击了解 如何安装 Arduino 库 的详细信息
下载库
软件代码
下载示例;将代码复制粘贴到 Arduino IDE 中,然后上传。
/*
* Grove - Wio-E5 Helium Demo
* Date: 30/08/2023
* Author: Salman Faris (Modified Seeed TTN Sketch)
*/
#include <Arduino.h>
#include <U8x8lib.h>
#include "DHT.h"
//# define DHTPIN 0 // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
// #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/*reset=*/U8X8_PIN_NONE);
// U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_SW_I2C u8x8(/*clock=*/ SCL, /*data=*/ SDA, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // OLEDs without Reset of the Display
static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int led = 0;
static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char *p_cmd, ...) {
int ch;
int num = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
Serial1.printf(p_cmd, args);
Serial.printf(p_cmd, args);
va_end(args);
delay(200);
startMillis = millis();
if (p_ack == NULL) {
return 0;
}
do {
while (Serial1.available() > 0) {
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}
if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL) {
return 1;
}
} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}
static void recv_prase(char *p_msg) {
if (p_msg == NULL) {
return;
}
char *p_start = NULL;
int data = 0;
int rssi = 0;
int snr = 0;
p_start = strstr(p_msg, "RX");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RX: \"%d\"\r\n", &data))) {
Serial.println(data);
u8x8.setCursor(2, 4);
u8x8.print("led :");
led = !!data;
u8x8.print(led);
if (led) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
} else {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
}
}
p_start = strstr(p_msg, "RSSI");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI %d,", &rssi))) {
u8x8.setCursor(0, 6);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 6);
u8x8.print("rssi:");
u8x8.print(rssi);
}
p_start = strstr(p_msg, "SNR");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR %d", &snr))) {
u8x8.setCursor(0, 7);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 7);
u8x8.print("snr :");
u8x8.print(snr);
}
}
void setup(void) {
u8x8.begin();
u8x8.setFlipMode(1);
u8x8.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r);
Serial.begin(115200);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
Serial1.begin(9600);
Serial.print("E5 LORAWAN TEST\r\n");
u8x8.setCursor(0, 0);
if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n")) {
is_exist = true;
at_send_check_response("+ID: DevEui", 1000, "AT+ID=DevEui,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // replace 'xxxxxxxxxxxxx' with your DevEui
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID=AppEui,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // replace 'xxxxxxxxxxxxx' with your AppEui
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // replace 'xxxxxxxxxxxxx' with your AppKey
at_send_check_response("+ID: DevAddr", 1000, "AT+ID=DevAddr\r\n");
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
at_send_check_response("+DR: IN865", 1000, "AT+DR=IN865\r\n"); // Change FREQ as per your location
at_send_check_response("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM,0-2\r\n");
at_send_check_response("+CLASS: C", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");
at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");
delay(200);
u8x8.setCursor(5, 0);
u8x8.print("LoRaWAN");
is_join = true;
} else {
is_exist = false;
Serial.print("No E5 module found.\r\n");
u8x8.setCursor(0, 1);
u8x8.print("unfound E5 !");
}
dht.begin();
u8x8.setCursor(0, 2);
u8x8.setCursor(2, 2);
u8x8.print("temp:");
u8x8.setCursor(2, 3);
u8x8.print("humi:");
u8x8.setCursor(2, 4);
u8x8.print("led :");
u8x8.print(led);
}
void loop(void) {
temp = dht.readTemperature();
humi = dht.readHumidity();
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(humi);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp);
Serial.println(" *C");
u8x8.setCursor(0, 2);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 2);
u8x8.print("temp:");
u8x8.print(temp);
u8x8.setCursor(2, 3);
u8x8.print("humi:");
u8x8.print(humi);
if (is_exist) {
int ret = 0;
if (is_join) {
ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
if (ret) {
is_join = false;
} else {
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
Serial.print("JOIN failed!\r\n\r\n");
delay(5000);
}
} else {
char cmd[128];
sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%04X%04X\"\r\n", (int)temp, (int)humi);
ret = at_send_check_response("Done", 5000, cmd);
if (ret) {
recv_prase(recv_buf);
} else {
Serial.print("Send failed!\r\n\r\n");
}
delay(5000);
}
} else {
delay(1000);
}
}
确保在上传代码之前替换 DevEui、AppEui 和 AppKey。
at_send_check_response("+ID: DevEui", 1000, "AT+ID=DevEui,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // 将 'xxxxxxxxxxxxx' 替换为您的 DevEui
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID=AppEui,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // 将 'xxxxxxxxxxxxx' 替换为您的 AppEui
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // 将 'xxxxxxxxxxxxx' 替换为您的 AppKey
- 步骤 8:按照之前的说明将 Arduino 代码上传到 Seeeduino XIAO,并打开串口监视器查看以下输出
+ID: DevAddr, 26:0B:20:25
+ID: DevEui, 60:81:F9:A4:84:XX:XX:XX
+ID: AppEui, 60:81:F9:A6:90:XX:XX:XX
AT+MODE=LWOTAA
+MODE: LWOTAA
AT+DR=IN865
+DR: IN865
AT+CH=NUM,0-2
+CH: NUM, 0-2
AT+CLASS=A
+CLASS: A
AT+PORT=8
+PORT: 8
Humidity: 43.00 % Temperature: 23.00 *C
AT+JOIN
+JOIN: Start
+JOIN: NORMAL
+JOIN: Network joined
+JOIN: NetID 326548 DevAddr 48:00:00:0E
+JOIN: Done
Humidity: 29.00 % Temperature: 32.00 *C
AT+CMSGHEX="0020001D"
+CMSGHEX: Start
+CMSGHEX: Wait ACK
+CMSGHEX: ACK Received
+CMSGHEX: RXWIN1, RSSI -30, SNR 6.0
+CMSGHEX: Done
Humidity: 8.00 % Temperature: 30.00 *C
AT+CMSGHEX="001E0008"
+CMSGHEX: Start
一旦您看到类似 +JOIN: Network joined 的消息,请打开 "REAL TIME PACKETS" 部分查看上行链路信息。

您还可以在 "Event Log" 部分查看事件日志。

如果我们打开调试窗口,我们可以看到实时数据载荷和其他信息。

资源
数据手册:
认证:
相关 SDK:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。