Grove - Wio-E5 LoRa P2P 示例
您是否正在为您的物联网项目寻找一个简单、灵活且经济高效的解决方案?考虑尝试 LoRa P2P。
LoRa 是一种低功耗无线调制技术,使设备能够以最小的能耗进行长距离通信。"P2P" 代表"点对点",意味着设备可以直接相互通信,无需中间网络基础设施,如基站或路由器。
通过利用 LoRa P2P,物联网设备可以在需要长距离通信和低功耗的环境中直接相互通信。
以下是如何使用 Grove Wio-E5 和 Seeed Studio XIAO SAMD21 构建 LoRa 点对点传输应用的示例。
准备工作
- Grove - Wio E5 *2
- Seeed Studio XIAO SAMD21 * 2
- XIAO 扩展板 *2
- USB type C 数据线* 2
如果这是您第一次使用 Seeed Studio XIAO SAMD21,请参考此 wiki。
如果这是您第一次使用 Arduino,请点击这里开始您的 Arduino 之旅。
连接硬件
我们可以直接将 Wio-E5 模块连接到 UART 插座,如下图所示。

下载库文件
此演示必须安装 u8g2 库。点击下载库并安装(如何安装 Arduino 库)。
下载示例
将代码复制到 Arduino IDE 中然后上传。 其中一个用作主机,需要注释掉代码中的 NODE_SLAVE 宏定义,另一个用作从机,需要开启代码中的 NODE_SLAVE 宏定义。
# include <Arduino.h>
# include <U8x8lib.h>
// #define NODE_SLAVE
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/*reset=*/U8X8_PIN_NONE);
// U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_SW_I2C u8x8(/*clock=*/ SCL, /*data=*/ SDA, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // OLEDs without Reset of the Display
static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char*p_cmd, ...)
{
int ch = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
Serial1.printf(p_cmd, args);
Serial.printf(p_cmd, args);
va_end(args);
delay(200);
startMillis = millis();
if (p_ack == NULL)
{
return 0;
}
do
{
while (Serial1.available() > 0)
{
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}
if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL)
{
return 1;
}
} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}
static int recv_prase(void)
{
char ch;
int index = 0;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
while (Serial1.available() > 0)
{
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}
if (index)
{
char *p_start = NULL;
char data[32] = {
0,
};
int rssi = 0;
int snr = 0;
p_start = strstr(recv_buf, "+TEST: RX \"5345454544");
if (p_start)
{
p_start = strstr(recv_buf, "5345454544");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "5345454544%s", data)))
{
data[4] = 0;
u8x8.setCursor(0, 4);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 4);
u8x8.print("RX: 0x");
u8x8.print(data);
Serial.print(data);
Serial.print("\r\n");
}
p_start = strstr(recv_buf, "RSSI:");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI:%d,", &rssi)))
{
u8x8.setCursor(0, 6);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 6);
u8x8.print("rssi:");
u8x8.print(rssi);
}
p_start = strstr(recv_buf, "SNR:");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR:%d", &snr)))
{
u8x8.setCursor(0, 7);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 7);
u8x8.print("snr :");
u8x8.print(snr);
}
return 1;
}
}
return 0;
}
static int node_recv(uint32_t timeout_ms)
{
at_send_check_response("+TEST: RXLRPKT", 1000, "AT+TEST=RXLRPKT\r\n");
int startMillis = millis();
do
{
if (recv_prase())
{
return 1;
}
} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}
static int node_send(void)
{
static uint16_t count = 0;
int ret = 0;
char data[32];
char cmd[128];
memset(data, 0, sizeof(data));
sprintf(data, "%04X", count);
sprintf(cmd, "AT+TEST=TXLRPKT,\"5345454544%s\"\r\n", data);
u8x8.setCursor(0, 3);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 3);
u8x8.print("TX: 0x");
u8x8.print(data);
ret = at_send_check_response("TX DONE", 2000, cmd);
if (ret == 1)
{
count++;
Serial.print("Sent successfully!\r\n");
}
else
{
Serial.print("Send failed!\r\n");
}
return ret;
}
static void node_recv_then_send(uint32_t timeout)
{
int ret = 0;
ret = node_recv(timeout);
delay(100);
if (!ret)
{
Serial.print("\r\n");
return;
}
node_send();
Serial.print("\r\n");
}
static void node_send_then_recv(uint32_t timeout)
{
int ret = 0;
ret = node_send();
if (!ret)
{
Serial.print("\r\n");
return;
}
if (!node_recv(timeout))
{
Serial.print("recv timeout!\r\n");
}
Serial.print("\r\n");
}
void setup(void)
{
u8x8.begin();
u8x8.setFlipMode(1);
u8x8.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r);
Serial.begin(115200);
// while (!Serial);
Serial1.begin(9600);
Serial.print("ping pong communication!\r\n");
u8x8.setCursor(0, 0);
if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n"))
{
is_exist = true;
at_send_check_response("+MODE: TEST", 1000, "AT+MODE=TEST\r\n");
at_send_check_response("+TEST: RFCFG", 1000, "AT+TEST=RFCFG,866,SF12,125,12,15,14,ON,OFF,OFF\r\n");
delay(200);
# ifdef NODE_SLAVE
u8x8.setCursor(5, 0);
u8x8.print("slave");
# else
u8x8.setCursor(5, 0);
u8x8.print("master");
# endif
}
else
{
is_exist = false;
Serial.print("No E5 module found.\r\n");
u8x8.setCursor(0, 1);
u8x8.print("unfound E5 !");
}
}
void loop(void)
{
if (is_exist)
{
# ifdef NODE_SLAVE
node_recv_then_send(2000);
# else
node_send_then_recv(2000);
delay(3000);
# endif
}
}
评测结果

资源
数据手册:
认证:
相关 SDK:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。