如何在 Home Assistant 上使用 Arduino Uno R4 与 LoRa 模块
介绍
Arduino UNO R4 是一个集成工具,具有增强的处理能力和额外的外设,使其成为初学者和经验丰富的电子爱好者的优秀原型和学习工具。但是,如果您拥有 Arduino UNO R4 并希望获得超低功耗和长距离消息传输能力,我建议结合使用 Grove Wio-E5。
Grove Wio-E5 是一个用户友好的 LoRa 模块。LoRa 非常适合需要以低比特率传输少量数据的应用,与 WiFi、蓝牙或 ZigBee 等技术相比,提供更长的传输距离。这些特性使 LoRa 特别适合在低功耗模式下运行。
接下来,我将指导您如何使用 Arduino UNO R4、Grove-Wio-E5 和 Grove-温湿度传感器 进行 LoRa 通信。本教程旨在为初学者和中级爱好者提供关于设置和实现基于 LoRa 的无线通信的全面指导。它旨在帮助您掌握使用 Arduino UNO R4 进行 LoRa 通信的技能。最后,通过 ChirpStack,我们将在 Home Assistant 中显示数据。
实现
Arduino 程序代码
- 硬件
在本教程中,我们将使用 Arduino UNO R4 WiFi 开发板和 Grove - Wio-E5。如下图所示:

我们需要将 Grove Wio-E5 上的引脚连接到 R4 板上的对应引脚。下表显示了连接方式。
| Arduino Uno R4 | Grove Wio-E5 |
|---|---|
| Pin 2 | TX |
| Pin 7 | RX |
| 3.3V | VCC |
| GND | GND |
| Arduino Uno R4 | Grove-温湿度传感器 |
|---|---|
| A5 | SCL |
| A4 | SDA |
| 5V | VCC |
| GND | GND |
项目所需的硬件已完成。

- 软件
以下代码基于 Arduino Uno R4 编写,在 R4 板上添加了自定义传感器。它读取传感器值并直接分配它们。
# include <Arduino.h>
# include <SoftwareSerial.h>
#include "Wire.h"
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT20 // DHT 20
DHT dht(DHTTYPE); // DHT10 DHT20 不需要定义引脚
static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int led = 0;
int temp = 1;
int humi = 56;
SoftwareSerial mySerial(2, 7); // Rx, Tx
static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char*p_cmd, ...)
{
int ch;
int num = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
char cmd_buffer[256]; // 根据需要调整缓冲区大小
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
vsprintf(cmd_buffer, p_cmd, args); // 格式化命令字符串
mySerial.print(cmd_buffer);
Serial.print(cmd_buffer);
va_end(args);
delay(50);
startMillis = millis();
if (p_ack == NULL)
{
Serial.println("p_ack none");
return 0;
}
do
{
while (mySerial.available() > 0)
{
ch = mySerial.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}
if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL)
{
return 1;
}
} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}
static void recv_prase(char *p_msg)
{
if (p_msg == NULL)
{
return;
}
char*p_start = NULL;
int data = 0;
int rssi = 0;
int snr = 0;
p_start = strstr(p_msg, "RX");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RX: \"%d\"\r\n", &data)))
{
Serial.println(data);
Serial.print("led :");
led = !!data;
Serial.print(led);
if (led)
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
}
else
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
}
}
p_start = strstr(p_msg, "RSSI");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI %d,", &rssi)))
{
Serial.print("rssi:");
Serial.print(rssi);
}
p_start = strstr(p_msg, "SNR");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR %d", &snr)))
{
Serial.print("snr :");
Serial.print(snr);
}
}
void setup() {
Serial.begin(115200); // 初始化串口通信
Wire.begin();
dht.begin();
if (!mySerial.begin(9600, SERIAL_8N1)) {
Serial.println("Failed to init soft serial");
while (1);
}
if (at_send_check_response("+AT: OK", 200, "AT\r\n"))
{
is_exist = true;
// 发送 AT+ID 命令
if (at_send_check_response("+ID:", 1000, "AT+ID\r\n")) {
// 命令成功发送并且收到响应
// 可以在 recv_buf 中找到返回的数据
Serial.print("Received ID data: ");
Serial.println(recv_buf);
} else {
// 命令发送失败或者没有收到响应
Serial.println("Failed to get ID data.");
}
// 其他设置命令
at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
at_send_check_response("+DR: EU868", 1000, "AT+DR=EU868\r\n");
at_send_check_response("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM,0-2\r\n");
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3D\"\r\n");
at_send_check_response("+CLASS: C", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");
at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");
delay(200);
is_join = true;
}
else
{
is_exist = false;
Serial.print("No E5 module found.\r\n");
}
}
void loop() {
float temp_hum_val[2] = {0};
if(is_exist)
{
Serial.println("success");
delay(1000);
}
if (is_exist)
{
int ret = 0;
if (is_join)
{
ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
if (ret)
{
is_join = false;
}
else
{
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
Serial.print("JOIN failed!\r\n\r\n");
delay(5000);
}
}
else
{
if (!dht.readTempAndHumidity(temp_hum_val)) {
char cmd[128];
sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%04X%04X\"\r\n", int(temp_hum_val[1]*100), int(temp_hum_val[0]*100));
Serial.print(temp_hum_val[0]);
Serial.println(temp_hum_val[1]);
ret = at_send_check_response("Done", 5000, cmd);
if (ret)
{
recv_prase(recv_buf);
}
else
{
Serial.print("Send failed!\r\n\r\n");
}
}
delay(30000);
}
}
else
{
delay(1000);
}
}
ChirpStack 配置
ChirpStack 是一个开源的物联网(IoT)解决方案,专为构建和管理 LoRaWAN 网络而设计。它提供了一套全面的工具和服务,帮助用户部署、管理和监控 LoRaWAN 网络,包括网关、网络服务器、应用服务器和设备。有关如何连接到 ChirpStack 的信息,请参考以下链接:Chirpstack-Configuration
在 ChirpStack 中创建新的设备配置文件后,使用以下代码填写有效载荷编解码器:
function decodeUplink(input) {
var decoded = {
temp: 0,
humi: 0
};
var bytes = input['bytes'];
bytes = bytes2HexString(bytes);
decoded.temp = parseInt(bytes.slice(0, 4), 16) / 100;
decoded.humi = parseInt(bytes.slice(-4), 16) / 100;
let messages = [
{
type: 'temp',
measurementId: 4097,
measurementValue: decoded.temp
},
{
type: 'humi',
measurementId: 4098,
measurementValue: decoded.humi
}
];
var result = {};
result.messages = messages;
return { data: result };
}
/**
* Convert to an 8-digit binary number with 0s in front of the number
* @param arr
* @returns {string}
*/
function toBinary (arr) {
let binaryData = arr.map((item) => {
let data = parseInt(item, 16)
.toString(2)
let dataLength = data.length
if (data.length !== 8) {
for (let i = 0; i < 8 - dataLength; i++) {
data = `0` + data
}
}
return data
})
let ret = binaryData.toString()
.replace(/,/g, '')
return ret
}
function bytes2HexString (arrBytes) {
var str = ''
for (var i = 0; i < arrBytes.length; i++) {
var tmp
var num = arrBytes[i]
if (num < 0) {
tmp = (255 + num + 1).toString(16)
} else {
tmp = num.toString(16)
}
if (tmp.length === 1) {
tmp = '0' + tmp
}
str += tmp
}
return str
}
然后点击 Submit。

如下图所示,接收到了相关数据,表明数据发送成功。

仅仅解码可能无法提供传感器数据的直观视觉表示。在这种情况下,我们可以利用用户友好的平台,其中 Home Assistant 就是一个典型例子。
应用:与 Home Assistant 集成
Home Assistant 是一个开源的智能家居自动化平台,旨在让用户能够集成、控制和自动化各种智能设备和服务。它支持与各种智能家居设备的互操作性,允许用户创建定制的自动化场景和智能家居控制系统。如果我们能够将 Arduino UNO R4 与 Home Assistant 集成,这将使 Arduino UNO R4 的开发可能性更加多样化。
ChirpStack 和 Home Assistant 都内置了 MQTT 插件集成。这使它们能够通过 MQTT 协议进行数据通信,便于将传感器数据从网关(配备 MQTT 插件)传输到 Home Assistant。
您也可以将 Arduino Uno R4 集成到 Home Assistant 中。请参考此教程:home_assistant_sensecap