Grove 网络模块是由 Seeed Studio 推出的模块化电子组件,是其 Grove 系列的一部分。Grove 系列模块旨在简化原型制作过程,使电子项目的构建更加直观和快速。网络模块主要提供网络连接功能,允许设备通过有线或无线方式连接到网络。
总的来说,Grove 网络模块通过简化连接和配置过程,显著降低了电子项目开发的门槛,让您能够专注于功能实现和应用创新。
-
模块化设计:Grove 模块通过标准化接口(通常是 4 针连接器)连接,便于与各种主控板(如 Arduino、Raspberry Pi 等)集成。
-
即插即用:大多数 Grove 模块都配有详细的文档和示例代码,用户可以快速开始开发。
-
多样性:Grove 系列包括各种传感器、执行器和通信模块,适用于多种应用场景。
不同类型的 Grove 网络模块
我们有各种类型的 Grove 网络模块,可以应用于不同的场景,如物联网项目、无线传感器网络和智能家居。
LoRa®
Grove Wio-E5
Grove Wio-E5 是一款支持 LoRa® 和 LoRaWAN® 协议的无线射频模块,工作在 EU868 和 US915 频段。配备板载 Grove 连接器,便于即插即用集成,为您的开发板提供强大的超长距离传输能力。
Grove - BLE(双模)v1.0
Grove - BLE(双模)v1.0 使用 CSR 双模蓝牙芯片。该芯片基于 ARM 架构,支持 AT 指令。用户可以根据串口波特率、设备名称、配对密码灵活开发。
Grove - 串口蓝牙 v3.0
Grove - 串口蓝牙是一个易于使用的模块,与现有的 Grove Base Shield 兼容,专为透明无线串口连接设置而设计。该串口蓝牙模块是完全合格的蓝牙 V2.0+EDR(增强数据速率)2Mbps 调制,具有完整的 2.4GHz 无线收发器和基带。希望它能简化您的整体设计/开发周期。
Grove - BLE v1
Grove - BLE v1(Grove - 低功耗蓝牙 v1)使用低功耗蓝牙模块 -- HM-11,基于 TI CC2540 芯片,支持 AT 命令。作为 Grove 产品,通过 Base Shield 与 Arduino 板配合使用 Grove - BLE 非常方便。
Wi-Fi
Grove - UART Wifi V2
Grove - UART Wifi V2 是一个串行收发器模块,采用了无处不在的 ESP8266 物联网 SoC。集成了 TCP/IP 协议栈,该模块让您的微控制器只需几行代码就能与 WiFi 网络交互。您可以将其用于家庭自动化、网络摄像头、可穿戴电子设备等类似应用场景。
NFC
Grove - NFC (ST25DV64)
Grove - NFC (ST25DV64) 是一款基于意法半导体先进 ST25DV64K 芯片的创新且多功能的 NFC/RFID 标签板。专为创客、DIY 爱好者以及任何对 NFC 技术实验感兴趣的人设计,Grove - NFC (ST25DV64) 为您的项目添加 NFC 功能提供了简单、经济高效的解决方案。
Grove - NFC(PN532)
近场通信(NFC)是一套短距离无线技术。它是门禁系统和移动支付系统等日常应用的基础技术。Grove NFC 设计为使用 I2C 或 UART 通信协议,UART 是默认模式。
Grove - NFC_tag
Grove - NFC Tag 是一个高度集成的近场通信标签模块,该模块采用 I2C 接口。Grove - NFC Tag 配备了独立的 PCB 天线,可以轻松伸出您使用的任何外壳,为您设计项目外观留出更多空间。
GPS
Grove - GPS (SIM28)
这款 Grove - GPS 模块是一个经济高效且可现场编程的设备,配备了 SIM28(u-blox 6 是旧版本)和串行通信配置。它可以被认为是个人导航项目和位置服务的绝佳选择。
Grove - GPS (Air530)
Grove - GPS (Air530) 是一个高性能、高度集成的多模式卫星定位导航模块。它支持 GPS / 北斗 / 格洛纳斯 / 伽利略 / QZSS / SBAS,使其适用于汽车导航、智能穿戴和无人机等 GNSS 定位应用。
Grove - 125KHz RFID Reader
这款Grove-125KHz RFID Reader是一个用于读取uem4100 RFID卡信息的模块,具有两种输出格式:Uart和Wiegand。它具有高灵敏度,最大感应距离为7cm。该模块还有电子积木版本。它可以帮助您实现物联网和门禁控制系统等项目。
Grove - 315MHz RF Kit
该套件用于在315MHz频率下进行单向无线通信,包括一个发射器模块和一个接收器模块。该套件的twig配置允许室内约40米的传输距离,或室外约100米。315 MHz频率适合在美国无需许可证使用。
Grove - 433MHz Simple RF Link Kit
该套件用于在433MHz频率下进行单向无线通信,包括一个发射器模块和一个接收器模块。该套件的twig配置允许室内约40米的传输距离,或室外约100米。
Grove - Long Range
Grove是Seeed Studio开发的一个非常强大的平台,用于简化您的物联网项目。我们已经将grove连接器集成到Seeed生产的大多数板子中,使它们成为一个系统。这次,我们将Grove与LoRa结合,为您提供超长距离无线模块。
| Grove - Long Range 433MHz | Grove - Long Range 868MHz |
|---|
|
| |
|
| |
Grove - Serial RF Pro
Grove-Serial RF Pro是一款低成本、高性能的透明FSK收发器。用户可以灵活设置UART波特率、频率、输出功率、数据速率、频率偏差、接收带宽等参数。它是您设计无线数据传输产品的理想选择,可广泛应用于无线数据传输领域。
其他标准协议
Grove - DMX512
Grove – DMX512 是一个从 Grove 接口到 DMX512 接口(工业标准 EIA-485 接口)的适配器。它方便 Arduino 控制舞台灯光和 DMX512 控制台。
Grove- I2C ADC
Grove - I2C ADC 是一个基于 ADC121C021 的 12 位精度 ADC 模块。它通过提供恒定的参考电压,帮助您提高从模拟传感器收集的数值精度。
Grove - I2C FM Receiver
Grove - I2C FM Receiver 是一个宽带 FM 接收器模块,该模块基于 RDA5807M。它有一个耳机插孔,因此可以连接到耳机或音频设备。
| Grove - I2C FM Receiver v1.0 | Grove - I2C FM Receiver v1.1 |
|---|
|
| |
|
| |
Grove - Protoshield
这个 Grove 允许您将自己的电路或组件添加到您的 Grove 系统原型中。它让您可以访问 grove 连接器电缆的所有四条线路 – S0、S1、VCC 和 GND。还有一个为常开按钮预留的空间。
Grove - RJ45 Adapter
Grove-RJ45 Adapter 是一个可以将标准 Grove 连接器转换为 RJ45 连接器的模块。通过两个 RJ45 适配器和一根电缆,能够实现 Arduino 和 Grove 模块之间的通信。这有助于解决由于距离问题导致 Arduino 和 Grove 连接不便的问题。
与 Seeed Studio Fusion 共创 Grove 传感器
Seeed Studio Fusion 已启动 Grove 传感器联合品牌活动,帮助工程师将他们的 Grove 设计转化为真正的产品。参与者可以将他们的设计制造并在 Seeed Studio Bazaar(产品购买页面)上销售。
✨ 贡献者项目
- 我们有一个更新此页面的任务列表,该列表归类在我们的贡献者项目下,因为我们致力于通过开发我们的 wiki 平台来增强用户体验并提供更好的支持。
- 您对此页面的贡献对我们来说至关重要!我们非常重视您的意见,并将非常感谢您在产生想法方面的帮助。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。