使用 Arduino 的 Codecraft 指南
Codecraft 是一款基于 Scratch3.0 的编程软件,支持图形化和文本编程语言。它是一个用于 STEM 教育的多功能软件工具。通过 Codecraft,孩子们能够设计引人入胜的故事、游戏和动画,并使用 CH Maker Ed 和 Seeedstudio 提供的各种电子套件来创建交互式智能应用。此外,当您准备好时,您可以随时将代码块转换为 Arduino、Python 或 JavaScript,以了解更多关于最流行编程语言的知识。
Codecraft 有两种模式:舞台模式和设备模式。在舞台模式中,用户可以通过使用代码块来控制一个称为"精灵"的对象。此外,这种模式可以用来帮助学生学习形状、算术以及数学的其他领域。
在设备模式中,用户可以连接 Grove Zero 或 Arduino,通过简单地拖拽代码块到 IDE 中来构建他们的酷炫项目。
Codecraft
设备模式中的代码块
以下是 Codecraft 中使用的主要代码块类型。
堆叠块

堆叠块是执行主要命令的代码块。它们的形状是顶部有一个凹槽,底部有一个凸起——这样代码块就可以放置在它们的上方和下方。
布尔块

布尔块是条件块——它们要么为真,要么为假。例如,问计算机:"2+2=4 吗?",它会告诉你"是"或"否"。布尔块是六边形的。
报告块

报告块是数值块。报告块可以保存数字和字符串。这就像问朋友,例如,"2+2 等于多少?",他们会回答"4"。但这不仅仅是方程式,它还可以报告一个变量,例如,"你多大了?"。他们可能回答:"15"。它的形状是圆边的。
C 块

C 块是形状像"C"的代码块。也被称为"包装块",这些代码块循环执行 C 内的代码块或检查条件是否为真。有五种 C 块,它们可以在控制类别中找到。C 块可以在底部有凸起,或者是封闭的。
输出布尔块

输出布尔块是六边形的代码块,用于检查条件是"真"还是"假",并在满足条件时执行操作。这些代码块可以放置在布尔块和 C 块内部。
兼容的 Grove
请参考 CodeCraft Grove 兼容列表 来确认您的 Grove 是否受支持。
基础教程
步骤 1. 添加 Arduino 支持
Codecraft 可以支持 Grove Zero 和 Arduino Uno/Mega,所以在使用 Codecraft 与 Arduino 之前,您需要为其添加 Arduino 支持。
请进入 Codecraft,点击左侧边栏中的"添加设备",然后选择"Arduino Uno/Mega"。

步骤 2. 安装 Codecraft Assistant
Codecraft Assistant 可以帮助您将 Codecraft 中的代码上传到 Arduino,请参考 CH MAKER Ed-Documents 下载并安装它。
步骤 3. Arduino 主程序
通常,Arduino 的主程序包括两个子程序,我们称它们为 setup 和 loop。setup 中的代码在 Arduino 上电时运行一次,而 loop 中的代码会重复运行。
主程序块包含在左侧的开始选项卡中,您可以用鼠标将其拖拽到工作区域。

步骤 4. 闪烁 LED
我们通常从闪烁 LED 开始学习 Arduino,Arduino 板上有一个内置 LED,它连接到 Arduino 的 D13 引脚。
LED 块可以在 Grove 数字选项卡中找到,将其拖拽到 loop 程序中,它们会自动组合。
将 LED 引脚从 D2 更改为 D13,这样它就可以控制 D13 引脚上的 LED,然后在其下方拖拽另一个 LED 块,并将 ON 改为 OFF。主程序可能看起来像这样:

为了看到 LED 闪烁,我们应该在 LED 开和关之间添加一个间隔。延时块可以在控制选项卡中找到,它用于产生延时。在两个 LED 块之间拖拽两个延时块,并将间隔设置为 1000ms(1000ms = 1s)。

现在程序完成了。
步骤 5. 上传到 Arduino
我们可以将完成的程序上传到 Arduino 使其生效,所以请将您的 Arduino 连接到您的 PC。您可以在设备管理器中找到 Arduino 的串口号,记住它以备将来使用。
现在点击 Codecraft 右下角的上传,选择 Arduino 的串口号。确认后等待一会儿,您将看到 Arduino 中的 LED 闪烁。

Grove Arduino 入门套件
以下 10 个课程将帮助您更熟悉如何使用 Codecrft。这些课程中的 Grove 模块都可以在 Grove - Arduino 入门套件中找到。
课程 1. 使用 Grove - LCD RGB 背光显示屏

Grove - LCD RGB 背光显示屏支持文本显示,使用用户定义的字符。它使您能够使用简单而简洁的 Grove 接口设置背光颜色。它使用 I2C 作为与 Arduino 的通信方法。因此,数据交换和背光控制所需的引脚数量从约 10 个缩减到 2 个,为其他具有挑战性的任务留下了更多的 I/O 能力。

"LCD RGB setColor" 块可用于通过 R、G 和 B 值设置 LCD 的背光颜色。它可以在 Grove I2C 选项卡中找到。

"LCD RGB print" 块可用于在指定位置向 LCD 打印字符串,它可以在 Grove I2C 选项卡中找到。
目标
将 LCD 的背光颜色更改为您喜欢的颜色,并在其上打印 "hello, world!" 和系统运行时间。
硬件
步骤 1. 使用 Grove 线缆将 Grove - LCD 背光显示屏连接到 Seeeduino 的 I2C 端口。如果您使用的是 Arduino,请使用底板扩展板。
步骤 2. 通过 USB 线缆将 Seeedino/Arduino 连接到您的 PC。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖到工作区域。
步骤 2. 将 "LCD RGB setColor" 块和 "LCD RGB print" 块拖到设置子程序中,让它们自动组合。

更改 setColor 块中的 R、G 和 B 值,然后让 print 块在第一行第一列打印 "hello, world!"。
步骤 3. 将另一个 "LCD RGB print" 块拖到循环子程序中,将其行和列更改为 2 和 1。然后将 "System running time" 块拖到其中,该块可以在输入选项卡中找到。
"System running time" 块返回从 Seeeduino/Arduino 上电到现在的时间(以毫秒为单位),如果您想以秒为单位获取该时间,可以将其除以 1000。除法块可以在运算符选项卡中找到。

当代码上传完成后,您可以看到 LCD 的背光颜色变为您设置的颜色,并在其上显示 "hello, world!" 和系统运行时间。
课程 2. 使用 Grove - 继电器

继电器是放大 Arduino 控制能力的有用工具!通过 Grove 接口馈送控制信号,继电器打开或关闭连接到螺丝端子的外部电路。外部电路的电压可以高达 220V!所以拿起这个继电器,开始一些真正具有挑战性的项目吧!

继电器块可用于控制继电器打开或关闭,它可以在 Grove 数字选项卡中找到。
目标
使用 Grove - 按钮控制 Grove - 继电器,当按钮被按下时,打开继电器。否则,关闭继电器。
硬件

步骤 1. 使用两根 Grove 线缆将 Grove - 按钮连接到端口 D3,将 Grove - 继电器连接到底板扩展板的端口 D8。
步骤 2. 将底板扩展板插入您的 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 通过 USB 线缆将 Seeeduino/Arduino 连接到您的 PC。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖到工作区域。
步骤 2. 创建一个变量来存储按钮的状态。转到变量选项卡,点击 "Make a Variable" 按钮,并命名我们将创建的变量,如 buttonState。

点击确定,现在 buttonState 块出现在变量选项卡中。
步骤 3. 将 "set buttonState to 0" 块拖到循环子程序中,并将按钮块拖到其中。

步骤 4. 我们需要在按钮被按下时打开继电器,否则关闭它。所以我们需要控制选项卡中的 "if...then...else" 块和运算符选项卡中的等于块,将它们拖到循环子程序中,并让它们与 buttonState 变量组合。

步骤 5. 最后将继电器块拖到其中,上传到 Arduino,全部完成。

当代码上传完成后,如果您按下按钮,继电器将被打开。否则,继电器将被关闭。
课程 3. 使用 Grove - 声音传感器

声音传感器模块是一个简单的麦克风。基于 LM358 放大器和驻极体麦克风,它可用于检测环境中的声音级别。

声音块可用于感测环境中声音的大小,它可以在 Grove 模拟选项卡中找到。
目标
监测环境中的声音级别。如果太吵,闪烁 LED 作为警报。
硬件

步骤 1. 使用两根 Grove 线缆将 Grove - 声音传感器连接到 Base Shield 的 A0 端口,将 Grove - 红色 LED 连接到 D7 端口。
步骤 2. 将 Base Shield 插入您的 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 通过 USB 线缆将 Seeeduino/Arduino 连接到您的 PC。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖拽到工作区域。
步骤 2. 请参考"Grove - 继电器"部分创建一个变量来存储声音大小,然后使用控制选项卡中的"if...then"块来判断声音大小是否超过阈值。

步骤 3. 如果声音大小超过阈值,让 LED 闪烁。

当代码上传完成后,如果环境中的声音太大,LED 将会闪烁。
课程 4. 使用 Grove - 触摸传感器

Grove - 触摸传感器使您能够用接触检测表面来替代按钮上的压力。它可以检测手指靠近时电容的变化。因此,无论您的手指直接触摸触摸板还是只是靠近它,Grove - 触摸传感器都会输出高电平。

触摸块可用于读取触摸状态,可在 Grove 数字选项卡中找到。
目标
使用 Grove - 触摸传感器控制 Grove - 红色 LED。当传感器被触摸时,打开 LED,否则关闭 LED。
硬件
步骤 1. 使用两根 Grove 线缆将 Grove - 触摸传感器连接到 Base Shield 的 D3 端口,将 Grove - 红色 LED 连接到 D7 端口。
步骤 2. 将 Base Shield 插入您的 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 通过 USB 线缆将 Seeeduino/Arduino 连接到您的 PC。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖拽到工作区域。
步骤 2. 该程序更像"Grove - 继电器"部分中的程序,我们可以在不使用变量的情况下构建它。

当代码上传完成后,如果传感器被触摸,LED 将被打开。否则 LED 将被关闭。
课程 5. 使用 Grove - 旋转角度传感器

Grove 电位器产生 0 到 VCC(3.3 或 5 VDC)之间的模拟输出。角度范围为 300 度,值呈线性变化。电阻值为 10k 欧姆,非常适合 Arduino 使用。这也可能被称为"旋转角度传感器"。

旋转块可用于读取旋转状态,可在 Grove 模拟选项卡中找到。
目标
在串口中显示 Grove - 旋转角度传感器的旋转值。
硬件

步骤 1. 使用一根 Grove 线缆将 Grove - 旋转角度传感器连接到 Base Shield 的 A0 端口。
步骤 2. 将 Base Shield 插入您的 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 通过 USB 线缆将 Seeeduino/Arduino 连接到您的 PC。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖拽到工作区域。
步骤 2. 在使用串口之前,我们应该设置其波特率,将"串口波特率"块从串口选项卡拖拽到设置子程序中,并选择 9600 bps。

步骤 3. "串口换行打印"块可用于在串口中显示新行,我们可以将其与旋转块结合使用。

步骤 4. 程序上传后,点击 Codecraft 左侧的连接按钮,选择您的 Arduino 端口,然后连接。


旋转旋转角度传感器,您可以在监视器中看到数据变化。
课程 6. 使用 Grove - LED

Grove - LED 专为 Arduino/Seeeduino 初学者设计,用于监控来自数字端口的控制。它可以轻松安装到您的盒子或桌子表面,用作电源或信号的指示灯。


LED 块可用作数字输出或模拟输出,当用作模拟输出时,您可以控制其亮度。
目标
制作一个呼吸 LED。
硬件

步骤 1. 使用一根 Grove 线缆将 Grove - 红色 LED 连接到 Base Shield 的 D3 端口。
步骤 2. 将 Base Shield 插入您的 Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 通过 USB 线缆将 Seeeduino/Arduino 连接到您的 PC。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加 Arduino 支持,并将主程序拖拽到工作区域。
步骤 2. 使用 Grove 模拟选项卡中的 LED 块制作呼吸 LED 非常简单。
除此之外,我们还需要在控制选项卡中使用"count with...from...to...step"块来计算LED的亮度。拖拽它与循环子程序结合。

步骤 3. 确保让变量 i 从 0(最暗)到 255(最亮),然后添加"LED"块和"Delay ms"块,并将LED的亮度设置为变量 i。

步骤 4. 上面的程序让LED从最暗到最亮,现在我们可以添加程序让它从最亮到最暗。

当代码上传完成后,你将看到LED呼吸灯效果。
课程 8. 使用 Grove - 光传感器

光传感器,也称为光敏电阻(LDR)。通常,当环境光强度增加时,光传感器的电阻会减小。

光传感器块可用于通过模拟输入检测环境中的光强度,可在"Grove Analog"选项卡中找到。
目标
构建一个类似智能家居的程序,当光强度低于预设阈值时,打开LED。
硬件

步骤 1. 使用两根 Grove 线缆将 Grove - 红色LED连接到端口D7,将 Grove - 光传感器连接到Base Shield的端口A0。
步骤 2. 将Base Shield插入你的Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 通过USB线缆将Seeeduino/Arduino连接到你的PC。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加Arduino支持,并拖拽一个主程序到工作区域。
步骤 2. 我们在 Grove - 触摸传感器部分已经使用过"if"块,所以构建这个程序并不困难。

当代码上传完成后,遮挡光传感器的光线,LED将被点亮。
课程 9. 使用 Grove - 按钮

这个新版本的按钮 Grove 模块包含一个独立的按钮,配置了下拉电阻——可直接与我们的微控制器作为数字输入使用。按钮信号通过SIG线传输,此 Grove 模块不使用NC。

按钮块可用于通过数字输入检测瞬时按钮的状态,可在 Grove Digital 选项卡中找到。
目标
使用 Grove - 按钮控制 Grove - 红色LED。当按钮被按下时,打开LED,否则关闭LED。
硬件

步骤 1. 使用两根 Grove 线缆将 Grove - 按钮连接到端口D3,将 Grove - 红色LED连接到Base Shield的端口D7。
步骤 2. 将Base Shield插入你的Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 通过USB线缆将Seeeduino/Arduino连接到你的PC。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加Arduino支持,并拖拽一个主程序到工作区域。
步骤 2. 我们在 Grove - 继电器部分已经使用过按钮,现在让我们将继电器改为LED,并使用按钮来控制它。

当代码上传完成后,如果按钮被按下,LED将点亮。否则LED将关闭。
课程 10. 使用 Grove - 舵机

这是一个可以精确控制位置的执行器。

舵机块可用于通过指定旋转量和每次旋转之间的延迟来控制舵机,可在 Grove Analog 选项卡中找到。
目标
使用 Grove - 旋转角度传感器控制 Grove - 舵机。
硬件

步骤 1. 将 Grove - 舵机连接到Base Shield,并使用 Grove 线缆将 Grove - 旋转角度传感器连接到Base Shield的端口A0。
步骤 2. 将Base Shield插入你的Seeeduino/Arduino。
步骤 3. 通过USB线缆将Seeeduino/Arduino连接到你的PC。
软件
步骤 1. 打开 Codecraft,添加Arduino支持,并拖拽一个主程序到工作区域。
步骤 2. 我们可以使用旋转角度传感器来控制舵机,但由于"Rotation"块的值是0到1023,所以我们需要除以一个数字,让它在0到180之间。

当代码上传完成后,旋转旋转角度传感器,舵机的角度将会改变。
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。