Skip to main content

使用 Seeed Studio Github 的演示程序

经常需要使用 Seeeduino Github 上的演示程序,对于新手来说,要顺利运行演示程序可能会有一些困难。 因此我们想向您展示一个标准流程来快速运行演示程序。

开始使用​

  1. 您可以在 Seeed Studio 的 Github 网站上下载示例代码和库文件或头文件。

  2. 在 Github 上点击名为"Download Zip"的按钮。

  3. 解压下载的 ZIP 文件。

  4. 在解压后的文件名中删除两次"-master"。

  5. 将解压后的文件夹 xxx 复制到您的库文件夹中(默认情况下,它与 Sketchbook 位置相同,可以通过点击 File > Preference 找到)。

  6. 在 Windows 下,它通常被称为"My Documents\Arduino\libraries"。对于 Mac 用户,它通常被称为"Documents/Arduino/libraries"。在 Linux 上,它将是您 sketchbook 中的"libraries"文件夹。

  7. 通过下载的 ZIP 文件添加 ZIP 库(首先删除"-master")。

  1. 在子目录 example 中打开 .ino 文件
  2. 编译或上传演示程序到您的主控制器板。

提示: 如果 Arduino 提示找不到 foo.h 文件,请始终添加压缩库文件(在大多数情况下是头文件),格式为 zip。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...