适用于树莓派的 DS3231 高精度 RTC(实时时钟)

高精度树莓派 RTC 基于时钟芯片 DS3231。DS3231 是一款低成本、极高精度的 I2C 实时时钟(RTC)。它通过 I2C 接口为树莓派提供 RTC 功能。凭借来自 TCXO(温度补偿晶体振荡器)的时钟源,RTC 维护秒、分、时、星期、日期、月份和年份信息。月末日期会自动调整为少于 31 天的月份,包括闰年修正。时钟可在 24 小时或 12 小时格式下工作,并带有 AM/PM 指示器。时钟提供两个可编程的时间报警和可编程方波输出。INT/SQW 引脚要么由于报警条件产生中断,要么输出方波信号,选择由 INTCN 位控制。
如果您希望即使在树莓派断电时也保留时间信息,您需要在电池座中插入一个 3V CR1225 锂电池。如果您正在为 Arduino 项目寻找 RTC,请也查看我们的博客 Arduino RTC 教程:使用 DS1307 RTC 与 Arduino 轻松入门。
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 高精度树莓派 RTC (DS3231) | 初始版本 | 2018年9月 |
电池不包含在内。
特性
- 支持树莓派 2/ 3 B/B+/4/Zero
- 支持秒、分、时、星期、月份、年份
- 支持 24 小时或 12 小时格式,带 AM/PM 指示器
- 低功耗
- 两个时间报警
- 快速 (400kHz) I2C 接口
规格
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 工作电压 | 3.3V |
| 工作温度 | 0℃ 到 +70℃ |
| 精度 | 0°C 到 +40°C 范围内 ±2ppm |
| 接口 | I2C |
| I2C 地址 | 0x68 |
| 尺寸 | 长: 25mm 宽: 25mm 高: 8mm |
| 重量 | 4.2g |
| 包装尺寸 | 长: 85mm 宽: 75mm 高: 25mm |
| 毛重 | 15g |
典型应用
任何需要在树莓派上使用实时时钟的应用。
开始使用
支持的平台
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
所需材料
| 树莓派 | 高精度树莓派 RTC(DS3231) |
|---|---|
![]() | |
| 立即购买 | 立即购买 |
请轻柔地插入 USB 线缆,否则可能会损坏端口。请使用内部有 4 根线的 USB 线缆,2 根线的线缆无法传输数据。如果您不确定您的线缆,可以点击这里购买。
引脚定义

-
芯片本身支持报警功能,我们也保留了相关的硬件接口,但我们的软件库不包含此功能(S/INT 引脚),您需要进行相关的软件开发。
-
RX/TX 在此模块中未使用,但 6x2 排针占用了树莓派的 RX/TX 引脚,所以我们将 RX/TX 引出并提供了一个 2 针排针。
安装
我们提供的驱动程序仅适用于 Raspbian Jessie/Stretch。
如果您不知道如何使用树莓派,请在开始前查看这里。
- 步骤 1. 驱动程序安装
在您的终端中输入以下命令
git clone https://github.com/Seeed-Studio/pi-hats.git
下载完成后,在终端中输入以下命令
cd pi-hats
sudo ./install.sh -u rtc_ds3231
- 步骤 2. 关闭树莓派电源
sudo shutdown -h now
- 步骤 3. 将 HAT 插入树莓派

请确保将此 HAT 的引脚 1 插入树莓派 GPIO 的引脚 1,如上图所示。
- 步骤 4. 给树莓派上电
使用方法
现在您可以使用以下命令检查驱动程序是否安装成功。
./install.sh -l
如果您想卸载驱动程序,可以使用以下命令:
sudo ./install.sh -u
现在让我们看看 RTC 模块能做什么:
读取硬件时钟并打印结果
sudo hwclock -r
从硬件时钟设置系统时间
sudo hwclock -s
从当前系统时间设置硬件时钟
sudo hwclock -w
更多用法
hwclock --help
原理图在线查看器
资源
-
[PDF] 数据手册 DS3231
项目
这是本产品的介绍视频
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。