Skip to main content

荣誉贡献者

pir

本页面展示了我们 Seeeders 社区完成的一些项目!

在 Seeed,我们非常重视 Seeeders 社区,并热切期待与大家共同构建创新解决方案。我们真诚地感谢您的努力,并很高兴展示您的作品,与我们充满活力的社区分享。

在 Builder 中添加更多 Grove 模块
在 Flux.ai 上创建 XIAO 组件(使用 AI 进行 3D 设计)
Edgebox RPI 200 入门 Ignition EdgereTerminal DM 入门 Ignition Edge


在 XIAO nRF52840 上使用 Edge Impulse 进行语音识别使用 Seeeduino Nano 对 SGP41 原始数据进行调节


使用 Arduino 开发 SenseCAP Indicator 双芯片XIAO ESP32C3 通过 ESPHome 连接到 Home Assistant(支持所有端口)


SenseCAP Indicator x Matter 应用开发将 XIAO nRF52840 Sense 连接到 Home Assistant(CircuitPython)


Raspberry Pi 平台设备指南为 XIAO ESP32S3 Sense 设计的 MicroPython


合作项目
CircuitPython 适用于 ESP32S3MicroPython 适用于 ESP32C3


合作项目
使用 Grafana 构建自己的天气仪表盘使用 NVIDIA Jetson 进行安全帽检测


文档

新增页面
新增 XIAO 系列介绍页面

更多

Xiao Sense 加速度计示例及低功耗Grove - Wio-e5 Arduino 库
Loading Comments...