如何使用 ReComputer 构建家庭软路由和 NAS
1. 硬件准备
- ReComputer 主板: 本案例中使用 8GB RAM + 64GB eMMC。
- SSD: 为了构建 NAS,我们需要除了原有的 64GB eMMC 之外的大容量磁盘驱动器。推荐使用 SSD,因为它的寿命比 HDD 更长,并且无需考虑 RAID。我们可以选择 m.2 SATA SSD、m.2 NVMe SSD、2.5" SATA SSD 等。
- 一个 8cm 4针散热风扇: 在炎热的夏季,仅使用被动散热片是不够的。我们需要一个更大的风扇,因为它更安静,并且选择 8010 而不是 9015,以便适配更薄的外壳。
- 一个外壳: 不用担心,设计文档对所有人开放,您可以随意复制一个。
- Grove - OLED 显示屏 0.96": ReComputer 主板上有一个用于 Arduino 的微控制器。为什么不利用它做一些有趣的事情呢?
- 一些电缆, 如 SATA 数据线、SSD 电缆、风扇电缆、Grove 电缆等。有些可能需要重新布线,但这并不困难。



外壳
建议选择厚度小于 3mm 的亚克力板。更多细节请参考附加文件 ReComputer_DarkBox.dxf。
支撑柱:25mm x 4 和 27mm x 4。
电缆
制作电缆时请注意 HDD_PWR 引脚的定义,因为散热风扇可以通过 HDD_PWR 引脚的 12V 电源供电。

2. 组装
步骤 1:将 Grove - OLED 显示屏 0.96" 安装到外壳上。


步骤 2:将散热风扇安装到外壳上。

步骤 3:将 2.5" SSD 安装到外壳上。


步骤 4:布线。
根据 4针散热风扇的引脚图,它有一个测速检测引脚 TACH 和一个测速控制引脚 PWM,分别连接到 Arduino 微控制器的 12 引脚和 13 引脚(具体取决于程序中的定义)。


将 Grove - OLED 显示屏 0.96" 通过 I2C 连接,同时连接 PWR 和 GND。

将 SAMD21 的串口连接到 Intel CPU 的串口。

步骤 5:安装前后盖并拧紧螺丝。


散热
风扇提供的冷风流经 CPU 散热片和 SSD,从而有效地散热。

3. 安装和配置 Proxmox VE 虚拟环境
我们需要一个容量不少于 8GB 的 USB 设备用于安装。以下是最新发布的 Proxmox VE ISO。
使用 Etcher 将其写入 USB 设备。
插入键盘、鼠标、显示器和 USB 设备。启动 ReComputer 并连续按下 F7 键进入启动设备选择界面。选择 U 盘启动。
PVE 的安装非常简单,但请注意:
PVE 不能安装到 eMMC 上!
这是因为 PVE 团队认为 eMMC 的寿命不如 SSD 长,因此不允许将 PVE 安装到 eMMC 上。

(图片来自 PVE 官网。我的 PVE 是 6.0 版本。)
如果遇到问题,请查看 安装文档。
ReComputer 有两个网络端口。将其中一个设置为 PVE 的管理网络,另一个设置为软路由系统的 WAN 端口。
4. Arduino 程序
SAMD21(兼容 Seeeduino Cortex-M0+)位于 ReComputer 板上,用于根据 CPU 温度动态控制风扇转速。同时,部分 PVE 系统信息会显示在 OLED 屏幕上。
我的设计思路:
- PVE 是一个 Debian Linux 系统,因此我们可以灵活编程获取 CPU 温度。
- 可以通过 SAMD21 的 USB 端口刷写程序,该端口已连接到 Intel CPU 的 USB 端口。
- SAMD21 的另一个串口 Serial1 已连接到 Intel CPU 的串口,因此可以通过它进行通信。(我认为硬件串口比 USB 端口更可靠。)
- 编写一个简单的 Arduino 程序,通过 Serial1 读取 CPU 温度,控制风扇转速并刷新 OLED 显示屏。
很简单,对吧?这是 Arduino 程序。
4.1 编译
首先,我们需要在 Arduino IDE 中打开程序。选择 Seeeduino Cortex-M0+ 并在编译日志中找到 bin 文件。


4.2 刷写
使用命令 scp 将 Arduino IDE 生成的 ReComputer.ino.bin 文件复制到 PVE。
scp ReComputer.ino.bin [email protected]:~
运行 SSH。
下载刷写工具 bosaac
wget http://downloads.arduino.cc/tools/bossac-1.7.0-x86_64-linux-gnu.tar.gz
tar zxvf bossac-1.7.0-x86_64-linux-gnu.tar.gz
cp bossac-1.7.0/bossac /usr/bin/
chmod a+x /usr/bin/bossac
通过两次短接 Reset 和 Gnd 使 Arduino 进入 bootloader 模式。

使用刷写工具刷写 Arduino 程序。
bossac -i -d --port=/dev/ttyACM0 -U true -e -w -v ReComputer.ino.bin -R
屏幕上会显示以下内容:

CPU 温度和风扇转速会显示在屏幕上。如果温度低于 45℃,风扇将停止工作。
系统负载历史和当前内存使用情况也会显示出来。
顺便提一下,不要忘记在 PVE 中安装脚本。有关更多详细信息,请查看 Github 仓库中的 README 文件。
现在我们已经完成了硬件工作,构建了一个带有智能冷却系统和 2TB 磁盘驱动器的小型 PVE 服务器,足以支持多个虚拟机和 NAS 存储。
5. 安装软路由系统
ReComputer 主板配备了两个千兆以太网端口,这使得构建软路由系统变得非常容易。软路由系统比普通路由器功能更强大,为您提供更专业的家庭网络环境。
我选择了社区中常见且易于使用的 lede(OpenWrt) 系统。
以下是网络拓扑图:

第一步:下载并安装镜像
从 这里 下载镜像。
此镜像基于 lede 第三方修改的源码。
第二步:将镜像上传到 PVE
scp /PATH/TO/openwrt-x86-64-combined-squashfs.qcow2 [email protected]:~
该 .qcow2 文件是在我编译镜像时导出的。如果您下载的是 .img 文件,可以使用以下命令进行转换:
qemu-img convert -f raw -O qcow2 lede-xxxxxxx-combined-ext4.img vm-100-disk-1.qcow2
第三步:创建虚拟机并导入镜像
创建一个 WAN 网络端口并重启 PVE 以启用新增的 WAN。


创建虚拟机并按以下配置进行设置(完成向导后,手动添加第二张网卡并删除硬盘)。

导入 lede 磁盘镜像:
root@pve-home:~# qemu-img check openwrt-x86-64-combined-squashfs.qcow2
No errors were found on the image.
685/2824 = 24.26% allocated, 0.00% fragmented, 0.00% compressed clusters
Image end offset: 45219840
root@pve-home:~# qemu-img info openwrt-x86-64-combined-squashfs.qcow2
image: openwrt-x86-64-combined-squashfs.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 177M (185073664 bytes)
disk size: 43M
cluster_size: 65536
Format specific information:
compat: 1.1
lazy refcounts: false
refcount bits: 16
corrupt: false
root@pve-home:~# qm importdisk 100 openwrt-x86-64-combined-squashfs.qcow2 local-lvm
Rounding up size to full physical extent 180.00 MiB
Logical volume "vm-100-disk-0" created.
(100.00/100%)
注意,100 是创建的虚拟机的 ID,可以根据您的电脑进行修改。
然后我们可以在 local-lvm 中看到刚刚导入的磁盘。

同时,该磁盘会显示在虚拟机的硬件列表中。

双击添加磁盘。

磁盘列表应如下所示:

启动虚拟机,打开 Console 并检查内核日志。当打印 random: crng init done 时,按 Enter 键。看到 shell 表示启动成功。

lede 的内网 IP 是 192.168.1.1。我们需要将电脑连接到 ReComputer 的 LAN 网络端口,并将 IP 地址设置为静态 IP 192.168.1.x,以访问该 IP。

在浏览器中输入 192.168.1.1 以访问 OpenWrt 登录界面。默认用户名为 root,密码为 password。

如何使用 OpenWrt 超出了本文的范围。请自行学习并享受!
6. 安装 NAS 系统
NAS 已成为家庭网络中越来越重要的服务之一。它可以轻松地安装在 PVE 虚拟环境中。在本例中,选择开源 NAS 系统 openmediavault。
步骤 1:从 这里 下载并安装镜像。
步骤 2:将镜像上传到 PVE。

步骤 3:创建虚拟机并按以下配置进行设置:

步骤 4:启动刚刚创建的虚拟机并安装 openmediavault。点击 Continue 或 OK,直到安装完成。


安装完成后,上图所示的窗口将显示在屏幕上。现在需要移除虚拟机中的 ISO 镜像。

返回控制台并点击 Enter 键以重启虚拟机。

复制屏幕上显示的 IP 地址,并在浏览器中输入以访问 OpenWrt 登录界面。默认用户名为 admin,密码为 openmediavault。


openmediavault 系统的安装已经完成。接下来需要进行硬盘直通操作,以提高 OMV 系统的读写效率。
步骤 5:硬盘直通。
首先需要根据 PVE 文档启用 IOMMU。在通过 SSH 访问 PVE 后,运行以下命令:
root@pve-home:~# vim /etc/default/grub
在 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT 后添加 intel_iommu=on。
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on"
运行 update-grub。
root@pve-home:~# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.0.15-1-pve
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.0.15-1-pve
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
done
确保以下模块已加载。这可以通过将它们添加到 */etc/modules* 来实现:
vfio
vfio_iommu_type1
vfio_pci
vfio_virqfd
更改任何与模块相关的内容后,需要刷新 initramfs。在 Proxmox VE 中,可以通过执行以下命令完成:
root@pve-home:~# update-initramfs -u -k all
最后,重启以使更改生效,并检查是否已启用。
[ 1.810500] DMAR: Setting RMRR:
[ 1.810644] DMAR: Setting identity map for device 0000:00:02.0 [0x77800000 - 0x7fffffff]
[ 1.810794] DMAR: Setting identity map for device 0000:00:15.0 [0x75935000 - 0x75954fff]
[ 1.810805] DMAR: Prepare 0-16MiB unity mapping for LPC
[ 1.810891] DMAR: Setting identity map for device 0000:00:1f.0 [0x0 - 0xffffff]
[ 1.810959] DMAR: Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O
如果看到上述输出,则说明 IOMMU 已启用。
检查我们要直通的硬盘所在的 PCI 接口。连接到 SATA3 接口的 SATA 控制器位于 00:12.0 接口。
root@pve-home:~# lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Device [8086:31f0] (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Device [8086:3185] (rev 03)
00:0c.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Device [8086:31dc] (rev 03)
00:0e.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Device [8086:3198] (rev 03)
00:0f.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor Trusted Execution Engine Interface [8086:319a] (rev 03)
00:12.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Device [8086:31e3] (rev 03)
00:13.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:31d8] (rev f3)
00:14.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:31d6] (rev f3)
00:14.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:31d7] (rev f3)
00:15.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Device [8086:31a8] (rev 03)
00:17.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Device [8086:31b4] (rev 03)
00:17.1 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Device [8086:31b6] (rev 03)
00:17.2 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Device [8086:31b8] (rev 03)
00:18.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor Serial IO UART Host Controller [8086:31bc] (rev 03)
00:18.1 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor Serial IO UART Host Controller [8086:31be] (rev 03)
00:18.2 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor Serial IO UART Host Controller [8086:31c0] (rev 03)
00:18.3 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor Serial IO UART Host Controller [8086:31ee] (rev 03)
00:19.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor Serial IO SPI Host Controller [8086:31c2] (rev 03)
00:1c.0 SD Host controller [0805]: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor SDA Standard Compliant SD Host Controller [8086:31cc] (rev 03)
00:1e.0 SD Host controller [0805]: Intel Corporation Device [8086:31d0] (rev 03)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Device [8086:31e8] (rev 03)
00:1f.1 SMBus [0c05]: Intel Corporation Celeron/Pentium Silver Processor Gaussian Mixture Model [8086:31d4] (rev 03)
01:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM961/PM961 [144d:a804]
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation I211 Gigabit Network Connection [8086:1539] (rev 03)
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation I211 Gigabit Network Connection [8086:1539] (rev 03)
回到 PVE 的 Web UI。在 OMV 虚拟机中选择 Hardware -> Add PCI Device。


之后,重启虚拟机,我们会发现硬盘已经在 OMV 中被识别。

查看 openmediavault 文档以获取更多详细信息,尽情享受吧!