如何使用 Seeed Studio XIAO SAMD21 登录到您的树莓派
有时当我们使用树莓派时,这些情况可能会让我们非常困扰:周围没有额外的 HDMI 显示器,鼠标和键盘不容易连接,选择使用 USB 转串口适配器登录树莓派,但它太昂贵了。现在,有了 Seeed Studio XIAO SAMD21,所有问题都能轻松解决。
硬件
所需材料
硬件连接
-
步骤 1. 树莓派的 TX 连接到 Seeed Studio XIAO SAMD21 的 RX
-
步骤 2. 树莓派的 RX 连接到 Seeed Studio XIAO SAMD21 的 TX
-
步骤 3. 树莓派的 GND 连接到 Seeed Studio XIAO SAMD21 的 GND
-
步骤 4. 通过 Type-C 数据线将 Seeed Studio XIAO SAMD21 连接到 PC。
-
步骤 5. 树莓派连接到电源。

软件
在安装了树莓派官方系统的 TF 卡上找到 config.txt 文件,并在末尾添加一行:
enable_uart=1
配置 Seeed Studio XIAO SAMD21
-
步骤 1. 打开 Arduino IDE 并按照此链接添加 Seeed Studio XIAO SAMD21。
-
步骤 2. 将以下代码复制到 Arduino IDE 并将代码上传到 Seeed Studio XIAO SAMD21。
uint32_t baud;
uint32_t old_baud;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
SerialUSB.begin(115200);
baud = SerialUSB.baud();
old_baud = baud;
Serial1.begin(baud);
while (!Serial);
while (!SerialUSB);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
baud = SerialUSB.baud();
if (baud != old_baud) {
Serial1.begin(baud);
while (!Serial);
old_baud = baud;
// SerialUSB.println(baud);
}
if (SerialUSB.available() > 0)
{
char c = SerialUSB.read();
Serial1.write(c);
}
if (Serial1.available() > 0) {
char c = Serial1.read();
SerialUSB.write(c);
}
}
配置 Putty
-
步骤 1. 按照此链接下载并安装 Putty
-
步骤 2. 将串口波特率设置为 115200(这是默认的串口波特率。如果与树莓派的串口波特率一致,就可以正确通信。)

- 步骤 3. 然后您将在终端窗口中看到启动信息。

现在您可以通过 Seeed Studio XIAO SAMD21 访问树莓派了!