如何选择合适的线缆
一个糟糕的例子
在这里我们将介绍 Seeed 提供的各种线缆。当你制作演示时,很难避免跳线。说实话,我讨厌跳线,这真的很乱。但有时你不得不跳线,你不能为一个简单的应用制作 PCB。
我们不得不承认跳线是必要的,那么为什么不选择一些合适的线缆,让我们的演示更加整洁呢。 下图显示了一个糟糕的跳线例子。

你是否觉得很乱?
那么,让我们开始线缆之旅吧!
Grove 线缆
Grove 线缆是 Grove 系统中最常见的线缆。它们用于连接 Base Shield 到 Grove 传感器、执行器或设备。由于 Grove 扩展板支持同时连接多个设备,项目可能需要多根 Grove 线缆。
Grove 线缆有几种不同的长度可选,从 5cm(约 2")到 50cm(约 20")。根据你的原型制作或项目区域中可用的自由空间,或者你需要多紧密地打包你的 Grove 设备或嵌入式系统来选择长度。以下是各种长度 Grove 线缆产品页面的一些直接链接。Grove 线缆适用于点对点连接,例如连接 Grove 扩展板到 Grove 设备。还有其他类型的 Grove 线缆用于其他应用。
Grove 线缆具有四根颜色编码的导线和两个公型模块化连接器。通常,一端插入 Grove 扩展板,另一端插入 Grove 设备。模块化连接器是有键控的,意味着它们的形状是独特的,只能以唯一的方式插入扩展板或设备上的配对连接器中。当将 Grove 线缆连接器插入扩展板或设备时,请确保施加足够的压力将两者锁定到位。
Grove 线缆是直通连接的。也就是说,连接器 A 的引脚 1 连接到连接器 B 的引脚 1,引脚 2 连接到引脚 2,依此类推。导线也有颜色编码。引脚 1 是黄色,引脚 2 是白色,引脚 3 是红色,引脚 4 是黑色。通常,引脚 1 和 2 是信号,例如 A1/A2 或 D1/D2,而引脚 3 和 4 是电源和地。
Grove - 分支线缆
[链接]
Grove 分支线缆是 Grove 系统中使用的一种线缆。它由三个公型锁扣连接器和四根彩色编码线组成。Grove 分支线缆可用于支持将多个 Grove 设备菊花链连接到 Grove 扩展板。通常,一端连接到 Grove 扩展板,第二和第三个连接器连接到两个 Grove 设备。
与 Grove 线缆系列的其他成员一样,公型连接器具有防呆设计。这意味着它们具有独特的形状,只能以一种方式插入扩展板和设备上的匹配连接器。此外,在将连接器连接到扩展板或设备时,请务必用力按压,使 Grove 分支线缆上的公型连接器与 Grove 扩展板或 Grove 设备上的母型插座配合。由于 Grove 分支线缆具有锁扣(有时称为"扣具"或"带扣线缆"),当锁扣闭合时,您会听到轻微的声音,并应该看到锁扣闭合在其对应部分上。
这些锁扣(或扣具)改善了连接,在高振动或生产环境中特别方便,因为断开线缆时必须使用一定的力。当移动您的 Grove 设备或更换它时,您还必须施加少量压力来释放 Grove 分支线缆连接器上的锁扣,然后拉动将其从插座或接口中取出。
使用 Grove 分支线缆连接多个设备时要格外小心。请注意,Grove 扩展板上的模拟或数字引脚将由两个 Grove 设备共享。这种配置可能不适合两个模拟设备。使用 Grove 分支线缆连接一个模拟和一个数字 Grove 设备可能根本无法工作。

示例应用包括:
-
连接或菊花链连接两个或更多 I2C 设备。可以使用多个分支线缆来扩展 I2C 总线。
-
连接需要同时工作的两个设备。例如,可以使用单个 Grove 分支线缆将 LED 和 继电器 连接到 Grove 扩展板。然后可以同时打开或关闭 LED 和继电器,因为这两个设备将由单个数字引脚控制。
Grove - 舵机分支线缆
[链接]
Grove 舵机分支线缆是另一种类型的 Grove 线缆,主要用于将一个或两个舵机连接到您的项目中。它们由三个连接器组成:一个适合连接到 Grove 扩展板的防呆四针公型连接器,以及两个三针公型插针连接器。在这种配置中,电源和地线(来自四针公型连接器的引脚 3 和 4)被传输到两个三针公型连接器。四针连接器的引脚 1(黄色)连接到 Arduino 上能够进行 PWM 的引脚之一,并传输到其中一个三针公型插针连接器。四针连接器的引脚 2(白线)也连接到 Arduino 的第二个支持 PWM 的引脚,并传输到第二个三针公型插针连接器。
Grove 舵机分支线缆的四针防呆连接器通常连接到 Grove 扩展板的数字接口,如 D2-D9。连接舵机时,请记录数字 PWM 线缆的线色(黄色或白色),以了解哪个数字引脚对应舵机输入。
请注意,Arduino UNO 在引脚 3、5、6、9、10 和 11 上支持 PWM。在 Arduino Mega 上,它在引脚 2 - 13 和 44 - 46 上工作。使用 ATmega8 的较旧 Arduino 板仅在引脚 9、10 和 11 上支持 analogWrite()。
这里是我们一些 舵机 的链接。

Grove 转 4 针母头跳线
您可以将其用于:
-
将 Grove 设备连接到其他 MCU,例如您想要将 Grove - 光传感器 连接到 Raspberry Pi。
-
使用底板扩展板来控制一些非 Grove 设备

其他一些线缆
还有一些其他用途的线缆,点击这里查找更多信息。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。