Skip to main content

如何使用 Sketchbook

在另一个文档中,我们详细介绍了库的使用,我们知道库真的很容易使用!下载一个库,将其放到 Arduino 库目录中,打开示例就可以工作了。

然而,有时我们会遇到这样的问题:你制作了一个有趣的演示,这个演示需要包含一些库,你想要分享这个演示,所以你需要将代码发送给一些人,但经常会出现编译错误问题:缺少某个库。所以你需要将库发送给他。如果你的演示需要很多库,这些问题会更多。

实际上,Arduino 有一个 Sketchbook 可以很好地解决这个问题。Sketchbook 实际上是一个文件夹,你可以将它放在任何地方。这里我们将尝试使用 Sketchbook。

我写了一个 Sketchbook,你可以在这里下载, 忽略其内容;我们的目的是让你熟悉 Sketchbook。下载后,我们将其放到 F 盘。

打开 Arduino IDE,点击 File-> Preferences,点击弹出的屏幕:

将 Sketchbook location 指向下载代码的目录。点击 OK 完成操作。关闭并重新打开 Arduino IDE。

打开 File -> Sketchbook,你可以看到弹出很多项目,如 demo、shield_bot 等等。我们点击 demo,然后你可以打开它,现在你可以看到 demo 的代码。你可以发现这个 demo 包含很多你之前没有见过的库。然后我们点击编译按钮,成功且没有错误,奇怪吗?实际上,你可能已经注意到,在 NFC_Shieldbot_Demo 中有一个名为 libraries 的文件夹,是的,库就在这里。

因此,当你想要制作一个演示时,你可以尝试构建一个 Sketchbook,并将所需的库放到 Sketchbook 的 libraries 文件夹中。就像你几分钟前下载的 Sketchbook 一样:

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...