Skip to main content

如何安装 Arduino 库

note

本教程基于 Arduino 1.6.9。

在这里我们将向您展示如何安装 Arduino 库。您应该注意到我们几乎所有的库都存储在 Github 上。当产品需要库时,我们会提供 Arduino 库。对于一些简单的产品,不需要编写库,例如 Grove - Button。

下载库​

有两种方式下载 Arduino 库。

1.在产品页面下载​

通常,如果产品需要库,您会在下方找到一个下载库按钮栏,如下所示:

enter image description here

点击按钮开始下载。几秒钟后您将获得一个包。

2.从 github 下载​

如果您需要从 Github 页面下载,那么您可以点击 Clone or download >Download ZIP 按钮来获取库包。

enter image description here

添加库​

同样有两种方式将库添加到 Arduino IDE。

1.添加 ZIP 库​

由于您已经下载了 zip 库,打开您的 Arduino IDE,点击 Sketch > Include Library > Add .ZIP Library。

enter image description here

选择您刚刚下载的 zip 文件,如果库安装正确,您将在通知窗口中看到 Library added to your libraries。这意味着库已成功安装。

2.手动添加库文件夹​

有时您无法正确添加 ZIP 库,因为 Zip 库的根文件夹缺少 .cpp 或 .h 文件,Arduino 无法识别。然后您可以解压 zip 文件并将库文件夹复制到以下路径 ...\Arduino\libraries。**....** 是您设置 Arduino 的路径。在我的情况下是 D:\Workwork\Software\Arduino\libraries。

检查​

然后让我们检查库是否安装正确。

当您成功添加库时,示例中会有一个演示。在这种情况下,点击 File > Example > OLED_Display_96x96-master > OLED_Hello_World 打开一个示例,点击验证按钮,如果没有错误,恭喜,库已完美安装。

enter image description here

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...