J1010 从 SD 卡启动
入门指南
在开始之前,我们需要阅读以下两篇文章。确保 J1010 系统正确烧录,并且 SD 卡驱动程序已正确安装。
从 J101 将系统刷写到 SD 卡
首先,我们需要克隆包含所需工具的脚本。
git clone https://github.com/limengdu/bootFromUSB
其次,我们需要确保 SD 卡是 ext4 格式,这可以在"磁盘"工具中直观地看到,如果不是 ext4 格式,我们需要格式化它并将其更改为 ext4 格式。
点击蓝色区域,然后点击绿色区域选择"格式化分区"

点击绿色区域选择"仅用于 Linux 系统的内部磁盘 (Ext4)" 在黄色区域的"卷名称"中填写您想要的名称。

这样我们可以发现 SD 卡的格式已经更改为 ext4。

然后,进入脚本目录,执行以下命令
cd bootFromUSB
./copyRootToUSB.sh -p /dev/mmcblk1p1
等待一段时间,直到它自动完成,如果没有报告错误,烧录就完成了
启动配置
一旦驱动程序成功安装和配置,我们可以通过"lsblk"命令简单地查看它,或者在"/dev"中查看设备。
更改启动设备
我们应该更改"/boot/extlinux/extlinux.conf"中的配置。
-
从 SD 卡启动
在我们从载板上的 emmc 启动后,我们想要修改它从 SD 卡启动。我们需要确保之前的过程,包括系统烧录到 SD 卡,以及 SD 卡驱动程序都正确安装。将 root 后面的参数修改为我们要启动的设备地址。当我们完成更改后,重启系统。
重启前修改"/boot/extlinux/extlinux.conf" 重启后查看"/media/seeed/{xxx-xxx}/boot/extlinux/extlinux.conf"
note从 SD 卡启动系统后,我们的配置文件是"/media/seeed/{xxx-xxx}/boot/extlinux/extlinux.conf",从板载 emmc 启动系统后的配置文件在"/boot/extlinux/extlinux.conf"。它们是设备读取配置并在开机后选择从哪里启动系统的相同文件,当系统完成启动后相对路径会发生变化。
-
从板载 emmc 启动
在从 SD 卡启动后,我们想要改回从 emmc 启动,或者由于某种目的我们需要更换 SD 卡。然后我们需要首先将设备更改为从 emmc 启动。我们应该进行以下更改。
重启前修改"/media/seeed/{xxx-xxx}/boot/extlinux/extlinux.conf" 重启后查看"/boot/extlinux/extlinux.conf"

最后,我们发现它确实工作得很好。
-
从 emmc 启动

-
从 SD 卡启动

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。