J101 启用 SD 卡
该方法是将 NVIDIA JetPack 操作系统刷写到 J101 载板上的 SD 卡,该载板运行在 reComputer J1010 上。因此需要先将 JetPack 操作系统刷写到 reComputer J1010。
驱动配置
首先,我们需要给 reComputer 上电并进入桌面,如下所示:

步骤 1. 克隆仓库
右键打开终端,然后执行以下命令下载相关代码:
git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays.git
步骤 2. 编译 jetson-sdmmc-overlay
访问工作区位置:
cd seeed-linux-dtoverlays
对于 J101 载板,我们需要在文件 "overlays\jetsonnano\jetson-sdmmc-overlay.dts" 中更改 "compatible" 值。
sed -i '17s#JETSON_COMPATIBLE#\"nvidia,p3449-0000-b00+p3448-0002-b00\"\, \"nvidia\,jetson-nano\"\, \"nvidia\,tegra210\"#' overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dts
然后我们编译修改过的文件,以确保它们被正确修改。
make overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dtbo
步骤 3. 确保 SD 卡可以被识别
将 SD 卡插入到 J101 载板中。
sudo cp overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dtbo /boot/
cd /boot/
sudo /opt/nvidia/jetson-io/config-by-hardware.py -l
执行上述命令后,我们应该得到类似(可能不完全相同。取决于外设和已安装的驱动程序)以下的输出,我们知道SD卡已被识别:
Header 1 [default]: Jetson 40pin Header
Available hardware modules:
1. Adafruit SPH0645LM4H
2. Adafruit UDA1334A
3. FE-PI Audio V1 and Z V2
4. MCP251x CAN Controller
5. ReSpeaker 4 Mic Array
6. ReSpeaker 4 Mic Linear Array
7. reComputer sdmmc
Header 2: Jetson Nano CSI Connector
Available hardware modules:
1. Camera IMX219 Dual
2. Camera IMX477 Dual
3. Camera IMX477-A and IMX219-B
Header 3: Jetson M.2 Key E Slot
No hardware configurations found!
步骤 4. 为我们的设备命名并完成驱动程序安装
sudo /opt/nvidia/jetson-io/config-by-hardware.py -n "reComputer sdmmc"

!!!Note 首次完成安装后,您可能需要重启才能运行 jtop。
更多
更改SD卡I/O速度
我们在reComputer J101载板上提供SD卡功能,支持CLK频率48MHz。这里的CLK设计是为了获得认证(如CE/FCC)。如果您想自己提高CLK,可以使用下面的说明。
-
步骤1. 克隆此仓库并修改下面的代码。
git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays -
步骤2. 修改并编译max-clk-limit值
cd seeed-linux-dtoverlays
sed -i '10s#48000000#208000000#' overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dts
make overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dtbo
sudo cp overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dtbo /boot/
sudo /opt/nvidia/jetson-io/config-by-hardware.py -n "reComputer sdmmc" -
步骤3. 重启
reboot
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。