Jetson AI 开发者工具
部署 AI 想法可以变得更快速、更灵活,甚至对每个人来说都更具可扩展性。Seeed Jetson 平台致力于帮助教育工作者、开发者和企业在现实世界中部署机器学习。通过整合 Seeed 一流的硬件、来自我们软件合作伙伴的前沿技术以及来自社区的所有开发者,我们旨在在我们的开源平台中涌现各种 AI 场景,以加速行业数字化转型。我们正在寻找合作伙伴加入我们的生态系统,共同为不同行业提供解决方案。如需了解更多合作伙伴生态系统信息,请发送邮件至 [email protected]。
![]() | CVEDIA-RT CVEDIA-RT 是一个模块化、跨平台的 AI 推理引擎,为构建决策支持系统提供坚实的基础。它从底层开始设计,充分考虑了开发者和集成商的需求,提供高级和低级接口。 了解更多 > 在 NVIDIA® Jetson 设备上开始使用 CVEDIA-RT > |
![]() | Lumeo Lumeo 是一个无代码视频分析平台,使您能够快速设计、部署和监控自定义视频分析和其他视觉 AI 应用程序。 了解更多 > 在 NVIDIA® Jetson 设备上开始使用 Lumeo > |
![]() | alwaysAI alwaysAI 为开发者和企业提供了一个全面的平台,用于在 IoT 设备上构建、部署和管理计算机视觉应用程序。 了解更多 > 在 NVIDIA® Jetson 设备上开始使用 alwaysAI > |
![]() | YOLOv8 Ultralytics YOLOv8 是一个前沿的、最先进的(SOTA)模型,它建立在之前 YOLO 版本成功的基础上,引入了新功能和改进,进一步提升性能和灵活性。YOLOv8 设计为快速、准确且易于使用,使其成为广泛的目标检测和跟踪、实例分割、图像分类和姿态估计任务的绝佳选择。 了解更多 > 使用 TensorRT 和 DeepStream SDK 在 NVIDIA Jetson 上部署 YOLOv8 > |
![]() | YOLOv5 YOLO 是"You Only Look Once"的缩写。它是一种实时检测和识别图像中各种物体的算法。YOLOv5 🚀 是一系列在 COCO 数据集上训练的复合缩放目标检测模型,包括测试时增强(TTA)、模型集成、超参数进化以及导出到 ONNX、CoreML 和 TFLite 的简单功能。 了解更多 > 使用 YOLOv5 和 Roboflow 进行少样本目标检测 > |
![]() | roboflow Roboflow 让您可以在浏览器中超快速地标注图像。即使您不是机器学习专家,也能轻松训练和部署一个可工作的计算机视觉模型。 了解更多 > 使用 YOLOv5 和 Roboflow 进行少样本目标检测 > 使用 YOLOv5 和 Ultralytics HUB 进行道路标志检测 > 在 NVIDIA Jetson 上使用 YOLOv5 和 Roboflow 进行野火烟雾检测 > |
![]() | Allxon Allxon 是一个重要的边缘设备管理解决方案,通过连接 AI/IoT 生态系统:硬件(IHV)、软件(ISV)和服务提供商(SI/MSP),简化和优化业务运营管理。Allxon 为 NVIDIA Jetson 平台提供高效且安全的远程硬件管理服务。 了解更多 > 开始使用 Allxon > |
![]() | Deci Deci 构建了一个端到端平台,使 AI 开发者能够在任何硬件上构建、优化和部署超快速深度学习模型。您可以使用预优化模型或自包含模型来高效地从头训练模型,并可以自动优化硬件以获得推理性能。 了解更多 > 如何在 NVIDIA Jetson 上部署和提升推理性能 > 在 NVIDIA® Jetson 设备上开始使用 Deci > |
![]() | Edge Impulse Edge Impulse 是边缘设备机器学习的领先开发平台,对开发者免费,受到企业信赖。使用从低代码到高级集成的方式,在专家支持下加速机器学习解决方案开发。 了解更多 > 使用 Edge Impulse 进行安全帽检测 > |
![]() | Cochl.Sense Cochl.Sense 通过机器听觉技术让计算机理解声音。凭借先进的音频处理和神经网络技术,它提供抗噪声和环境无关的机器听觉。只需将您的音频数据(文件或流)输入到 Cochl.Sense 中,它就会检测并返回输入声音的类型。它可以在任何设备、任何平台(智能音箱、IP 摄像头等)上使用。 了解更多 > 在 NVIDIA® Jetson 设备上开始使用 Cochl.Sense > |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。