Jetson Xavier AGX H01 套件驱动安装

本教程将向您展示如何为 Jetson Xavier AGX H01 套件安装驱动程序。有多种方法可以完成此操作。
使用命令行安装 Jetson Xavier AGX H01
这是通过命令行进行安装的方法,步骤稳定可靠。
所需材料
- Ubuntu 主机 PC
- Jetson Xavier AGX H01
- Type C 数据传输线
驱动安装
在安装驱动程序之前,需要将开发板设置为强制恢复模式。
强制恢复模式
开发板上有一个恢复按钮,位于三个按钮的中间。按住恢复按钮然后上电,这将进入强制恢复模式。

使用 Type-C 数据传输线将 Jetson Xavier AGX H01 与 Ubuntu 主机 PC 连接。

所需驱动
我们为不同版本的 Jetpack 系统提供了不同版本的驱动程序,方便您安装。
| JetPack 版本 | 所需驱动 | Jetson Linux 归档 |
|---|---|---|
| 4.4 | 点击下载 | NVIDIA L4T 32.4.3 |
| 4.6.1 | 点击下载 | NVIDIA L4T 32.7.1 |
| 5.0.1 | 点击下载 | NVIDIA L4T 34.1.1 |
| 5.0.2 | 点击下载 | NVIDIA L4T 35.1 |
| 5.1 | 点击下载 | NVIDIA L4T 35.2.1 |
| 5.1.1 | 点击下载 | NVIDIA L4T 35.3.1 |
| 5.1.2 | 点击下载 | NVIDIA L4T 35.4.1 |
开始使用
这里的示例使用 NVIDIA L4T 32.7.1 在 Jetson AGX H01 上安装 Jetpack 4.6.1。
- 步骤 1. 在主机 PC 上从 NVIDIA 下载驱动程序。所需的 32.7.1 驱动程序如下所示:

- 步骤 2. 在主机 PC 上下载额外所需的安装文件 H01_Drivers。
将步骤 1 中下载的文件移动到与 H01_Drivers 相同的文件夹中。现在您将在同一文件夹中看到三个解压缩的文件。

- 步骤 3. 解压缩 AGX_H01_Drivers.zip 文件。

- 步骤 4. 在文件夹中打开终端并解压缩其余文件。执行以下命令:
tar xf Jetson_Linux_R32.7.1_aarch64.tbz2
cd Linux_for_tegra/rootfs
sudo tar xfp ../../Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R32.7.1_aarch64.tbz2
cd ..
sudo ./apply_binaries.sh

!!!Note 如果您在其他地方下载文件,请确保添加文件路径。例如这里的示例是"/Desktop/AGX/"。如果您直接在文件目录中打开终端,路径将自动添加。
命令行应该如下所示:

- 步骤 5. 返回上级目录,从下载的 H01_Driver 文件中复制并粘贴文件到解压的 Jetson_Linux_R32.6.1_aarch64.tbz2 文件中。

以下是相关命令:
cd ..
cp -a -f H01_Driver/Linux_for_Tegra/kernel Linux_for_Tegra/
cd Linux_for_Tegra/
sudo ./flash.sh jetson-xavier mmcblk0p1
刷写将开始运行,进度如下:

最终结果应该如下所示:

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。