SenseCAP - 传感器原型套件概述
在物联网和大数据日益普及的数字时代,需要通过传感器进行大规模数据采集以促进数字化转型。在这样的背景下,SenseCAP K1100 提供了所有必要的传感器和设备,包括 Wio Terminal、AI 视觉传感器和支持 LoRa® 的模块——这些设备共同使各类背景和水平的用户能够创建用于数据采集和解决现实世界问题的 DIY 传感器。

SenseCAP - 配备 LoRa® 和 AI 的传感器原型套件 使您能够使用 LoRaWAN® 快速实现世界的数字化,并解决现实世界中的挑战。通过这个即插即用的工具包,任何人都可以为其边缘设备添加 AI 功能,释放 AIoT 的潜力。
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器 和 S2100 数据记录仪,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您完成原型设计,还为您提供了通过 SenseCAP 系列的坚固工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持,使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括用于土壤湿度、空气温度和湿度、光强度、二氧化碳、电导率以及 8 合 1 气象站的传感器。尝试最新的 SenseCAP S210x,助力您的下一个成功的工业项目。
| SenseCAP 工业传感器 | |||
| S2100 数据记录仪 | S2101 空气温湿度 | S2102 光强度 | S2103 空气温湿度 & CO2 |
| S2104 土壤湿度 & 温度 | S2105 土壤湿度 & 温度 & 电导率 | S2110 LoRaWAN® 控制器 | S2120 8 合 1 气象站 |
目录
快速开始
Microsoft Azure IoT
SenseCAP
传感器 Wiki
传感器 & Helium/TTN Arduino 程序
Helium
The Things Network 部分
WiFi
云
TinyML
项目
介绍
快速开始使用 SenseCAP - K1100
| 在本教程中,我们建议您从快速入门指南部分开始。了解我们套件的卓越数据展示以及物联网功能的便捷性。在本章节中,您可以通过我们的开源项目在最短时间内体验数据采集和数据处理的乐趣。您还可以通过 WiFi 或 LoRa® 将采集到的数据传输到不同的平台。 跳转到章节 > | ![]() |
![]() | |
SenseCAP 云应用
| 为了让用户更轻松地将 SenseCAP 平台的数据连接到各种其他 PaaS 平台以进行更深入的数据处理,我们将为 SenseCAP 和 Node-RED 提供一系列教程。 跳转到章节 > | ![]() | |
| ————————————————————————————————————————————— | ||
| SenseCAP 控制台与 Node-RED 快速入门 | 通过 Node-RED 将 SenseCAP 连接到 Azure IoT Central | |
|---|---|---|
| 本教程是系列教程的第一部分,将指导您安装和使用 Node-RED,并调用 SenseCAP 后端 API 连接到 Node-RED。 | 本章节内容将继续使用前面介绍的 Node-RED,并通过 Node-RED 在 Microsoft Azure IoT Central 中管理 K1100 套件。 | |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | |
| ————————————————————————————————————————————— | ||
| 通过 Node-RED 将 SenseCAP 连接到 Power BI | 通过 Node-RED 将 SenseCAP 连接到 InfluxDB | |
| 在本教程中,我们将指导您如何使用 Node-RED 将 SenseCAP 的传感器数据导入 Power BI 以进行更深入的数据处理。 | 本章节内容将继续使用前面介绍的 Node-RED,并通过 Node-RED 在 InfluxDB 中管理 K1100 套件。 | |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | |
| ————————————————————————————————————————————— | ||
| 通过 Node-RED 将 SenseCAP 连接到 Twilio | 通过 Node-RED 将 SenseCAP 连接到 Datacake | |
| 本章节将使用 SenseCAP K1100 套件以及 SenseCAP 控制台和 Node-RED,在特定条件下完成触发 Twilio 消息推送的任务。 | 本章节内容将继续使用前面介绍的 Node-RED,并通过 Node-RED 在 Datacake 中管理 K1100 套件。 | |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | |
Microsoft Azure IoT
| Microsoft Azure IoT 是一组由 Microsoft 管理的云服务,用于连接、监控和控制数十亿个物联网资产。它包括设备和设备的安全性和操作系统,以及帮助企业构建、部署和管理物联网应用程序的数据和分析功能。 | ![]() | |
| ———————————————————————————————————————————————————— | ||
| 通过 Node-RED 将 SenseCAP 连接到 Azure IoT Central | 通过 WiFi 将 Wio Terminal 连接到 Microsoft Azure IoT Central | ![]() |
|---|---|---|
| 在本章节中,我们将描述如何使用 Node-RED 将 SenseCAP 中存储的数据转发到 Azure IoT Central。 | 在本章节中,我们将描述如何通过 Wio Terminal 自带的 WiFi 功能将数据发送到 Azure IoT Central。 | |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | |
| 在 Microsoft Azure IoT Central 中开发 | ||
| 在本章节中,我们将描述如何在 Azure IoT Central 中处理数据并进一步开发。 | ||
| 跳转到章节 > | ||
| ———————————————————————————————————————————————————— | ||
| 通过 WiFi 将 Wio Terminal 连接到 Microsoft Azure IoT Hub | 通过 Helium 集成到 Azure IoT Hub | ![]() |
| 在本章节中,我们将描述如何通过 Wio Terminal 自带的 WiFi 功能将数据发送到 Azure IoT Hub。 | 本章节描述了在 Helium 控制台中使用 Azure IoT Hub。 | |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | |
| Microsoft IoT Hub 初学者课程 | ||
| 该课程涵盖了从农场到餐桌的食品旅程。这包括农业、物流、制造、零售和消费者——所有这些都是物联网设备的热门行业领域。 | ||
| 跳转到章节 > | ||
| Microsoft Azure IoT 数据可视化与 Power BI | 配置 Web APP 可视化 | |
| 在本教程中,您将配置 IoT Central 应用程序,然后使用 Power BI 存储和管理数据,以可视化从遥测中得出的洞察。 | 本章节描述了如何使用免费的 Web APP 集成来可视化 Microsoft Azure 接收到的数据信息。 | |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | |
Arduino 编程传感器部分
| 如果您是一名对硬件/软件感兴趣的工程师,或者已经在行业中工作多年,可以通过我们的 Arduino 部分开始您的探索之旅。您无需担心云端的内容。简单易懂的教程将帮助您以最少的时间成本完成各种物联网项目。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Wio Terminal 光传感器 | Wio Terminal IMU 传感器 | 土壤湿度传感器 |
|---|---|---|
| 本部分介绍如何使用 Wio Terminal 光传感器获取数据,并通过 Grove - Wio-E5 连接到 LoRa® 网络,为连接到 Helium/TTN 做准备。 | 本部分介绍如何使用 Wio Terminal IMU 传感器获取数据,并通过 Grove - Wio-E5 连接到 LoRa® 网络,为连接到 Helium/TTN 做准备。 | 本部分介绍如何使用 Grove 土壤湿度传感器获取数据,并通过 Grove - Wio-E5 连接到 LoRa® 网络,为连接到 Helium/TTN 做准备。 |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | 跳转到章节 > |
![]() | ![]() | ![]() |
| Grove VOC 和 eCO2 气体传感器 (SGP30) | Grove 温湿度传感器 (SHT40) | Grove 视觉 AI 模块 |
| 本部分介绍如何使用 Grove VOC 和 eCO2 气体传感器获取数据,并通过 Grove - Wio-E5 连接到 LoRa® 网络,为连接到 Helium/TTN 做准备。 | 本部分介绍如何使用 Wio Terminal 光传感器获取数据,并通过 Grove - Wio-E5 连接到 LoRa® 网络,为连接到 Helium/TTN 做准备。 | 本部分介绍如何使用 Wio Terminal 光传感器获取数据,并通过 Grove - Wio-E5 连接到 LoRa® 网络,为连接到 Helium/TTN 做准备。 |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | 跳转到章节 > |
Helium 部分
| 为了将传感器值发送到云平台,网络的选择是必要的一部分。我们为您提供了目前 LoRa® 覆盖范围最广的两个平台供您选择。以下是 Helium 部分。 | ![]() | |
| Helium 简介 | 连接到 Helium | |
|---|---|---|
| 在本章节中,我们将介绍 Helium 控制台的操作,帮助您对 Helium 控制台有一个初步的了解。 | 本部分介绍如何配置 Helium,以便传感器数据能够成功上传并显示在 Helium 中。 | |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | |
| ———————————————————————————————————————————— | ||
| Helium 集成到 Azure IoT Hub | Helium 集成到 Google Sheets | |
| 本部分介绍如何配置 Microsoft Azure 并与 Helium 集成,将数据上传到 Microsoft Azure 平台。 | 本部分介绍在 Helium 集成中使用 Google Forms,并通过 Google Forms 存储传感器数据。 | |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | |
| ———————————————————————————————————————————— | ||
| Helium 集成到 AWS IoT Core | ||
| 本部分介绍如何在 Helium 中配置和使用 AWS 集成。 | ||
| 跳转到章节 > | ||
![]() | ||
The Things Network 部分
| 为了将传感器数据发送到云平台,网络的选择是必要的一部分。我们为您提供了目前 LoRa® 覆盖范围最广的两个平台供您选择。以下是 The Things Network 部分。(以下简称为 TTN) | ![]() | |
| TTN 简介 | 连接到 TTN | |
|---|---|---|
| 在本章节中,我们将介绍 TTN 控制台的操作,让您对 TTN 控制台有一个初步的了解。 | 本部分描述了如何配置 TTN,以便传感器数据能够成功上传并显示在 TTN 中。 | |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | |
![]() | ||
Wio Terminal WiFi 部分
| 如果您处于没有 LoRaWAN® 的环境中,您也可以选择使用 Wio Terminal 的 WiFi 功能完成点对点通信。 | ||
| 高级 WiFi 使用 | 将 Wio Terminal 连接到 Microsoft Azure IoT Central | 快速入门 Ubidots |
| 本部分介绍了一些 WiFi 的高级库使用,例如 HTTPClient、DNSServer 和 WebServer 库。通过实现这些库,您可以使用简单的 API 开发您的物联网项目。 | 在本部分中,我们将引导您完成将 Wio Terminal 连接到 Microsoft Azure IoT Central 的过程,并将 Wio Terminal 上的传感器/硬件(如三轴加速度计、光传感器、三个按钮)的遥测数据发送到 Microsoft Azure IoT Central。 | 在本章节中,我们将描述如何通过您的 WiFi 网络体验将数据上传到 Ubidots 并以图形方式显示的过程。 |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | 跳转到章节 > |
|---|---|---|
| 快速入门 Blynk | 将 Wio Terminal 连接到 Google Cloud IoT Core | |
| 在本章节中,我们将描述如何通过您的 WiFi 网络体验将数据上传到 Blynk 并以图形方式显示的过程。 | 在本部分中,我们将引导您完成将 Wio Terminal 连接到 Google Cloud IoT Core 的过程,并将 Wio Terminal 的遥测数据发送到 Google Cloud IoT Core。 | |
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | |
TinyML 部分
| 当然,如果您对 TinyML 感兴趣并希望实现一些机器学习项目和内容,您可以参考 TinyML 部分。 | ![]() | ||
| 通过 Helium 开发 Edge Impulse 应用到云端 | 训练并部署您自己的 AI 模型到 Grove - Vision AI | ||
| 结合 Wio Terminal 的内置传感器与 Edge Impulse,一个强大且易于使用的机器学习平台,训练简单的传感器识别项目。 | 在本教程中,我们将教您如何为您的特定应用训练自己的 AI 模型,然后轻松部署到 SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AI 传感器和 Grove - Vision AI 模块。 | ||
| 跳转到章节 > | 跳转到章节 > | ||
项目部分
| 除了上述每个平台的基础教程外,我们还准备了多种丰富的示例,展示如何使用此套件,您可以在这里看到该套件的无限价值! | ![]() |
| 土壤湿度监测报警系统 在本部分中,我们将向您展示如何利用 Wio Terminal 连接 Grove - Wio-E5 和 Grove - 土壤湿度传感器,并将它们与 Helium 和 Azure IoT Central 连接,构建一个实时的后院盆栽监测和浇水提醒系统。 跳转到章节 > |
| 2022 可持续星球 IoT Into the Wild 大赛 我们很高兴与您分享参赛者使用此优秀套件制作的项目。您还可以参考他们的项目,探索更多可能性! 跳转到章节 > |
我们希望您在物联网学习之旅中收获满满!
课程代码库
本课程的所有库和代码可以在以下地址找到。在课程开始之前,您可以将仓库克隆到自己的电脑上以供参考和学习。
Helium LoRaWAN®
更多详情,请阅读 Helium LoRaWAN®: 公共基础设施与私有网络服务器。
The Things Network LoRaWAN®
更多详情,请访问 TTN 官方网站。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
声明
- LoRa® 标志是 Semtech Corporation 或其子公司的商标。
- LoRaWAN® 是根据 LoRa Alliance® 授权使用的标志。