Wio Terminal IMU 传感器
在本节中,我们将详细介绍传感器的工作原理、如何使用 Wio Terminal 获取传感器数据以及如何通过 Wio Terminal 和 Grove - Wio-E5 发送数据。
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器 和 S2100 数据记录仪,您可以轻松将 Grove 转变为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型开发,还为您提供了通过 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持,使得 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光强、CO2、电导率以及 8 合 1 气象站的传感器。尝试最新的 SenseCAP S210x,为您的下一个工业项目取得成功。
| SenseCAP 工业传感器 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S2100 数据记录仪 | S2101 空气温湿度 | S2102 光强 | S2103 空气温湿度 & CO2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S2104 土壤湿度 & 温度 | S2105 土壤湿度 & 温度 & 电导率 | S2110 LoRaWAN® 控制器 | S2120 8 合 1 气象站 |
传感器的工作原理
在本节中,我们需要学习如何使用内置于 Wio Terminal 的 IMU 传感器。
LIS3DHTR 加速度传感器是一种压电传感器,它将被测物体的加速度转换为感应单元电压的变化,然后通过转换电路将感应单元变化的值转换为电压值,接着对信号进行相应的放大和滤波处理,将模拟量处理为适合且稳定的输出信号,此时输出信号为电压值,最后通过 ADC 转换器将其转换为数字信号。

有关使用 IMU 传感器的更多信息,请参考这里。
所需材料
![]() | ![]() |
| Wio Terminal | Grove - Wio-E5 |
初步准备
连接
在本例中,我们需要借助 Grove LoRa® E5 连接到附近的 LoRa® 网关。我们需要将 Wio Terminal 右侧的 Grove 端口配置为软串口以接收 AT 命令。

为什么不使用左侧的 Grove 端口?
左侧的 Grove 接口支持 IIC,而我们大多数传感器使用 IIC 接口,因此保留它是更好的解决方案。
软件准备
步骤 1. 安装 Arduino 软件。
步骤 2. 启动 Arduino 应用程序。

步骤 3. 将 Wio Terminal 添加到 Arduino IDE。
打开 Arduino IDE,点击 File > Preferences,并将以下 URL 复制到 Additional Boards Manager URLs:
https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

点击 Tools > Board > Board Manager,然后在 Boards Manager 中搜索 Wio Terminal。

步骤 4. 选择你的开发板和端口
你需要在 Tools > Board 菜单中选择与你的 Arduino 对应的条目,选择 Wio Terminal。

从 Tools -> Port 菜单中选择 Wio Terminal 开发板的串口设备。这通常是 COM3 或更高(COM1 和 COM2 通常保留给硬件串口)。要确认,可以断开 Wio Terminal 开发板并重新打开菜单;消失的条目应该是 Arduino 开发板。重新连接开发板并选择该串口。
对于 Mac 用户,串口可能类似于 /dev/cu.usbmodem141401。
如果无法上传代码,通常是因为 Arduino IDE 无法将 Wio Terminal 切换到引导加载模式(可能是因为 MCU 停止运行或程序正在处理 USB)。解决方法是手动将 Wio Terminal 切换到引导加载模式。

步骤 5. 下载 Grove - Wio-E5 库
访问 Disk91_LoRaE5 仓库,并将整个仓库下载到本地。
步骤 6. 将库添加到 Arduino IDE
现在,可以将 3 轴数字加速度计库安装到 Arduino IDE 中。打开 Arduino IDE,点击 sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library,然后选择刚刚下载的 Disk91_LoRaE5 文件。

获取 Wio Terminal 内置 IMU 传感器的值
步骤 1. 下载 IMU 代码库
访问 Seeed_Arduino_LIS3DHTR 仓库,并将整个仓库下载到本地。
步骤 2. 将库添加到 Arduino IDE
现在,可以将 3 轴数字加速度计库安装到 Arduino IDE 中。打开 Arduino IDE,点击 sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library,然后选择刚刚下载的 Seeed_Arduino_LIS3DHTR 文件。

步骤 3. 获取 IMU 传感器的 3 轴数据
此仓库展示了如何将 Wio Terminal 的内置 IMU 传感器作为一个组件使用。通过库中的 getAccelerationX()、getAccelerationY() 和 getAccelerationZ() 函数,可以直接获取 IMU 传感器的 X 轴、Y 轴和 Z 轴偏移值。这三个值可能是正数或负数的浮点数。
#include"LIS3DHTR.h"
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
void setup() {
Serial.begin(115200);
lis.begin(Wire1);
if (!lis) {
Serial.println("ERROR");
while(1);
}
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); // 数据输出速率
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); // 量程设置为 2g
}
void loop() {
float x_values, y_values, z_values;
x_values = lis.getAccelerationX();
y_values = lis.getAccelerationY();
z_values = lis.getAccelerationZ();
Serial.print("X: "); Serial.print(x_values);
Serial.print(" Y: "); Serial.print(y_values);
Serial.print(" Z: "); Serial.print(z_values);
Serial.println();
delay(50);
}
打开 Arduino IDE 的串口监视器,选择波特率为 115200,并观察结果。

通过 Grove - Wio-E5 发送数据
我们将结合之前的 Grove - Wio-E5 代码连接到 LoRa® 网络。通过 AT 命令,可以将 IMU 传感器的值发送到 LoRa® 网络。
从上一节获取 IMU 传感器值的代码中可以知道,IMU 传感器的值是三个独立的浮点数,可能为正或负,精确到小数点后两位。
由于发送数据的限制,我们首先需要解决发送端将浮点数转换为整数的问题,以确保发送的数据是整数,因此我们将三个轴的数据都乘以 100。
这样,我们确定了通过 AT 命令发送的数据内容、大小和格式。我们可以设置一个足够大的数组,将需要发送的字符串存储到数组中,最后使用 send_sync() 函数将数组发送出去。
上述思路的伪代码大致如下:
......
float x_values, y_values, z_values;
x_values = lis.getAccelerationX();
y_values = lis.getAccelerationY();
z_values = lis.getAccelerationZ();
int x = x_values*100;
int y = y_values*100;
int z = z_values*100;
static uint8_t data[6] = { 0x00 }; // 使用 data[] 存储传感器的值
data_decord(x, y, z, data);
if ( lorae5.send_sync( // 发送传感器值
8, // LoRaWan 端口
data, // 数据数组
sizeof(data), // 数据大小
false, // 不需要确认
7, // 扩频因子
14 // 发射功率(dBm)
)
)
......
接下来需要做的是使用 begin() 函数初始化 Grove - Wio-E5,并在 setup() 函数中配置 Grove - Wio-E5 的三元组信息。当我们使用 send_sync() 函数发送数据消息时,将尝试加入 LoRaWAN® 网络,一旦成功,数据将被发送,并返回信号强度和地址等信息。
完整代码示例可以在 这里 找到。
我们不建议您现在上传代码查看结果,因为此时您尚未配置 Helium/TTN,将会得到 "Join failed" 的结果。建议您在完成 连接到 Helium 或 连接到 TTN 章节后再上传此代码,以完成完整的数据发送过程。
在您体验并理解了 IMU 传感器的工作原理和数据格式后,请继续下一步教程,加入 LoRaWAN®。
| Helium 部分 | |
| Helium 介绍 在本章中,我们将介绍 Helium 控制台的操作,以便对 Helium 控制台有一个初步的了解。 跳转到章节 > |
| 连接到 Helium 本节描述如何配置 Helium,以便传感器数据能够成功上传并显示在 Helium 中。 跳转到章节 > |
| TTN 部分 | |
| TTN 介绍 在本章中,我们将介绍 TTN 控制台的操作,以便对 TTN 控制台有一个初步的了解。 跳转到章节 > |
| 连接到 TTN 本节描述如何配置 TTN,以便传感器数据能够成功上传并显示在 TTN 中。 跳转到章节 > |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
声明
- LoRa® 标志是 Semtech Corporation 或其子公司的商标。
- LoRaWAN® 是根据 LoRa Alliance® 授权使用的标志。