Grove 土壤湿度传感器
在本节中,我们将详细介绍传感器的工作原理、如何使用 Wio Terminal 获取传感器数据以及如何通过 Wio Terminal 和 Grove - Wio-E5 发送数据。
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器和 S2100 数据记录器,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型设计,还为您提供使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
SenseCAP S210x 系列传感器采用 IP66 外壳、蓝牙配置、兼容全球 LoRaWAN® 网络、内置 19 Ah 电池,并提供强大的 APP 支持,是工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温度和湿度、光强度、二氧化碳、电导率(EC)以及 8 合 1 气象站传感器。尝试最新的 SenseCAP S210x,助力您的下一个成功的工业项目。
| SenseCAP 工业传感器 | |||
| S2100 数据记录器 | S2101 空气温度和湿度 | S2102 光强度 | S2103 空气温度、湿度和二氧化碳 |
| S2104 土壤湿度和温度 | S2105 土壤湿度、温度和电导率 | S2110 LoRaWAN® 控制器 | S2120 8 合 1 气象站 |
传感器的工作原理
在本节中,我们将首先简要介绍土壤湿度传感器,以帮助您更清楚地了解传感器的工作原理。
Grove - 土壤湿度传感器可以测量植物的土壤湿度。土壤湿度传感器由两个探针组成,这些探针允许电流通过土壤,然后获取电阻值以测量土壤湿度含量。它可以用来判断花园中的植物是否需要浇水。您还可以在花园中使用土壤湿度传感器来自动为植物浇水。使用起来非常简单,只需将传感器插入土壤中,并使用 ADC 读取输出即可。

有关土壤湿度传感器使用的更多信息,请参考这里。
所需材料
![]() | ![]() | ![]() |
| Wio Terminal | Grove - Wio-E5 | Grove 土壤湿度传感器 |
初步准备
软件准备
步骤 1. 您需要安装 Arduino 软件。
步骤 2. 启动 Arduino 应用程序。

步骤 3. 将 Wio Terminal 添加到 Arduino IDE。
打开您的 Arduino IDE,点击 File > Preferences,并将以下 URL 复制到 Additional Boards Manager URLs:
https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

点击 Tools > Board > Board Manager,然后在 Boards Manager 中搜索 Wio Terminal。

步骤 4. 选择您的板卡和端口
您需要在 Tools > Board 菜单中选择与您的 Arduino 对应的条目。选择 Wio Terminal。

从 Tools -> Port 菜单中选择 Wio Terminal 板的串口设备。这可能是 COM3 或更高(COM1 和 COM2 通常保留给硬件串口)。要确认,可以断开 Wio Terminal 板并重新打开菜单;消失的条目应该是 Arduino 板。重新连接板卡并选择该串口。
对于 Mac 用户,串口可能类似于 /dev/cu.usbmodem141401。
如果您无法上传代码,通常是因为 Arduino IDE 无法将 Wio Terminal 切换到引导加载模式(可能是因为 MCU 停止运行或您的程序正在处理 USB)。解决方法是手动将 Wio Terminal 切换到引导加载模式。

步骤 5. 下载 Grove - Wio-E5 库
访问 Disk91_LoRaE5 仓库,并将整个仓库下载到本地驱动器。
步骤 6. 将库添加到 Arduino IDE
现在,可以将 3 轴数字加速度计库安装到 Arduino IDE。打开 Arduino IDE,点击 sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library,然后选择刚刚下载的 Disk91_LoRaE5 文件。

获取土壤湿度传感器的值
步骤 1. 连接传感器
如果您想使用土壤湿度传感器,请务必将土壤传感器连接到 Wio Terminal 右侧的 Grove 接口,并将 Grove - Wio-E5 连接到 左侧的 Grove 接口。这与其他传感器的连接方式不同。

土壤湿度传感器的接线方式与其他传感器不同的原因是,它占用了一个模拟输入接口,而左侧的 IIC 接口没有模拟输入功能,因此无法获取土壤湿度传感器返回的电压值。
步骤 2. 从土壤湿度传感器获取湿度值。
此仓库展示了如何使用土壤湿度传感器。土壤湿度传感器使用模拟接口,您可以通过读取其引脚来简单地读取土壤的湿度值。
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// 从传感器读取值:
sensorValue = analogRead(sensorPin);
Serial.print("Moisture = " );
Serial.println(sensorValue);
delay(1000);
}
打开 Arduino IDE 的串口监视器,选择波特率为 9600,并观察结果。

通过 Grove - Wio-E5 发送数据
我们将之前的 Grove - Wio-E5 代码与 LoRa® 网络连接结合起来。通过 AT 命令,可以将土壤湿度传感器的值发送到 LoRa® 网络。
从上一节获取土壤湿度传感器值的代码中可以知道,获取的土壤湿度值是小于八位的整数数据。
因此,我们需要确定通过 AT 命令发送的数据的内容、大小和格式。我们可以设置一个足够大的数组,将需要发送的字符串存储到数组中,最后使用 send_sync() 函数将数组发送出去。
上述思路的伪代码大致如下:
......
sensorValue = analogRead(sensorPin);
static uint8_t data[2] = { 0x00 }; // 使用 data[] 存储传感器的值
data_decord(sensorValue, data);
if ( lorae5.send_sync( // 发送传感器值
8, // LoRaWan 端口
data, // 数据数组
sizeof(data), // 数据大小
false, // 不需要确认
7, // 扩频因子
14 // 发射功率(dBm)
)
)
.......
接下来需要做的是使用 begin() 函数初始化 Grove - Wio-E5,并使用 setup() 函数配置 Grove - Wio-E5 的三元组信息。当我们使用 send_sync() 函数发送数据消息时,将尝试加入 LoRaWAN® 网络,一旦成功,数据将被发送,并返回信号强度、地址等信息。
完整的代码示例可以在 这里 找到。
我们不建议您现在上传代码查看结果,因为此时您尚未配置 Helium/TTN,会得到 "Join failed" 的结果。建议您在完成 连接到 Helium 或 连接到 TTN 章节后再上传此代码,以完成完整的数据发送过程。
在您体验并理解了土壤湿度传感器的工作原理和数据格式后,请继续下一步教程,加入 LoRaWAN®。
| Helium 部分 | |
| Helium 介绍 在本章中,我们将介绍 Helium 控制台的操作,以便对 Helium 控制台有一个初步的了解。 跳转到章节 > |
| 连接到 Helium 本节描述如何配置 Helium,以便传感器数据能够成功上传并显示在 Helium 中。 跳转到章节 > |
| TTN 部分 | |
| TTN 介绍 在本章中,我们将介绍 TTN 控制台的操作,以便对 TTN 控制台有一个初步的了解。 跳转到章节 > |
| 连接到 TTN 本节描述如何配置 TTN,以便传感器数据能够成功上传并显示在 TTN 中。 跳转到章节 > |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,以确保您使用我们的产品时能够获得尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
声明
- LoRa® 标志是 Semtech Corporation 或其子公司的商标。
- LoRaWAN® 是根据 LoRa Alliance® 授权使用的标志。