Grove 温湿度传感器 (SHT40)
在本节中,我们将详细介绍传感器的工作原理、如何使用 Wio Terminal 获取传感器数据以及如何通过 Wio Terminal 和 Grove - Wio-E5 发送数据。
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器 和 S2100 数据记录仪,您可以轻松将 Grove 升级为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您完成原型设计,还为您提供使用 SenseCAP 系列坚固耐用的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及强大的 APP 支持,使 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光强、CO2、电导率以及 8 合 1 气象站的传感器。尝试最新的 SenseCAP S210x,助力您的下一个成功的工业项目。
| SenseCAP 工业传感器 | |||
| S2100 数据记录仪 | S2101 空气温湿度 | S2102 光强 | S2103 空气温湿度 & CO2 |
| S2104 土壤湿度 & 温度 | S2105 土壤湿度 & 温度 & 电导率 | S2110 LoRaWAN® 控制器 | S2120 8 合 1 气象站 |
传感器的工作原理
SHT40 温度的测量采用热电偶方法。热电偶由两种不同材料的金属线组成。一端将两根金属线焊接在一起,形成工作端,放置在需要测量的温度处。另一端称为自由端,与主控连接形成闭合回路。当工作端和自由端的温度不同,回路中会出现热电势,通过电路转换将该电压变化传送到单片机,并转化为机器可以识别的信号。
SHT40 湿度的测量使用一种聚胺或醋酸聚合物薄膜(高分级化合物),该薄膜沉积在两个导电电极上。当薄膜吸收或失去水分时,会改变两个电极之间的介电常数,从而导致电容容量的变化。电容的变化可以通过外部测量电路捕获并转换,最终以易于识别的信号显示在输出端。

有关 Grove 温湿度传感器的更多使用信息,请参考 这里。
所需材料
![]() | ![]() | ![]() |
| Wio Terminal | Grove - Wio-E5 | Grove 温湿度传感器 (SHT40) |
初步准备
连接
在本例程中,我们需要借助 Grove - Wio-E5 连接到附近的 LoRa® 网关。我们需要将 Wio Terminal 右侧的 Grove 端口配置为软串口以接收 AT 指令。根据下图,将 Grove 温湿度传感器连接到左侧端口。

软件准备
步骤 1. 安装 Arduino 软件。
步骤 2. 启动 Arduino 应用程序。

步骤 3. 将 Wio Terminal 添加到 Arduino IDE。
打开 Arduino IDE,点击 File > Preferences,并将以下 URL 复制到 Additional Boards Manager URLs:
https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

点击 Tools > Board > Board Manager,在 Boards Manager 中搜索 Wio Terminal。

步骤 4. 选择你的开发板和端口
你需要在 Tools > Board 菜单中选择与你的 Arduino 对应的条目,选择 Wio Terminal。

从 Tools -> Port 菜单中选择 Wio Terminal 开发板的串口设备。这通常是 COM3 或更高(COM1 和 COM2 通常保留给硬件串口)。要确认,可以断开 Wio Terminal 开发板并重新打开菜单;消失的条目应该是 Arduino 开发板。重新连接开发板并选择该串口。
对于 Mac 用户,串口可能类似于 /dev/cu.usbmodem141401。
如果无法上传代码,通常是因为 Arduino IDE 无法将 Wio Terminal 切换到引导加载模式(可能是因为 MCU 停止运行或你的程序正在处理 USB)。解决方法是手动将 Wio Terminal 切换到引导加载模式。

步骤 5. 下载 Grove - Wio-E5 库
访问 Disk91_LoRaE5 仓库,并将整个仓库下载到本地。
步骤 6. 将库添加到 Arduino IDE
现在,可以将 3 轴数字加速度计库安装到 Arduino IDE。打开 Arduino IDE,点击 sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library,选择刚刚下载的 Disk91_LoRaE5 文件。

获取 Grove 温湿度传感器 (SHT40) 的值
步骤 1. 下载 Grove 温湿度传感器代码库
访问 arduino-i2c-sht4x 仓库,并将整个仓库下载到本地。
访问 Sensirion Arduino Core Library 仓库,并将整个仓库下载到本地。
步骤 2. 将库添加到 Arduino IDE
现在可以将 Grove 温湿度传感器库安装到 Arduino IDE 中。打开 Arduino IDE,点击 sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library,然后选择刚刚下载的 arduino-i2c-sht4x 文件。

步骤 3. 从 SHT40 获取温度和湿度数据
此仓库展示了如何获取温度和湿度数据。在代码中,我们使用 measureHighPrecision() 函数来获取温度和湿度信息,返回值为正数且为浮点型。
#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2CSht4x.h>
#include <Wire.h>
SensirionI2CSht4x sht4x;
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
delay(100);
}
Wire.begin();
uint16_t error;
char errorMessage[256];
sht4x.begin(Wire);
uint32_t serialNumber;
error = sht4x.serialNumber(serialNumber);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute serialNumber(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("Serial Number: ");
Serial.println(serialNumber);
}
}
void loop() {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
delay(1000);
float temperature;
float humidity;
error = sht4x.measureHighPrecision(temperature, humidity);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute measureHighPrecision(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humidity);
}
}
打开 Arduino IDE 的串口监视器,选择波特率为 115200,并观察结果。

通过 Grove - Wio-E5 发送数据
我们将前面 Grove - Wio-E5 的代码与 LoRa® 网络连接结合起来。通过 AT 指令,可以将 Grove 温湿度传感器的值发送到 LoRa® 网络。
在上一节的代码中,我们知道温度和湿度的值通常是由两个整数和两个小数组成的,且均为正数的浮点型。
由于发送数据的限制,我们需要解决在发送端将浮点数转换为整数的问题,以确保发送的数据为整数,因此我们将所有的温度和湿度值乘以 100。
通过这种方式,我们确定了通过 AT 指令发送的数据的内容、大小和格式。我们可以设置一个足够大的数组,将需要发送的字符串存储到数组中,最后使用 send_sync() 函数将数组发送出去。
上述思路的伪代码大致如下:
......
error = sht4x.measureHighPrecision(temperature, humidity);
int_temp = temperature*100;
int_humi = humidity*100;
static uint8_t data[4] = { 0x00 }; // 使用 data[] 存储传感器的值
data_decord(int_temp, int_humi, data);
if ( lorae5.send_sync( // 发送传感器的值
8, // LoRaWan 端口
data, // 数据数组
sizeof(data), // 数据大小
false, // 不需要确认
7, // 扩频因子
14 // 发射功率(单位:dBm)
)
)
......
接下来我们需要做的是使用 begin() 函数初始化 Grove - Wio-E5,并使用 setup() 函数配置 Grove - Wio-E5 的三元组信息。当我们使用 send_sync() 函数发送数据消息时,将尝试同时加入 LoRaWAN® 网络,一旦成功,数据将被发送,并返回信号强度、地址等信息。
完整的代码示例可以在 这里 找到。
我们不建议您现在上传代码查看结果,因为此时您尚未配置 Helium/TTN,会得到 "Join failed" 的结果。建议您在完成 连接到 Helium 或 连接到 TTN 章节后再上传此代码,以完成完整的数据发送过程。
在您体验并理解了 Grove 温湿度传感器的工作原理和数据格式后,请继续下一步教程,加入 LoRaWAN® 网络。
| Helium 部分 | |
| Helium 简介 在本章节中,我们将介绍 Helium 控制台的操作,以便对 Helium 控制台有一个初步的印象。 跳转到章节 > |
| 连接到 Helium 本节描述如何配置 Helium,以便传感器数据能够成功上传并显示在 Helium 中。 跳转到章节 > |
| TTN 部分 | |
| TTN 简介 在本章节中,我们将介绍 TTN 控制台的操作,以便对 TTN 控制台有一个初步的印象。 跳转到章节 > |
| 连接到 TTN 本节描述如何配置 TTN,以便传感器数据能够成功上传并显示在 TTN 中。 跳转到章节 > |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
声明
- LoRa® 标志是 Semtech Corporation 或其子公司的商标。
- LoRaWAN® 是根据 LoRa Alliance® 授权使用的标志。