SenseCAP 控制台与 Node-RED 快速入门
SenseCAP K1100 - 传感器原型开发套件 是 Seeed Studio 集中 LoRa® 通信技术和边缘智能产品精华的体现,旨在让 LoRa® 和物联网应用的部署和掌握变得更加简单。

可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器 和 S2100 数据记录仪,您可以轻松将 Grove 转变为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您完成原型开发,还为您提供了通过 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及强大的 APP 支持,使得 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光照强度、二氧化碳、电导率以及 8 合 1 气象站传感器。尝试最新的 SenseCAP S210x,助力您的下一个成功的工业项目。
| SenseCAP 工业传感器 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S2100 数据记录仪 | S2101 空气温湿度 | S2102 光照强度 | S2103 空气温湿度 & CO2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S2104 土壤湿度 & 温度 | S2105 土壤湿度 & 温度 & 电导率 | S2110 LoRaWAN® 控制器 | S2120 8 合 1 气象站 |
Node-RED 是一个编程工具,用于以新颖有趣的方式将硬件设备、API 和在线服务连接在一起。
它提供了一个基于浏览器的编辑器,使用户可以轻松地使用调色板中的各种节点来连接流程,并通过单击即可将其部署到运行时环境中。

为了让用户更方便地将 SenseCAP 平台的数据连接到各种其他 PaaS 平台以进行更深入的数据处理,我们将为 SenseCAP & Node-RED 制作一系列教程。
本教程是该系列的第一篇,将引导您安装和使用 Node-RED,并调用 SenseCAP 后端 API 以连接到 Node-RED。
安装 Node.js®
要在本地安装 Node-RED,您需要一个 支持的 Node.js 版本。
从官方 Node.js 首页 下载最新的 14.x LTS 版本。它将为您的系统提供最佳版本。

运行下载的 MSI 文件。安装 Node.js 需要本地管理员权限;如果您不是本地管理员,安装时会提示您输入管理员密码。安装时接受默认设置。安装完成后,关闭所有打开的命令提示符并重新打开,以确保新的环境变量被加载。
在安装 Node.js 时,如果您使用的计算机尚未安装任何编程环境,我们建议您在安装 Node.js 时勾选安装必要工具的选项,这将为您节省许多不必要的麻烦。

安装 Node-RED 最简单的方法是使用 Node 的包管理工具 npm。然而,我们不建议使用 npm 1.x 安装 Node-RED,而是将其升级到最新的 npm 2.x 版本。
在 Windows 上(需要 Windows 10 及以上版本),使用 Win+R 快捷键并在弹出的窗口中输入 cmd 打开终端,然后执行以下命令。
如果您使用的是 MacOS 或 Linux,请在终端中执行以下命令,并为非 root 用户在命令前添加 sudo。
npm install -g npm@2.x
安装完成后,打开命令提示符并运行以下命令以确保 Node.js 和 npm 已正确安装。
node --version && npm --version
您应该会收到类似以下的输出:
> v16.17.0
> 2.15.12
安装 Node-RED
将 Node-RED 安装为全局模块会将命令 node-red 添加到您的系统路径中。在命令提示符中执行以下命令:
npm install -g --unsafe-perm node-red
如果 Node-RED 已作为全局 npm 包安装,则直接执行命令 node-red:
node-red
这将在终端中输出 Node-RED 的日志。您必须保持终端打开以保持 Node-RED 运行。

这将允许您在 http://localhost:1880 上查看 Node-RED 编辑器。

获取 SenseCAP API
在进入本节之前,请确保您已在 SenseCAP 控制台中绑定了您的 K1100 设备。
登录 SenseCAP 控制台。在仪表板顶部用户名右侧的下拉栏中,可以找到 组织信息,请点击选择。

在组织信息页面,您可以看到 组织 ID,请先记录下来,我们将在后续步骤中使用它。

接下来,我们还需要获取 SenseCAP 的 API 密钥。请点击仪表板左侧的 安全 -> 访问 API 密钥。然后创建一个访问密钥。

点击您创建的 API ID,您将获得其 访问 API 密钥,请将其记录下来,我们将在后续步骤中使用。

创建 HTTP 节点
编辑器窗口由四个组件组成:
点击上方链接可以了解每个组件的更多信息。

在本示例中,我们将向您展示如何使用 MQTT 节点显示 SenseCAP 接收到的传感器值。在此之前,让我们先了解一下我们将来会使用的节点。
http 节点
http in 节点
http in 节点可用于创建 Web 服务。

将节点拖到工作区并双击节点以访问节点的配置页面。

在这里,我们需要为您创建的 Web 服务设置一个 URL,以便您可以通过地址 http://localhost:1880/<URL> 访问您创建的网页。
http response 节点
http response 节点将响应发送回从 HTTP 输入节点接收到的请求。

通常,我们不需要单独配置它,只需直接将其拖到工作区即可使用。
template 节点
template 节点可以根据提供的模板设置属性。

我们将使用此节点,并使用简单的 HTML 语言完成网页显示内容的配置。

例如,我们想显示 "Hello World!"。
<h1>Hello World!</h1>
最后,我们将 http in 连接到 template,再将 template 连接到 http response。然后点击右上角的 部署 按钮,这样一个简单的网页就创建完成了,这是基本的 Node-RED 操作步骤。

在本示例中,我们创建了一个传感器数据的 URL,因此部署后,我们可以在浏览器地址栏中输入 http://localhost:1880/sensor_data 来访问我们刚刚创建的页面。

创建一个 MQTT 节点
在本节中,我们将描述如何通过 MQTT 节点获取 SenseCAP 的数据信息。
debug 节点
在调试侧边栏选项卡中显示选定的消息属性,并可选择显示运行时日志。默认情况下,它显示 msg.payload,但可以配置为显示任何属性、完整消息或 JSONata 表达式的结果。

mqtt 节点
连接到一个 MQTT 代理并订阅指定主题的消息。

步骤 1. 添加一个新的 mqtt-broker 节点。
拖出一个 mqtt in 节点,双击它进入配置页面,然后点击 Add new mqtt-broker 后的编辑按钮。

mqtt-broker 的配置需要填写如下内容:
- 服务器:openstream.api.sensecap.seeed.cc
- 端口:1883
- 协议:MQTT V3.1.1
- 客户端 ID:格式为
org-<Organization ID>-<Random ID><Organization ID>:您的组织 ID。我们已在 获取 SenseCAP API 中获取。<Random ID>:使用您自己随机生成的数字或小写字母。

然后我们在 Security 选项字段中填写用户名和密码。
- 用户名:格式为
org-<Organization ID><Organization ID>:您的组织 ID。我们已在 获取 SenseCAP API 中获取。
- 密码:填写我们在 获取 SenseCAP API 中获取的 Access API keys。

最后,点击右上角的 Add 按钮返回到 mqtt in 节点的配置页面。
- 主题:配置一个特定格式的主题以确定接收的设备类型和数据类型。
主题格式:/device_sensor_data/<OrgID>/<DeviceEUI>/<Channel>/<Reserved>/<MeasurementID>
| OrgID | 您的组织 ID。我们已在 获取 SenseCAP API 中获取。 |
| DevEUI | 传感器设备的唯一标识。此信息可以在 Grove - Wio E5 背面的贴纸上找到,也可以在 SenseCAP 控制台设备中找到。 |
| Channel | 设备上连接传感器的物理接口。对于 K1100 套件,此处的默认值为 1。 |
| Reserved | 保留字段。 |
| MeasurementID | 测量值 ID。此 ID 可以在 SenseCAP 文档 的测量值 ID 部分中找到。 |
本教程内容仅适用于 K1100 套件,因此请参考 LoraWAN Dev Kit 中的测量值 ID,不要调用其他 ID。

例如,如果我想获取 Wio Terminal 发送的光照值的传感器数据,那么我填写的主题信息应该是:
/device_sensor_data/424324324324324/2CF7F1C043200002/1/+/4193
<OrgID> 字段是必需的,"+" 表示此字段没有过滤器,可以匹配所有值。因此,/ + / + / + / + 表示监听所有 <DeviceEUI>、<Channel>、<Reserved> 和 <MeasurementID>。
如果您想监听所有消息,那么主题应该是:
/device_sensor_data/424324324324324/+/+/+/+

步骤 2. 添加 debug 节点
然后我们可以添加 debug 节点,以便更容易检查一切是否正常工作。

步骤 3. 启动 Wio Terminal 并开始向 SenseCAP 发送数据。
我们点击 Deploy 按钮,如果一切设置正确,您将能够看到 mqtt in 节点显示已连接。一旦 Wio Terminal 开始启动并工作并向 SenseCAP 发送数据,您将在调试窗口中看到数据已经显示出来。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供多种支持,确保您在使用我们的产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。