通过 Helium 开发 Edge Impulse 应用到云端
可升级为工业传感器
通过 SenseCAP S2110 控制器 和 S2100 数据记录仪,您可以轻松将 Grove 转换为 LoRaWAN® 传感器。Seeed 不仅帮助您进行原型开发,还为您提供使用 SenseCAP 系列坚固的工业传感器扩展项目的可能性。
IP66 外壳、蓝牙配置、与全球 LoRaWAN® 网络的兼容性、内置 19 Ah 电池以及来自 APP 的强大支持,使得 SenseCAP S210x 成为工业应用的最佳选择。该系列包括土壤湿度、空气温湿度、光强、二氧化碳、电导率以及一体化 8 合 1 气象站传感器。尝试最新的 SenseCAP S210x,为您的下一个工业项目取得成功。
| SenseCAP 工业传感器 | |||
| S2100 数据记录仪 | S2101 空气温湿度 | S2102 光强 | S2103 空气温湿度 & CO2 |
| S2104 土壤湿度 & 温度 | S2105 土壤湿度 & 温度 & 电导率 | S2110 LoRaWAN® 控制器 | S2120 8 合 1 气象站 |
我们使用的工具
- Wio Terminal
- Edge Impulse
- Helium
- Wio Terminal Edge Impulse 使用内置加速度计进行连续运动识别
- Google Sheets
- Google Forms
在开始本节之前,请确保您已经了解 Wio Terminal 产品。 更多详情,请阅读:
本文展示了一种解决方案,适用于希望使用 Edge Impulse 生成模型并连接到云端的用户。在我们的演示中,我们将使用 Google Sheets。这是直接且简单的方式。
Helium 配置
第一步:创建支持 Google Form 的集成
此步骤与文章 通过 Helium 集成到 Google Sheets 中的步骤类似。
我们需要做的只是命名集成并简单地保存配置。

连接到 Google Form:
-
创建

-
连接到 Google Sheets

-
链接到 Google Form ID

第二步:使用 Google Form API 和解码器功能创建函数
确保 Google Form 已连接到函数,并填写我们从上述步骤中获得的 ID。

我们需要创建一个支持解码器的数据流传输函数,如下所示:
function Decoder(bytes, port) {
var decoded = {};
function transformers(bytes) {
if (bytes[0] == 255 || bytes[0] == 0) {
value = bytes[2] * 256 + bytes[3];
}
return value;
}
if (port == 8) {
decoded.class = transformers(bytes.slice(0, 4));
}
var decodedPayload = {
"class": decoded.class
};
// END TODO
return Serialize(decodedPayload)
}
var field_mapping = {
"class": "entry.39410305"
};
function Serialize(payload) {
var str = [];
for (var key in payload) {
if (payload.hasOwnProperty(key)) {
var name = encodeURIComponent(field_mapping[key]);
var value = encodeURIComponent(payload[key]);
str.push(name + "=" + value);
}
}
return str.join("&");
}
// DO NOT REMOVE: Google Form Function\
第三步:配置数据流
确保连接正常。

Edge Impulse 配置
Arduino (Wio Terminal) 配置
由于传感器和环境的不同,在不同载板上直接烧录训练好的模型并不总是理想的。可靠的模型需要用户自行训练,因此这里只提供测试代码以便快速体验。
快速体验
在我们从 Edge Impulse 生成库之后,需要修改代码以通过 Wio Terminal 上的 LoRa 发送数据。如果您只是想快速体验,只需复制以下代码并通过 Arduino IDE 将其烧录到您的 Wio Terminal 上。
烧录以下测试代码。
#include <AIot_Example_inferencing.h>
#include"LIS3DHTR.h"
#include"TFT_eSPI.h"
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
TFT_eSPI tft;
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2CSht4x.h>
#include <Wire.h>
SoftwareSerial mySerial(A0, A1); // RX, TX
SensirionI2CSht4x sht4x;
static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char *p_cmd, ...)
{
int ch;
int num = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
mySerial.printf(p_cmd, args);
Serial.printf(p_cmd, args);
va_end(args);
delay(200);
startMillis = millis();
if (p_ack == NULL)
{
return 0;
}
do
{
while (mySerial.available() > 0)
{
ch = mySerial.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}
if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL)
{
return 1;
}
} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}
static void recv_prase(char *p_msg)
{
if (p_msg == NULL)
{
return;
}
char *p_start = NULL;
int data = 0;
int rssi = 0;
int snr = 0;
p_start = strstr(p_msg, "RX");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RX: \"%d\"\r\n", &data)))
{
Serial.println(data);
}
p_start = strstr(p_msg, "RSSI");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI %d,", &rssi)))
{
Serial.println(rssi);
}
p_start = strstr(p_msg, "SNR");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR %d", &snr)))
{
Serial.println(snr);
}
}
////// 发送消息块结束
/* 常量定义 -------------------------------------------------------- */
#define CONVERT_G_TO_MS2 9.80665f
#define MAX_ACCEPTED_RANGE 2.0f // 从 2022 年 3 月开始,模型生成时设置范围为 +-2,但此示例使用 Arduino 库,范围设置为 +-4g。如果您使用的是较旧的模型,请忽略此值并使用 4.0f
/* 私有变量 ------------------------------------------------------- */
static bool debug_nn = false; // 设置为 true 以查看例如从原始信号生成的特征
/**
* @brief Arduino setup 函数
*/
void setup()
{
// 在此处放置初始化代码,仅运行一次:
Serial.begin(115200);
Serial.println("Edge Impulse 推理演示");
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_WHITE);
lis.begin(Wire1);
if (!lis.available()) {
Serial.println("初始化 IMU 失败!");
while (1);
}
else {
ei_printf("IMU 初始化成功\r\n");
}
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_100HZ); // 设置输出数据速率为 25Hz,可设置到 5kHz
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_16G); // 设置量程为 2g,可选择 2, 4, 8, 16g
if (EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLES_PER_FRAME != 3) {
ei_printf("错误:EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLES_PER_FRAME 应等于 3(即 3 个传感器轴)\n");
return;
}
mySerial.begin(9600);
Wire.begin();
uint16_t error;
char errorMessage[256];
sht4x.begin(Wire);
uint32_t serialNumber;
error = sht4x.serialNumber(serialNumber);
delay(5000);
if (error) {
Serial.print("尝试执行 serialNumber() 时出错:");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("序列号:");
Serial.println(serialNumber);
}
Serial.print("E5 LORAWAN 测试\r\n");
if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n"))
{
is_exist = true;
at_send_check_response("+ID: DevEui", 1000, "AT+ID=DevEui,\"608XXXXXXXXEE7\"\r\n");
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID=AppEui,\"608XXXXXXXX85D\"\r\n");
at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
at_send_check_response("+DR: EU868", 1000, "AT+DR=EU868\r\n");
at_send_check_response("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM,0-2\r\n");
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"E1EF1AC8XXXXXXXXXXXXXXXX05C5\"\r\n");
at_send_check_response("+CLASS: A", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");
at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");
delay(200);
is_join = true;
}
else
{
is_exist = false;
Serial.print("未找到 E5 模块。\r\n");
}
}
/**
* @brief 返回数字的符号
*
* @param number
* @return int 如果为正(或 0)返回 1,如果为负返回 -1
*/
float ei_get_sign(float number) {
return (number >= 0.0) ? 1.0 : -1.0;
}
/**
* @brief 获取数据并运行推理
*
* @param[in] debug 如果为 true 则获取调试信息
*/
void loop()
{
ei_printf("\n2 秒后开始推理...\n");
delay(2000);
ei_printf("采样中...\n");
// 在此处为我们将从 IMU 读取的值分配一个缓冲区
float buffer[EI_CLASSIFIER_DSP_INPUT_FRAME_SIZE] = { 0 };
for (size_t ix = 0; ix < EI_CLASSIFIER_DSP_INPUT_FRAME_SIZE; ix += 3) {
// 确定下一个 tick(然后稍后休眠)
uint64_t next_tick = micros() + (EI_CLASSIFIER_INTERVAL_MS * 1000);
lis.getAcceleration(&buffer[ix], &buffer[ix + 1], &buffer[ix + 2]);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
if (fabs(buffer[ix + i]) > MAX_ACCEPTED_RANGE) {
buffer[ix + i] = ei_get_sign(buffer[ix + i]) * MAX_ACCEPTED_RANGE;
}
}
buffer[ix + 0] *= CONVERT_G_TO_MS2;
buffer[ix + 1] *= CONVERT_G_TO_MS2;
buffer[ix + 2] *= CONVERT_G_TO_MS2;
delayMicroseconds(next_tick - micros());
}
// 将原始缓冲区转换为信号以进行分类
signal_t signal;
int err = numpy::signal_from_buffer(buffer, EI_CLASSIFIER_DSP_INPUT_FRAME_SIZE, &signal);
if (err != 0) {
ei_printf("从缓冲区创建信号失败 (%d)\n", err);
return;
}
// 运行分类器
ei_impulse_result_t result = { 0 };
err = run_classifier(&signal, &result, debug_nn);
if (err != EI_IMPULSE_OK) {
ei_printf("错误:运行分类器失败 (%d)\n", err);
return;
}
// 打印预测结果
ei_printf("预测结果 ");
ei_printf("(DSP: %d ms., 分类: %d ms., 异常: %d ms.)",
result.timing.dsp, result.timing.classification, result.timing.anomaly);
ei_printf(": \n");
for (size_t ix = 0; ix < EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT; ix++) {
ei_printf(" %s: %.5f\n", result.classification[ix].label, result.classification[ix].value);
}
#if EI_CLASSIFIER_HAS_ANOMALY == 1
ei_printf(" 异常分数: %.3f\n", result.anomaly);
#endif
int classification_flag = 0;
if (result.classification[1].value > 0.7) {
tft.fillScreen(TFT_PURPLE);
tft.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique12pt7b);
tft.drawString("Wave", 20, 80);
delay(1000);
tft.fillScreen(TFT_WHITE);
classification_flag = 1;
}
if (result.classification[2].value > 0.7) {
tft.fillScreen(TFT_RED);
tft.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique12pt7b);
tft.drawString("Circle", 20, 80);
delay(1000);
tft.fillScreen(TFT_WHITE);
classification_flag = 2;
}
if (is_exist){
int ret = 0;
if (is_join){
ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
if (ret){
is_join = false;
}
else{
Serial.println("");
Serial.print("加入失败!\r\n\r\n");
delay(5000);
}
}
else{
char cmd[128];
sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%08X %08X\"\r\n", classification_flag);
ret = at_send_check_response("Done", 10000, cmd);
if (ret){
Serial.print("classification_flag:");
Serial.print(classification_flag);
Serial.print("\t");
recv_prase(recv_buf);
}
else{
Serial.print("发送失败!\r\n\r\n");
}
delay(5000);
}
}
else
{
delay(500);
}
}
#if !defined(EI_CLASSIFIER_SENSOR) || EI_CLASSIFIER_SENSOR != EI_CLASSIFIER_SENSOR_ACCELEROMETER
#error "当前传感器的模型无效"
#endif
DIY 实现更多功能
有关更多详细信息,请参阅以下文档。
我们可能需要更多关注以下内容:
-
存储分类结果:
我们可以设置一个阈值,当满足某个条件时更改标志,并为不同类别分配不同的标签。
我们可以注释掉 tft 函数以提高速度。
int classification_flag = 0;
if (result.classification[1].value > 0.7) {
tft.fillScreen(TFT_PURPLE);
tft.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique12pt7b);
tft.drawString("Wave", 20, 80);
delay(1000);
tft.fillScreen(TFT_WHITE);
classification_flag = 1;
}
if (result.classification[2].value > 0.7) {
tft.fillScreen(TFT_RED);
tft.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique12pt7b);
tft.drawString("Circle", 20, 80);
delay(1000);
tft.fillScreen(TFT_WHITE);
classification_flag = 2;
}
.... -
数据发送代码块:
在 LoRa 网络可用的情况下,我们可以使用函数将标签发送到 Helium,并通过我们在 Helium 中编写的解码器进行恢复。
if (is_exist){
int ret = 0;
if (is_join){
ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
if (ret){
is_join = false;
}
else{
Serial.println("");
Serial.print("JOIN failed!\r\n\r\n");
delay(5000);
}
}
else{
char cmd[128];
sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%08X %08X\"\r\n", classification_flag); // 将 classification_flag 更改为想要传输的数据
ret = at_send_check_response("Done", 10000, cmd);
if (ret){
Serial.print("classification_flag:");
Serial.print(classification_flag);
Serial.print("\t");
recv_prase(recv_buf);
}
else{
Serial.print("Send failed!\r\n\r\n");
}
delay(5000);
}
}
else
{
delay(500);
}
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供各种支持,确保您使用我们的产品时体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。