连接 L76K GNSS 模块和 SeeedStudio XIAO 到 Ubidots 进行地图位置路径追踪

介绍
在完成SeeedStudio XIAO L76K GNSS 模块入门指南后,您可能希望使用 L76K GNSS 模块来定位物体并在地图上显示轨迹。为此,我们可以通过结合 SeeedStudio XIAO 开发板和 Ubidots 物联网数据平台来实现。
Ubidots 是一个低代码物联网开发平台,专为没有时间或精力自己构建完整的、生产就绪的物联网应用程序的工程师和开发人员而设计。从设备友好的 API 到面向最终用户的简洁 UI,Ubidots 提供了必要的构建模块,让您更快地进入市场,而无需雇用昂贵的工程师团队来开发和维护定制解决方案。
特性
- 连接到 Wi-Fi 时上传实时位置数据(纬度和经度)
- 在地图上显示由位置点连接的路径
入门指南
步骤 1:获取 Ubidots 令牌
首先,在浏览器中打开 https://ubidots.com,然后注册一个账户。确认您的邮箱,并登录到 Ubidots 控制台。

点击右上角的头像 - "My Profile",向下滚动并将"Decimal places"从 2 更改为 6,以提高纬度和经度的精度。

然后转到左侧的"API Credentials",复制令牌(不是 API Key)以备后用。

步骤 2:将代码上传到 XIAO
连接 SeeedStudio XIAO 开发板(这里我们以 SeeedStudio XIAO ESP32S3 为例)、L76K GNSS 模块、GNSS 天线、Wi-Fi 天线,并将它们连接到您的计算机。
请特别注意模块的安装方向,不要插反,否则很可能烧坏模块或 XIAO。
接下来,让我们启动 Arduino IDE。记住在库管理器中添加 EspSoftwareSerial 和 TinyGPSPlus 库,下载 Ubidots ESP32 库 并同样添加它。
选择相应的开发板和端口,然后粘贴以下代码:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPSPlus.h>
#include <WiFi.h>
#include <Ubidots.h>
static const int RXPin = D7, TXPin = D6;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
const char WIFI_SSID[] = "INPUT YOUR WIFI NAME HERE";
const char WIFI_PASS[] = "INPUT YOUR WIFI PASSWORD HERE";
const char UBIDOTS_TOKEN[] = "INPUT YOUR UBIDOTS TOKEN HERE";
SoftwareSerial MySerial(RXPin, TXPin);
TinyGPSPlus gps;
Ubidots ubidots(UBIDOTS_TOKEN, UBI_UDP);
double lat;
double lng;
void setup() {
Serial.begin(115200);
MySerial.begin(GPSBaud);
ubidots.setDebug(true); // For observing Ubidots uploading log. You can also change it to "false" for a more simplified serial monitor.
Serial.println("\nTinyGPSPlus library version: " + String(TinyGPSPlus::libraryVersion()));
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
while (WiFi.status() != 3) {
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
Serial.println(WiFi.status());
delay(5000);
}
/*
WL_NO_SHIELD = 255, // For compatibility with WiFi Shield library
WL_IDLE_STATUS = 0,
WL_NO_SSID_AVAIL = 1,
WL_SCAN_COMPLETED = 2,
WL_CONNECTED = 3,
WL_CONNECT_FAILED = 4,
WL_CONNECTION_LOST = 5,
WL_DISCONNECTED = 6
*/
Serial.println("WiFi is connected!");
}
void loop() {
while (MySerial.available() > 0) {
if (gps.encode(MySerial.read())) {
getLocation();
sendToUbidots();
delay(10 * 1000); // Change the parameter here to modify the interval of getting and uploading location.
}
}
if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) {
Serial.println("No GPS detected, please check wiring.");
}
}
void getLocation() {
if (gps.location.isValid()) {
lat = gps.location.lat();
lng = gps.location.lng();
Serial.print("Location: ");
Serial.print(gps.location.lat(), 6);
Serial.print(", ");
Serial.print(gps.location.lng(), 6);
Serial.println();
} else {
Serial.println("Unable to get location currently");
}
}
void sendToUbidots() {
if (lat != 0 && lng != 0) {
char charLat[20];
char charLng[20];
sprintf(charLat, "%.6lf", lat);
sprintf(charLng, "%.6lf", lng);
ubidots.addContext("lat", charLat);
ubidots.addContext("lng", charLng);
char* context = (char*)malloc(sizeof(char) * 60);
ubidots.getContext(context);
ubidots.add("position", 1, context);
if (ubidots.send()) {
Serial.println("Values sent");
} else {
Serial.println("Values not sent");
}
free(context);
}
}
上传到开发板,很快你就会在串口监视器中看到类似这样的输出:

等待一段时间来连接 Wi-Fi 网络并从卫星获取位置信息是正常的,就像上图所示。如果这些错误输出持续几分钟,请尝试使用 USB-C 端口旁边的小"R"按钮重启 XIAO 开发板。
L76K GNSS 模块用于户外,因此请将其放置在无遮挡的开阔地方,否则可能无法获取位置信息。
步骤 3:在地图上显示数据
现在 L76K GNSS 模块和 SeeedStudio XIAO 正在从 GNSS 获取位置并将经纬度信息发送到 Ubidots。让我们回到 Ubidots 查看一下。前往 https://industrial.ubidots.com/app/devices,会有一个新的"设备"已经被 Ubidots 自动创建,因为我们通过令牌发送了新数据。点击设备名称,你可以看到该设备的位置已自动设置为我们上传的数据。

接下来,让我们创建一个地图来显示轨迹。在顶部转到"Data" - "Dashboards",点击"Demo Dashboard"旁边的汉堡菜单按钮,然后"CREATE"一个新的仪表板。你可以像这样修改设置,或者自定义以满足你自己的需求。记得"SAVE"新的仪表板。

在新的仪表板中,点击"Add new widget"并向下滚动找到"Map"。"ADD MARKER GROUP",设置我们刚才检查的设备,地图就会出现。将光标移动到地图的右下角来调整它的大小。


太棒了!由位置点连接的路径就显示在我们面前!

如果 L76K GNSS 模块停留在固定位置而不移动,地图显然只会显示一个点而不是路径。
参考链接
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。