LTE Cat 1 Pi HAT
Seeed的LTE CAT.1 Pi HAT是一个基于u-blox LARA-R2xx系列的开源蜂窝扩展调制解调器,适用于Raspberry Pi,兼容Raspberry Pi 1 Model B+及更高版本。
LTE CAT.1 Pi HAT专为LTE Category 1网络设计,并支持2G回退(仅限欧洲版本)。嵌入了常见协议,如TCP/UDP、HTTP。
LTE CAT.1 Pi HAT支持UART和USB接口。通过UART,Raspberry Pi可以通过AT命令与LTE CAT.1 Pi HAT通信,无需任何特殊驱动程序。它非常适合快速构建原型。
| 版本 | 链接 |
|---|---|
| 欧洲版 | |
| 美国-AT&T版 | |
| 美国-VZW版 |
版本
| 产品版本 | 变更 | 发布日期 |
|---|---|---|
| LTE Cat 1 Pi HAT(USA-AT&T) | 初始版本 | 2017年12月 |
| LTE Cat 1 Pi HAT(USA-VZW) | 初始版本 | 2017年12月 |
| LTE Cat 1 Pi HAT(Europe) | 初始版本 | 2017年12月 |
规格参数
-
兼容Raspberry Pi 1 Model B+及更高版本
-
LTE CAT.1并支持2G回退(仅限欧洲版本)
-
UART和USB接口用于通信
-
支持Grove I2C和数字连接器
-
蜂窝模块协议
-
嵌入TCP/UDP协议栈
-
嵌入HTTP、FTP、SSL
-
双栈IPV4/IPV6
-
3GPP TS 27.007 [8]、TS 27.005 [9]标准AT命令
应用场景
- 物联网网关
- 数据记录器
- 自动售货机
- POS机
- 智能家居设备
- 机器人
- 广告设备
- 其他需要蜂窝网络的场景
硬件概述
接口


- LTE CAT.1: U-blox LARA-R2xx系列LTE CAT.1模块,更多信息请参考u-blox LARA-R2系列产品页面。
- Grove端口: 2个Grove I2C/数字端口,连接到SDA_RPI、SCL_RPI,可用作I2C或GPIO端口。
- 开关: 控制Grove端口电压为5V或3.3V
- USB接口: 可用于为LTE Cat.1 Pi HAT和Raspberry Pi一起供电,也可用作调试端口。关于如何用作调试端口,请参考FAQ Q1。
- 电池座: MP2617用于电池电源管理。如果未连接电池,CHG LED将以6HZ频率闪烁。充电时熄灭,充电完成时点亮。连接器为JST2.0标准。
- Lara-R2XX复位按钮: 复位Lara-R2xx模块。
- Lara-R2XX开机按钮: 按2秒钟开启Lara-R2xx模块。
- 天线: 包含2个天线,一个是主天线,另一个是分集天线。主天线用于发送和接收信号。必须连接。分集天线仅用于接收,用于提高接收器灵敏度。可选。
- Rpi 40引脚: 参考引脚图。
- SIM卡槽: 按照丝印方向插入LTE SIM卡。
对于电池,我们建议使用3.7V锂离子电池并连接到JST2.0。特别是对于Lara-R211(欧洲版)Pi HAT,它包含GSM功能,功耗较高。如果周围没有LTE信号,LTE CAT.1 Pi HAT也会消耗大量电源。因此我们强烈建议连接电池。
引脚图

| 引脚用途 | Python (BCM) | WiringPi GPIO | 名称 | P1 引脚编号 | 名称 | WiringPi GPIO | Python (BCM) | 引脚用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V3_RPI | 3.3v 直流电源 | 1 | 2 | 5v 直流电源 | 5V_RPI | ||||
| SDA_RPI | 8 | GPIO02 (SDA1, I2C) | 3 | 4 | 5v 直流电源 | 5V_RPI | |||
| SCL_RPI | 9 | GPIO03 (SCL1, I2C) | 5 | 6 | 接地 | GND | |||
| 空闲 | 4 | 7 | GPIO04 | 7 | 8 | GPIO14 (TXD0) | 15 | TX_RPI | |
| GND | 接地 | 9 | 10 | GPIO15 (RXD0) | 16 | RX_RPI | |||
| RTS_RPI | 17 | 0 | GPIO17 | 11 | 12 | GPIO18 | 1 | 18 | 空闲 |
| 空闲 | 27 | 2 | GPIO27 | 13 | 14 | 接地 | GND | ||
| 空闲 | 22 | 3 | GPIO22 | 15 | 16 | GPIO23 | 4 | 23 | 空闲 |
| 3V3_RPI | 3.3v 直流电源 | 17 | 18 | GPIO24 | 5 | 24 | 空闲 | ||
| 空闲 | 12 | GPIO10 (SPI0_MOSI) | 19 | 20 | 接地 | GND | |||
| 空闲 | 13 | GPIO09 (SPI0_MISO) | 21 | 22 | GPIO25 | 6 | 25 | 空闲 | |
| 空闲 | 14 | GPIO11 (SPI0 SCLK) | 23 | 24 | GPIO08 (SPI0_CS0) | 10 | 空闲 | ||
| GND | 接地 | 25 | 26 | GPIO07 (SPI0_CS1) | 11 | 空闲 | |||
| 空闲 | 30 | 保留 | 27 | 28 | 保留 | 31 | 空闲 | ||
| LARA_PWR | 5 | 21 | GPIO05 | 29 | 30 | 接地 | GND | ||
| LARA_RST | 6 | 22 | GPIO06 | 31 | 32 | GPIO12 | 26 | 12 | 空闲 |
| 空闲 | 13 | 23 | GPIO13 | 33 | 34 | 接地 | GND | ||
| 空闲 | 19 | 24 | GPIO19(SPI1 MISO) | 35 | 36 | GPIO16(SPI1 CS0) | 27 | 16 | CTS_RPI |
| 空闲 | 26 | 25 | GPIO26 | 37 | 38 | GPIO20(SPI1 MOSI) | 28 | 20 | 空闲 |
| GND | 接地 | 39 | 40 | GPIO21(SPI1 SCLK) | 29 | 21 | 空闲 | ||
尺寸

版本
现在我们已经制作了三个版本的 LTE Cat 1 Pi HAT。除了支持不同的网络外,它们几乎相同。您可能需要注意的是,只有欧洲版本支持 2G 网络。
| 版本 | 模块 | 网络 |
|---|---|---|
| 欧洲版 | LARA-R211 | 2G/4G |
| 美国-AT&T | LARA-R203 | 4G |
| 美国-VZW | LARA-R204 | 4G |
入门指南
硬件
我们在下面的演示中使用 Raspberry Pi3 和 2018-04-18 RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP。
- 步骤 1. 将 LTE Cat 1 Pi HAT 堆叠在 Raspberry Pi 顶部并连接 2 根天线。

- 步骤 2. 同时连接鼠标、键盘和显示器。
- 步骤 3. 给 Raspberry Pi 供电。
软件
- 步骤 1. 使用 dtoverlay=pi3-disable-bt 来启用 Raspberry Pi3/Pi4 UART0。
sudo nano /boot/config.txt
然后在 config.txt 的底部添加 dtoverlay=pi3-disable-bt 和 enable_uart=1。它应该看起来像这样。
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
dtoverlay=pi3-disable-bt
enable_uart=1
- 步骤 2. 禁用系统服务以使用 UART0。
sudo systemctl disable hciuart
Pi3-disable-bt 禁用蓝牙设备并将 UART0/ttyAMA0 恢复到 GPIO 14 和 15。还需要禁用初始化调制解调器的系统服务,这样它就不会使用 UART:sudo systemctl disable hciuart。
- 步骤 3. 删除 cmdline.txt 中的 console=serial0,115200。
sudo nano /boot/cmdline.txt
然后从字符串中删除 console=serial0,115200。
- 步骤 4. 重启 Raspberry Pi3/Pi4
sudo reboot
- 步骤 5. 运行以下命令来运行演示
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/ublox_lara_r2_pi_hat.git
cd ublox_lara_r2_pi_hat
sudo python setup.py install
cd test
sudo python test01.py
- 步骤 6. 这是终端的输出。
pi@raspberrypi:~/Desktop/ublox_lara_r2_pi_hat/examples $ sudo python test01.py
40-pin GPIO header detected
Enabling CTS0 and RTS0 on GPIOs 16 and 17
rts cts on
waking up...
module name: LARA-R211
RSSI: 3
常见问题
Q1: 我们可以直接用 PC 与 LTE Cat 1 Pi HAT 通信吗?
A1: 是的,有 2 种方式。一种是 USB,另一种是 UART 端口。
- 对于 USB,请使用 USB 线缆直接将 Pi HAT 与 PC 连接。然后下载并安装 u-blox Cellular USB_Windows Driver, v2.0。在设备管理器中,COM3 和 COM4 用于 AT 命令。我们可以使用任何串行 COM 监控工具来运行 AT 命令,或者使用评估软件 m-center for Windows, version 1.11.0 for windows。

- 对于 UART 端口,请使用 usb to serial adaptor,按照以下连接并使用波特率 115200。我们可以使用任何串行 COM 监控工具来运行 AT 命令。
| USB 转 UART 适配器 | LTE Cat1 Pi HAT |
|---|---|
| GND | Pin6-GND |
| TX | Pin8-TX_RPI |
| RX | Pin10-RX_RPI |
| NA | Pin11-RTS_RPI 连接到 Pin9-GND |

如果我们使用 UART 端口进行通信,请务必将 RTS_RPI 连接到 GND,如上图红色标记所示。
Q2: 你们有 AT 命令列表吗?
A2: 这里是 u-blox-CEL_ATCommands。
Q3: Lara-R203/204/211 之间有什么区别?
A3: 请参考 u-blox LARA-R2 series product page。
Q4: 如何为 LARA-203 注册到 AT&T 网络?
A4: 请运行以下命令。
AT+COPS=2
AT+UMNOCONF=2
AT+COPS=0
您可以尝试以下命令来验证 AT&T 网络连接。
AT+UPSD=0,1,"AT&T"
AT+UPSDA=0,3
AT+UPING="www.google.com"
Q5: 如何为 LARA-204 注册到 Verizon 网络?
A5: 请运行以下命令。
AT+COPS=2
AT+UMNOCONF=3
AT+COPS=0
您可以尝试以下命令来验证 Verizon 网络连接。
AT+UPSD=0,1,"vzwinternet"
AT+UPSDA=0,3
AT+UPING="www.google.com"
资源
- [PDF] LTE Cat.1 Pi HAT 原理图
- [PDF] u-blox-CEL_AT命令
- [PDF] LARA-R2_数据手册
- [PDF] LARA-R2_系统集成手册
- [PDF] AT命令示例应用笔记
我们在 geppetto 中提供了这个部件,通过 Seeed 和 Geppeto 轻松实现模块化电子设计。立即构建。geppetto.seeedstudio.com
项目
基于 LTE Pi HAT 的人脸识别智能锁:人脸识别正变得越来越广泛应用,我们可以用它来制作智能锁。
技术支持与产品讨论
如果您有任何技术问题,请将问题提交到我们的论坛。 感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。