LightView 201k 数字显示模块
LightView 201k 数字显示器入门指南 本指南将向您展示如何将 LightView 201k 数字显示器与摄像头扩展板连接,以便轻松入门。
- 材料
- Seeeduino V3.0
- 摄像头扩展板
- LightView 201k 数字显示器
- 连接

- – 亮度+
- – 亮度-
- – GND
- – AV-
- – AV+
- – GND
- – VCC (3.9~5V)
您只需要连接 4 根线。
-
4 AV- => 摄像头扩展板的 V_OUT-(需要焊接一个 2PIN 排针)
-
5 AV+ => 摄像头扩展板的 V_OUT+(需要焊接一个 2PIN 排针)
-
6 GND => Arduino 的 GND
-
7 VCC => Arduino 的 5V
最终组装效果如下:

- 工作原理 显示器只需要 AV 输入。摄像头扩展板用于生成 AV 信号。您无需向 Seeeduino 上传任何代码。Seeeduino 只做一件事:为摄像头扩展板供电。输出 AV 信号是摄像头扩展板使用的 VC0706 芯片组的内置功能。换句话说,您可能不需要 Seeeduino+摄像头扩展板。您需要的是 AV 信号。您可以将显示器连接到任何能够输出 AV 信号的电视盒子。您也可以将显示器连接到 GoPro 的 AV 输出。就是这样。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。